Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Bypass o non bypass? È questa la domanda?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Bypass o non bypass? È questa la domanda? hero image

Gli avviatori graduali sono progettati per limitare la corrente o per avviare gradualmente (rampa di aumento della tensione) un motore.

Lo stesso vale per la frenatura o l'arresto graduale. Impostazioni semplici eseguono bene l'avvio e l'arresto.

E per quanto riguarda il periodo tra l'avvio e l'arresto? Si continua a utilizzare il controllo tiristore (SCR) o si utilizza un contattore di bypass?

Alcuni avviatori graduali sono completamente a stato solido – il che significa che non è necessario un bypass – e sono classificati IEC AC-53a per il funzionamento continuo in controllo tiristore su un motore a gabbia di scoiattolo. Altri avviatori graduali sono ibridi, il che significa che sono classificati AC-53b per ciclo di carico intermittente e utilizzano un bypass quando il motore è a regime.

Vantaggi degli avviatori graduali completamente a stato solido:

  • Possono essere utilizzati in modalità Esecuzione continua
  • Nessuna usura meccanica dei componenti
  • Eccellenti in applicazioni con elevate vibrazioni
  • Capacità di gestire carichi motore non tradizionali come carichi resistivi e trasformatori
  • Numero di operazioni all'ora superiore rispetto agli avviatori graduali ibridi con bypass integrato, il fattore limitante è il contattore di bypass stesso

Migliori applicazioni:

  • Frantumatore di rocce: l'ambiente è polveroso, sporco e presenta molte vibrazioni se l'avviatore graduale è montato vicino al frantumatore
  • Scortecciatrici: ambiente simile a quello del frantumatore di rocce
  • Mulini a martelli: molte vibrazioni dove un elettromeccanico avrebbe problemi
  • Qualsiasi applicazione che un avviatore graduale ibrido può gestire, un avviatore graduale a stato solido può gestire
  • Avete notato il tema comune sopra? Tutte coinvolgono ambienti gravosi. Sporco e polvere non influenzano la funzionalità perché non ci sono parti meccaniche che permettono allo sporco di entrare e accorciare la vita dell'unità. Alcuni avviatori graduali fanno un passo in più e forniscono un rivestimento protettivo, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro la polvere conduttiva o la corrosione ambientale.

Gli avviatori graduali ibridi contengono tipicamente tiristori non classificati per ciclo di carico continuo perché questo controllore è progettato per utilizzare i tiristori solo per l'avvio e l'arresto, e non oltre. L'uso di un contattore di bypass, interno o esterno, consente a un'applicazione di funzionare in modo continuo dopo che l'algoritmo di avviamento si è concluso e il motore è a regime. Il bypass si aprirà una volta fornito un comando di arresto o di guasto.

Vantaggi di un bypass interno:

  • Fattore di forma più piccolo
  • Minore dissipazione termica
  • Cablatura semplificata

Vantaggi di un bypass esterno:

  • Contattore completamente classificato
  • Diagnostica meno invasiva che previene interventi di protezione non critici
  • Applicazione con frequenti picchi di corrente elevata

Migliori applicazioni per avviatori graduali ibridi:

  • Ventilatori
  • Pompaggio
  • Nastri trasportatori
  • Ambienti meno gravosi

Conoscere l'applicazione del motore che sarà controllata dall'avviatore graduale. Dopo aver selezionato il metodo di avvio e arresto, considerare come deve funzionare la modalità Esecuzione intermedia. Quindi scegliere la modalità Esecuzione appropriata per l'applicazione. Per facilitare il processo decisionale, porsi le seguenti domande sull'applicazione:

  • Ambiente pulito?
  • Vibrazioni?
  • Spazio limitato?
  • Desiderio di diagnostica completa a piena velocità?
  • Ciclo di carico elevato?

Per ulteriori informazioni sul controllo del bypass Soft Starter Bypass Technology in Smart Motor Controllers.

Pubblicato 28 novembre 2016


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Bypass o non bypass? È questa la domanda?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: