Loading
Blog | Cura della casa e della persona
Recent ActivityRecent Activity

Le pressioni sull’industria del tissue richiedono risposte moderne

Le pressioni sull’industria del tissue richiedono risposte moderne basate sulla digitalizzazione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Persona che indossa un anello e uno smart watch e tiene in mano diversi rotoli di carta igienica.

Come molti settori verticali, l’industria del tissue sta affrontando tantissime pressioni provenienti da più fronti.

I consumatori, sempre più attenti e selettivi, non cercano solo prodotti più personalizzati, ma si aspettano anche una maggiore scelta. E bisogna essere preparati, perché tendenze e gusti potrebbero cambiare anche domani!

Scelte, competenze e sostenibilità Questo ampliamento delle scelte e i cambiamenti delle tendenze impongono ai produttori di aumentare il numero di SKU e di attuare cicli di sviluppo più rapidi per le nuove linee, cercando al contempo di ottenere una maggiore flessibilità in quelle esistenti, per le offerte speciali stagionali, le confezioni promozionali o i contenuti misti. Queste sfide devono essere affrontate in modo rapido, su larga scala e con un impatto trascurabile sul costo unitario.

Come spesso accade, le richieste indotte dai consumatori finiscono per avere un impatto sui costruttori di macchine e sugli OEM, che devono necessariamente rimanere all’avanguardia nello sviluppo tecnologico. Alcuni sono specializzati in mercati verticali; altri, invece, producono macchine anche per altri settori. La domanda principale è: “Come fanno gli OEM – specialisti o meno – a fornire l’agilità, la flessibilità, l’adattabilità e l’efficienza, alla stessa velocità, scala e prezzi dei loro clienti?”

Come molti altri, anche in questo settore si assiste al pensionamento di tecnici e operatori esperti che hanno una conoscenza profonda degli impianti e dei macchinari. Questa conoscenza è frutto di anni di esperienza ed è impossibile da trasmettere o insegnare a una forza lavoro più giovane e multidisciplinare, e certamente non nei tempi brevi richiesti oggi. Perciò, oltre a questa nuova flessibilità e agilità, un altro fattore da considerare è la facilità d’uso.

Infine, come se queste pressioni non fossero già sufficienti, le aziende devono anche affrontare una legislazione in materia ambientale sempre più severa per quanto riguarda i consumi energetici, la sostenibilità, i rifiuti e, naturalmente, i materiali utilizzati per i prodotti e gli imballaggi. In effetti, lo sviluppo dei materiali è un vero e proprio punto critico per molti, in quanto le sempre nuove formulazioni possono rendere complessa l’impostazione dei parametri di produzione.

La chiave per affrontare tutte queste sfide, così come molte altre questioni di oggi, è la digitalizzazione, sia per quanto riguarda l’hardware che il flusso di informazioni.

Digitalizzazione e dati I moderni sistemi di controllo assi offrono profili di movimento quasi infiniti, che possono essere facilmente programmati, simulati e migliorati offline prima di essere utilizzati dagli operatori premendo semplicemente un pulsante su un’interfaccia operatore. La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti, comprese le nostre soluzioni servo lineari iTRAK e MagneMotion, svolge un lavoro simile per il trasporto e il trasferimento dei prodotti.

Un’integrazione elettromeccanica adeguatamente concepita può anche semi-automatizzare o automatizzare completamente le operazioni di cambio prodotto, riducendo i tempi di fermo macchina a una frazione rispetto a quelli del passato. Di fatto, le macchine e le linee di oggi hanno un livello di agilità che fino a pochi anni fa era impensabile.

A livello di software lo strumento più potente, ormai onnipresente nella produzione intelligente, sono i dati. I dati – provenienti sia dai sistemi OT che da quelli IT – sono alla base della quarta rivoluzione industriale e il loro trasferimento bidirezionale, da e verso ogni elemento della catena del valore – dal dispositivo all’impresa – sta rivoluzionando le operazioni moderne.

Questi dati possono poi essere utilizzati, contestualizzati, gestiti e/o distribuiti da sistemi software incredibilmente potenti, come il nostro Factory Talk Innovation Suite, che include funzionalità di manutenzione predittiva; il nostro software Emulate3D Digital Twin, per la messa in servizio virtuale, la simulazione della produzione e la dimostrazione industriale e i dashboard; o l’analisi attraverso Thingworx, una piattaforma per sistemi di controllo che crea un ambiente di produzione completamente digitalizzato e intelligente.

Questo flusso bidirezionale e l’invio di informazioni operative chiave, specifiche in base alla funzione, consentono al management di prendere le decisioni corrette, spesso in tempo reale e non solo durante la fase operativa. La disponibilità di tali informazioni durante la progettazione riduce i tempi di consegna e consente alle aziende di arrivare più rapidamente sul mercato. Se si aggiungono la messa in funzione virtuale, l’assistenza e la formazione tramite AR/VR/MR, il valore di una soluzione digitalizzata è ben evidente.

Nessuna soluzione digitale sarebbe completa senza un sistema di cybersecurity: un elemento essenziale di qualsiasi soluzione digitale. A tal fine, negli ultimi anni siamo stati molto attivi con le partnership con CISCO e Claroty e con le acquisizioni di aziende strategiche come Oylo e Avnet, che contribuiscono a realizzare soluzioni tecnologiche avanzate e diversificate. Questo ci permette di fornire prodotti certificati per la sicurezza informatica, come la nostra piattaforma Logix, o di creare reti affidabili grazie alle nostre soluzioni basate su Stratix.

Guardate le nostre soluzioni in azione È sempre facile parlare di buone soluzioni. Ma per apprezzare davvero ciò che possono fare per voi, dovete vederle dal vivo, ed è per questo che l’evento iT’s Tissue in Italia è una vetrina ideale. Definito come un incontro non convenzionale tra tecnologia e networking, questo evento unico offre ai partecipanti l’opportunità di prenotare e partecipare a eventi di mezza giornata presso una serie di società OEM – a Lucca – dove le aziende proporranno un mix di discussioni tecniche, sviluppo del business e networking.

In qualità di partner globale dell’evento e di fornitore esclusivo di automazione, Rockwell Automation sarà presente presso ciascuna di queste aziende per mostrare esempi di produzione flessibile, digitalizzazione, analisi dei dati, sicurezza informatica e connettività della forza lavoro. Promette davvero di essere un evento interessante, che vi darà un’idea di come i moderni sistemi digitalizzati possano aprire un mondo di nuove opportunità.

Partecipate con noi all’evento iT’s Tissue a Lucca, Italia, dal 6 al 10 giugno 2022 – registratevi ora ed entrate nel futuro della tecnologia.

Pubblicato 10 maggio 2022

Argomenti: Drive Sustainability Integrated Architecture Cura della casa e della persona

Fabrizio Scovenna
Fabrizio Scovenna
Country Director Italian Region, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscriviti
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Le pressioni sull’industria del tissue richiedono risposte moderne
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: