Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Il nuovo motore dietro le linee di propulsione EV agili

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Il nuovo motore dietro le linee di propulsione EV agili hero image

Pubblicato 28 febbraio 2020

Come sarà il mercato automobilistico tra 10 anni e come posso prepararmi? Questa è la domanda principale nella mente del personale degli stabilimenti di propulsori che incontro nel mio lavoro di consulente del settore.

Non è una domanda facile a cui rispondere, dato che ci troviamo in un periodo davvero rivoluzionario per l'industria automobilistica. Per rispettare i mandati regionali sulle emissioni e i prossimi divieti sulle automobili a benzina e diesel, i produttori stanno aumentando la loro attenzione sui veicoli elettrici (EV).

Le case automobilistiche più mature stanno iniziando ad abbandonare lo sviluppo dei motori a combustione. Le startup di veicoli elettrici stanno lottando per la loro fetta di mercato. E tutti i protagonisti sono fortemente concentrati sull’ottimizzazione dei propulsori e dei sistemi di trazione dei veicoli elettrici per un futuro caratterizzato da veicoli autonomi e connessi da un lato – e da veicoli più personalizzati dall’altro.

Per parafrasare un detto popolare, l’unica costante nel “nuovo” settore dei propulsori è il cambiamento.

E i vincitori del settore nei prossimi anni saranno coloro che sapranno trasformare rapidamente le linee di produzione e i processi produttivi per sfruttare le nuove tecnologie e aumentare rapidamente la produzione per soddisfare la domanda del mercato.

Ostacoli all’agilità nella produzione di propulsori per veicoli elettrici

I sistemi di progettazione assistita da computer (CAD), di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) e le piattaforme di automazione hanno fatto molta strada nel semplificare la pianificazione e la progettazione della produzione. In combinazione con dispositivi intelligenti, sensori, MES e analisi IoT, questi sistemi forniscono informazioni contestualizzate per ottimizzare le operazioni e favorire il miglioramento continuo.

Tuttavia, molti sistemi esistenti presentano una carenza significativa: non sono in grado di testare e valutare l’impatto delle scelte di progettazione del prodotto o di configurazione della linea prima che vengano implementate.

In altre parole, cosa succede realmente se si aggiunge una nuova stazione o un nuovo processo alla linea di propulsori EV – oppure se si passa da una linea configurata per 30 lavori/ora a una che ne esegue 45? Quali scelte migliorano le prestazioni complessive? Qual è il metodo migliore per riequilibrare la linea?

Essere in grado di affrontare rapidamente problemi logistici, di qualità e/o di personale durante la produzione o il processo di progettazione, prima di effettuare investimenti di capitale significativi, è fondamentale per l’agilità e il successo della produzione.

Come i digital twin cambiano l’equazione del ciclo di vita

Con l’avanzamento del software digital twin dinamico, i produttori di motopropulsori tradizionali e di nuovi motopropulsori per veicoli elettrici si stanno rivolgendo al mondo virtuale per trovare risposte e un modo migliore per gestire il ciclo di vita della produzione.

Un digital twin è un modello digitale del sistema di produzione fisico creato collegandosi direttamente ai sistemi CAD e PLM – oltre alla logica operativa del sistema. Il risultato è una rappresentazione virtuale e accurata della linea di produzione che utilizza un sistema di controllo reale.

Con un digital twin, è possibile prototipare la progettazione di una linea di propulsione o trasmissione nel mondo virtuale – e testare, eseguire il debug e verificare le prestazioni prima di costruirla o metterla in funzione.

Successivamente, è possibile emulare la linea durante tutto il ciclo di vita del sistema per modellare le prestazioni e testare nuovi prodotti e configurazioni. Tenete presente che i digital twin sfruttano i dati di utilizzo acquisiti dai sensori e dall’automazione nel mondo fisico per fornire un quadro olistico che fa luce sul funzionamento attuale e sui potenziali colli di bottiglia.

Riduzione del rischio nelle implementazioni di nuove tecnologie grazie a decisioni migliori

In poche parole, i digital twin dinamici aiutano a ridurre i rischi associati all’innovazione dimostrando chiaramente l’impatto delle scelte di progettazione del sistema.

I digital twin consentono ai produttori di motopropulsori e moduli/pacchi batteria per veicoli elettrici di affrontare il ciclo di vita della produzione in modo nuovo – e creare un ambiente veramente agile che tenga il passo con gli sviluppi tecnologici e di mercato.

Scoprite come le soluzioni digital twin dinamiche di Rockwell Automation possono aiutarvi a ottenere un processo produttivo più agile.

E scoprite altri modi in cui aiutiamo i produttori di veicoli elettrici a vincere la corsa verso il mercato.

Argomenti: Automotive e pneumatici

Bill Sarver
Bill Sarver
Senior Consultant, Global Automotive Industry, Rockwell Automation
Experienced Automotive Executive with a demonstrated history of successfully setting strategies, leading change through collaborative disruptive thinking, guiding customers with the development and advancement of their Manufacturing and Engineering Operations, Processes, Systems, and Standards.
Connetti:
EmailEmail
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
The Automotive Revolution is Here. Are Your Operations Ready?
The Automotive Revolution is Here. Are Your Operations Ready?
panoramica
panoramica
The Automotive Revolution is Here. Are Your Operations Ready?
Electric car manufacturers that want to stay competitive must commit to data-driven manufacturing in a highly flexible and connected environment.
Digital Twin: The Future and Now of Human and Machine Interaction
Digital Twin: The Future and Now of Human and Machine Interaction
Presentazione
Presentazione
Digital Twin: The Future and Now of Human and Machine Interaction
Digital twin technologies are transforming the industrial space, elevating how we interact with our environments and offering great potential for the future workforce.
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Il nuovo motore dietro le linee di propulsione EV agili
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: