Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

La chiave per il successo nella produzione: il confezionamento delle bevande artigianali

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Linea di lattine di soda

Avete creato una bevanda artigianale eccellente, ma come fare per portarla sul mercato e mantenere margini sani?

Questa è una delle domande che si pongono i fornitori del mercato delle bevande artigianali o coloro che cercano di capitalizzare la sua crescita.

E la risposta è nella nuovissima tecnologia all’avanguardia che consente la decorazione delle lattine per bevande artigianali a costi molto bassi e senza restrizioni sulla lunghezza delle tirature!

La birra artigianale è un mercato in rapida crescita e molto interessante. La crescente varietà di bevande artigianali che vengono lanciate non mostra segni di rallentamento, dalle bevande analcoliche e energetiche ai cocktail pronti da bere a base di alcolici.

Webinar on-demand: Produzione più rapida con la tecnologia a carrelli indipendenti.

Le bevande artigianali stanno rapidamente diventando una percentuale significativa e in crescita del mercato globale delle bevande. Alcuni hanno già diversificato la loro offerta per capitalizzare questa tendenza e tutti stanno cercando modi creativi per aumentare il riconoscimento del marchio/prodotto e, soprattutto, per attirare i consumatori.

Le birre a tiratura limitata vengono inscatolate negli USA da circa 20 anni e si tratta di un segmento di mercato che continua a crescere rapidamente.

Tuttavia, il passaggio all'imballaggio in lattine non è limitato agli USA, con centinaia di birrifici artigianali in tutto il mondo che stanno facendo il passaggio. Ma non è privo di ostacoli.

I livelli minimi di ordine, tipicamente superiori a 150000, continuano a regolare la capacità di un birrificio di far crescere la propria attività in modo conveniente passando dalle bottiglie alle lattine.

I lunghi tempi di consegna di uno o due mesi e l'acquisto di lattine in eccesso hanno anche significato che fino ad ora, l'inscatolamento delle bevande artigianali non è stato un'opzione per i birrifici di piccole e medie dimensioni.

La nuova tecnologia di stampa digitale delle lattine sta affrontando questi problemi, aprendo un mondo completamente nuovo di opportunità – e non solo per i birrifici più piccoli.

Infatti, con aromi in edizione limitata o birre stagionali uniche, la stampa digitale delle lattine soddisfa le richieste di bevande di oggi.

Dal punto di vista dei costi, la stampa digitale delle lattine è circa 15 × più economica della stampa delle etichette delle lattine spesso utilizzate come soluzione a breve termine per passare dalle bottiglie alle lattine.

Le lattine sono una soluzione migliore per preservare la bevanda dalla degradazione dovuta alla luce, per lo stoccaggio e il trasporto, oltre a rappresentare un'opzione di riciclo migliore rispetto a molti altri materiali di imballaggio.

La possibilità di stampare digitalmente direttamente sulle lattine apre enormi opportunità anche per i marchi/birrifici più grandi. Ora possono confezionare le loro bevande in volumi più piccoli in modo conveniente, con la flessibilità di stampare versioni diverse o modificare i messaggi sulle lattine secondo necessità.

Per sfruttare questo potenziale, la tecnologia di stampa digitale per la decorazione delle lattine in metallo, sia che si tratti di birra artigianale o di bevande artigianali analcoliche, vini o liquori, dovrebbe offrire la varietà, la flessibilità e la scelta di cui i produttori hanno bisogno per avere successo.

Sebbene la stampa digitale su lattine sia estremamente popolare tra i produttori artigianali che vi hanno accesso, in molti paesi del mondo questi servizi sono ancora poco disponibili.

Le stampanti di produttori come Tonejet e i suoi partner sono considerate la chiave per sbloccare significative opportunità di investimento per una varietà di modelli di business di imballaggio di bevande artigianali.

Per saperne di più, potete inviarmi un'e-mail o visitare il nostro sito web.

Tonejet, partner Machine Builder di Rockwell Automation, integrerà l'iTRAK sistema di trasporto intelligente con la sua Digital 2-piece Can Decorator per creare un sistema completamente digitale per la produzione di lattine a due pezzi a tiratura breve o media.

Pubblicato 10 aprile 2017

Argomenti: Industria alimentare e delle bevande

Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left La chiave per il successo nella produzione di birra: l’imballaggio delle bevande artigianali
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: