Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

L'importanza dell'integrazione

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
L'importanza dell'integrazione hero image

I rivenditori possono inventare nuovi modi per produrre, confezionare e promuovere i prodotti, ma i gusti dei consumatori continuano a cambiare. Allo stesso modo, mentre le nuove tecnologie di produzione evolvono e rendono più fattibili le produzioni in lotti più piccoli, più efficienti i processi e più visibili le catene di approvvigionamento, lo sviluppo dei prodotti continua a mettere alla prova i costruttori di macchine, i produttori e le loro macchine.

Produrre un numero limitato di prodotti in cicli di produzione lunghi non è più sostenibile né auspicabile. Le aziende producono un numero maggiore di prodotti in più varianti, per soddisfare le mutevoli preferenze in termini di salute, gusto, immagine e costo, e offrono una gamma più ampia di opzioni di imballaggio.

Per soddisfare queste richieste, le aziende devono essere agili e in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato. L'introduzione di nuovi prodotti può richiedere a diversi stabilimenti di un paese di produrli rapidamente in una maggiore varietà di confezioni, come diverse dimensioni o con variazioni di imballaggio specifiche per regione o stagione.

In un contesto di forte sensibilità ai prezzi, la produzione deve essere il più efficiente possibile, i tempi di fermo ridotti al minimo, il time-to-market accorciato e gli sprechi di materie prime ridotti al minimo. Ottenere prodotti perfetti al primo colpo diventa fondamentale per aumentare l'efficienza produttiva e contenere i costi, non solo dei prodotti stessi, ma anche delle materie prime, dell'elettricità e delle ore di lavoro necessarie per produrli.

Le aziende devono integrare la flessibilità nelle macchine che utilizzano e avere accesso a dati in tempo reale che consentano loro di prendere decisioni aziendali migliori. Questo è fondamentale per poter realizzare il prodotto giusto, utilizzando i materiali giusti e impiegando i processi giusti in tutta la linea di produzione, consentendo al contempo un'integrazione da un prodotto all'altro.

Informazioni e integrazione sono diventate fondamentali per migliorare le prestazioni, l'efficienza e le capacità delle macchine. Le apparecchiature devono essere facilmente integrabili nell'infrastruttura dell'impianto e fornire una serie di dati operativi e prestazionali in tempo reale. Con metriche di prestazione accurate, come OEE, i responsabili degli impianti possono identificare i problemi e stabilire strategie proattive per promuovere miglioramenti in tutto il processo produttivo.

Solo una soluzione end-to-end, che offra un approccio veramente integrato, è in grado di rispondere alle sfide che i produttori devono affrontare nei mercati globali di oggi. Scaricate il nostro pdf sull'integrazione rapida delle linee per saperne di più.

Pubblicato 14 gennaio 2015


Axel Kather
Axel Kather
Business Manager, Oil & Gas, EMEA, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left L'importanza dell'integrazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: