Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

The Director’s Cut – Tre cose che i grandi registi possono insegnarci su Industry 4.0

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
The Director’s Cut – Tre cose che i grandi registi possono insegnarci su Industry 4.0 hero image

La passione per il cinema è una tradizione di famiglia. È iniziata con i miei genitori, che portavano me, mio fratello e mia sorella al cinema una volta alla settimana, negli anni '70. Amavamo Hollywood e Bollywood allo stesso modo, nell'era di Jaws e del meraviglioso Amitabh Bachchan. Il nostro cinema locale si chiamava Sangam (spiegherò più avanti cosa significa questa parola), ed era vicino a casa nostra a Mumbai, in India.

Da bambino, trovavo i film semplicemente magici – non mi ponevo domande su ciò che vedevo. Solo da adulto si diventa consapevoli della meccanica della magia – il duro lavoro, i talenti combinati, la visione, il talento e la leadership necessari per realizzare una pellicola di successo.

Con l'avvento della Industry 4.0, è facile lasciarsi trasportare dalla magia cinematografica di ciò che viene promesso. Da tempo sentiamo parlare di come questa nuova era cambierà tutto – più velocemente, in modo più produttivo, più autonomo, più efficiente. In realtà, la magia è resa possibile da leader visionari, i registi, per così dire, dell'Industry 4.0.

Quindi, cosa possono insegnarci i film su come fare in modo che la magia crei entrate durature al botteghino? Beh, molto dipende dal regista e dal suo approccio al processo.

Nel cinema, i migliori registi condividono una serie di caratteristiche – anche se hanno stili diversi. Ecco alcune osservazioni su come i leader industriali possono emulare il loro approccio al successo:

  1. Serve una visione. Quando si gira una scena o si osserva un singolo elemento della propria azienda, è necessario vederlo nel contesto della visione finale. Ogni dettaglio dovrebbe contribuire al prodotto finale; bisogna credere in ciò che si sta facendo e nel motivo per cui lo si fa.
  2. Servono altre persone. I registi si affidano all'esperienza e assemblare un team di talento è fondamentale per il prodotto finito. I registi potrebbero non essere i migliori cineoperatori, i migliori esperti di effetti speciali, i migliori operatori di telecamere – e anche se lo fossero, non possono essere tutti contemporaneamente! I leader del settore si affidano in modo simile alle competenze di esperti in automazione, progettazione di prodotti, applicazioni ingegneristiche, data science e vari altri settori. Gran parte delle competenze preziose per la trasformazione digitale saranno presenti nel personale esistente – alcune dovranno essere sviluppate all'interno del personale esistente, altre dovranno essere reclutate, e altre ancora dovranno provenire dall'esterno dell'azienda, da fornitori, fornitori di servizi e partner: ci sono una varietà di competenze disponibili per il leader intraprendente.
  3. Serve che queste altre persone condividano la vostra visione. I registi devono infondere fiducia nel loro team di produzione, devono comunicare la visione in modo che ogni persona nel team lavori verso lo stesso obiettivo. Devono comunicare con il loro team, comprendere le sfide che devono affrontare e aiutarli a superarle o aggirarle. Devono essere flessibili alle esigenze della trasformazione mentre si sviluppa, supportare il loro gruppo di leadership e rimanere completamente innestati nel processo. I leader di successo del settore devono fare lo stesso.
Se desiderate incontrare Rockwell Automation di persona, perché non partecipare a un evento vicino a voi? Scoprite di più qui.

Nel mio lavoro, fornisco leadership in Medio Oriente per l'intero portafoglio prodotti di Rockwell Automation. In un certo senso, ho responsabilità simili a quelle di un direttore, ma più spesso faccio parte di un team di esperti chiamato da un cliente per aiutarlo a realizzare la sua visione. È un ruolo che noi di Rockwell Automation conosciamo molto bene – il nostro approccio è quello di aiutare a evidenziare il percorso tecnico e tecnologico per i nostri clienti per raggiungere la loro visione e per sfruttare appieno il grande talento e le capacità di soluzione della più grande azienda al mondo dedicata all'automazione industriale.

Conosciamo anche i nostri limiti – Industry 4.0 è diversa per ogni azienda e solo la leadership del cliente può trarne il massimo vantaggio. Questo rende il mio lavoro molto interessante – si potrebbe dire che è come essere in grado di lavorare su una varietà di pellicole diverse allo stesso tempo.

Il che è fantastico, perché mi piace una buona varietà di pellicole. Oggi mi piace ancora guardare film con i miei figli (soprattutto quelli Marvel, o qualsiasi cosa con attori di primo piano come Morgan Freeman, Leo DiCaprio, Robert DeNiro, Tom Hanks, Matt Damon e altri), e hanno portato la tradizione cinematografica della famiglia alla generazione successiva.

Ora siamo lontani da Mumbai; la mia famiglia è cresciuta negli Emirati Arabi Uniti, ma ricordo con affetto dove è iniziato il mio amore per le pellicole, al cinema locale Sangam. Sangam, tra l'altro, si riferisce a una confluenza di fiumi in hindi, in particolare i fiumi Gange e Jumna, in un luogo molto sacro chiamato Allahabad. Una metafora adatta per la convergenza di tecnologie e competenze necessarie per sfruttare al meglio Industry 4.0.

Se desiderate incontrare Rockwell Automation vicino a voi e scoprire come possiamo aiutarvi a realizzare la vostra visione di Industry 4.0 per la vostra azienda, contattateci.

Pubblicato 1 aprile 2019


Pankaj Shrivastava
Pankaj Shrivastava
Business Leader - Architecture & Software, Components & LV Drives , Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left The Director’s Cut – Tre cose che i grandi registi possono insegnarci su Industry 4.0
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: