Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Il valore che la sostenibilità apporta alle aziende

Vi siete mai chiesti quale sia il reale valore aziendale che la sostenibilità apporta alle imprese?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Zoom su una goccia d'acqua con riflesso verde in una foresta

Speriamo che alla fine di questo articolo cambierete idea.

Ci sono prove inequivocabili che la Terra si sta riscaldando a un ritmo senza precedenti. Gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi mai registrati. La Groenlandia e l'Artico hanno perso 441 miliardi di tonnellate di ghiaccio all'anno dal 1993, secondo la NASA.

Quindi, conosciamo la causa scatenante del cambiamento climatico: l'accumulo di gas serra nell'atmosfera che crea quello che chiamiamo effetto serra. Ora che conosciamo la causa, le aziende e i governi stanno agendo e stabilendo obiettivi Net-Zero. Net-zero significa che le organizzazioni si impegnano a raggiungere la neutralità carbonica per gestire tutte le loro operazioni entro un anno specifico, riducendo l'energia, riducendo l'inquinamento e compensando il tutto attraverso investimenti in progetti ambientali.

Nuove normative e incentivi globali

Oltre agli impegni per Net-Zero stanno emergendo nuove normative governative in Europa. Nell'UE, il Regolamento sulla divulgazione delle informazioni sulla finanza sostenibile (SFDR) è stato introdotto per migliorare la trasparenza, prevenire il greenwashing e garantire la rendicontazione sulla sostenibilità.

C'è anche il prossimo New York Fashion Sustainability Act, che richiederebbe alle aziende di abilitare la rendicontazione aumentando la gamma e la qualità delle loro infrastrutture dati e modificando le loro strategie operative per raggiungere gli obiettivi, altrimenti rischierebbero potenziali sanzioni, backlash pubblico e rapporti con gli investitori compromessi.

Con queste normative, la necessità per le aziende di poter fornire report sulla sostenibilità fa parte della conformità e delle aspettative di mercato con implicazioni finanziarie.

Oltre alle normative, i governi a tutti i livelli stanno offrendo incentivi. Il Green Deal europeo è un insieme di piani per iniettare quasi due trilioni di euro nell'economia dell'UE nel 2030. Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti si concentra sull'attrazione di maggiori investimenti in aria pulita, energia e trasporti.

Impatto sull'industria

Mentre il settore amplia la propria agenda di sostenibilità, la crescita globale sta rallentando a causa di una crescente incertezza. Questa incertezza è dovuta principalmente agli scenari geopolitici e al loro impatto sull'aumento dei prezzi dell'energia.

L'aumento dei prezzi dell'energia ha un impatto sulle case delle persone, ma significa anche un enorme impatto sull'industria. Una fabbrica di piccole o medie dimensioni spende in media USD 1000000,00 di elettricità all'anno. Ora potete immaginare un aumento del 40% solo quest'anno e un aumento previsto di almeno il 25% nel prossimo anno? I costi energetici stanno spingendo l'industria ad agire immediatamente.

Le aziende cercano di sfruttare la tecnologia digitale per trovare modi per:

  • Sfruttare informazioni basate sui dati sulle opportunità di risparmio energetico
  • Integrare le fonti rinnovabili e altre fonti di energia in modo più efficace
  • Contestualizzare insieme dati energetici e dati di produzione per identificare modi creativi per ottimizzare produzione e consumo di energia
  • Ottimizzare automaticamente il consumo di energia e il processo produttivo tramite AI e Closed-Loop Control.
  • Utilizzare le fonti rinnovabili in modo più efficace
  • Sviluppare la cogenerazione tramite sistemi di energia termica

Nel complesso, c'è una spinta nel settore a parlare del valore aziendale della sostenibilità. I principali vantaggi che le aziende possono aspettarsi se danno priorità agli sforzi di sostenibilità includono:

  • Soddisfare le esigenze dei clienti. Migliorare la reputazione del marchio e la goodwill
  • Creare efficienze aziendali. Ridurre il consumo di materiali ed energia
  • Migliorare la conformità e le capacità di rendicontazione. Permettere l'ingresso in mercati sempre più regolamentati consentendo alle aziende di essere più competitive a livello globale
  • Soddisfare le richieste degli investitori. Ridurre il rischio aziendale, qualificarsi per fondi specializzati e aumentare le opportunità di riduzione dei costi di finanziamento
  • Attrarre e coinvolgere talenti. Migliorare la cultura aziendale e il coinvolgimento dei dipendenti. I candidati sono più propensi ad accettare offerte da aziende sostenibili
  • Creare nuove opportunità di business. Aumentare ricavi e profitti da programmi di riciclo e altre iniziative di circolarità

Raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità con il digital thread

Iniziamo a ripensare la sostenibilità grazie al digital thread.

Il digital thread è un flusso continuo di dati e processi lungo tutta la catena del valore. Ma cosa significa questo dal punto di vista della sostenibilità?

I nostri clienti sono interessati a ottenere guadagni di produttività mentre raggiungono i loro obiettivi di net-zero e decarbonizzazione lungo la catena del valore. Questo include:

Sviluppo del prodotto:  il digital thread può abilitare pratiche di eco-design tramite software CAD e PLM, facilitando la sostituzione delle materie prime per ridurre l'impatto ambientale e progettando prodotti per la rigenerazione utilizzando l'analisi dei dati. I digital twin possono anche consentire un processo di progettazione iterativo catalizzato tramite potenti capacità di simulazione. Inoltre, l'implementazione di strumenti di valutazione del ciclo di vita (valutazione del ciclo di vita, LCA) può aiutare a valutare e ottimizzare le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, migliorando ulteriormente gli sforzi di sostenibilità.

Produzione: La tecnologia digitale, inclusi AI e machine learning, consente l'ottimizzazione del consumo e della generazione di energia, oltre a miglioramenti di processo e riduzione degli sprechi. Utilizzando strumenti digitali come Kalypso Sustainability Energy Management System (SEM), le aziende possono orchestrare i loro dati energetici e sulle emissioni, abilitando una potente integrazione con i dati di produzione.

Distribuzione: La tecnologia digitale può abilitare catene logistiche più sostenibili affrontando gli obiettivi di emissioni Scope 3 tramite data analytics e abilitando pratiche di approvvigionamento sostenibile sia in entrata che in uscita. Prioritizzando la sostenibilità nella catena logistica, le aziende possono posizionarsi per il successo a lungo termine in un mercato competitivo.

Utilizzo finale: La tecnologia digitale consente il monitoraggio in tempo reale delle prestazioni dei prodotti, la manutenzione predittiva e la gestione ottimizzata del magazzino ricambi. Questo approccio può estendere la durata dei prodotti e ridurre gli sprechi, oltre a consentire un uso più efficiente delle risorse. Inoltre, tecnologie digitali come IoT e AI possono fornire informazioni sui modelli di utilizzo e sui potenziali miglioramenti al design dei prodotti, portando a ulteriori prodotti sostenibili.

Rottami & Riutilizzo: Il digitale abilita i principi dell'economia circolare tramite smontaggio, riutilizzo o redistribuzione e riciclo dei prodotti. Utilizzando strumenti digitali per tracciare e ottimizzare il processo di smaltimento e riciclo, le aziende possono ridurre gli sprechi e recuperare materiali di valore, contribuendo a un approccio più sostenibile all'uso delle risorse. Inoltre, tecnologie digitali come la blockchain possono supportare pratiche etiche di smaltimento e riciclo, migliorando la trasparenza e la responsabilità lungo tutta la catena logistica.

Primi passi

Il primo passo per la maggior parte delle aziende è una valutazione delle capacità, seguita da una strategia di roadmap con casi d'uso guidati dalle esigenze aziendali e dalle capacità, e soluzioni di implementazione che tipicamente utilizzano il digital thread come abilitatore fondamentale per il successo di obiettivi di sostenibilità ambiziosi.

Dare priorità agli sforzi di sostenibilità può avere un impatto positivo sulla vostra organizzazione lungo tutta la catena del valore. Speriamo di aver fatto luce sul reale valore aziendale che la sostenibilità porta alle aziende. Unitevi a noi nel percorso verso la sostenibilità!

Pubblicato 22 maggio 2023

Argomenti: The Connected Enterprise

Rodrigo Alves
Manager, Kalypso
Rodrigo Alves è un Senior Consultant presso Kalypso, con otto anni di esperienza nell’automazione industriale e nella tecnologia operativa, in particolare nei sistemi di controllo, nell’erogazione di servizi e nella gestione aziendale. Negli ultimi anni, Rodrigo ha svolto un ruolo fondamentale nel facilitare strategie di crescita scalabili per Rockwell Automation, sviluppando nuovi strumenti rivolti ai clienti, impiegando modelli di coinvolgimento e successo dei clienti e sviluppando strumenti di contestualizzazione dei dati per aiutare i clienti.
Katherine Murphy
Strategic Content and Social Media Manager, Kalypso
Katherine lavora in Kalypso dal 2013, dove ha iniziato come stagista nel settore marketing. Prima di entrare a far parte di Kalypso a tempo pieno, ha lavorato in una varietà di settori industriali, tra cui no-profit, editoria, moda, istruzione ed editoria, con particolare attenzione alla strategia e all’implementazione di marketing e social media. Durante il suo lavoro presso Penguin Random House, ha gestito campagne di marketing per autori bestseller del New York Times e del Wall Street Journal, tra cui Seth Godin, Richard Branson, John Kotter, Kenneth Langone e John Doerr. In Kalypso, Katherine è la direttrice responsabile della sezione Viewpoints del sito web di Kalypso, dove aiuta a identificare i temi editoriali a sostegno delle campagne e degli argomenti chiave. Sviluppa ed esegue anche la strategia dei social media basata sulla piattaforma per settori industriali.
Rein Singfield
Senior Manager, Kalypso
Rein ha conseguito un Master in Business Administration (MBA) presso la Kelley School of Business della Indiana University, con specializzazione in finanza e business analytics. Rein è riconosciuto per fornire soluzioni di alta qualità basate sui dati per risolvere problematiche di strategia e di processo. Rein vanta una profonda esperienza nella gestione di progetti globali lungo il digital thread. La sua esperienza comprende risultati di progetto che definiscono strategie, creano roadmap, implementano strumenti, realizzano cambiamenti di organizzazione, migliorano processi e operazioni, tra gli altri.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Il valore che la sostenibilità apporta alle aziende
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: