Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Portate la "Revisione per eccezione" al livello successivo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Portate la "Revisione per eccezione" al livello successivo hero image

È ovvio che è più veloce e più facile esaminare le eccezioni piuttosto che l'intero.

La metodologia “revisione per eccezione” si basa su questa logica ed è comunemente impiegata per velocizzare la gestione dei record di lotto farmaceutici.

I sistemi di esecuzione della produzione (MES) all'avanguardia applicano vari controlli durante l'esecuzione per garantire che ogni lotto sia prodotto entro il proprio spazio di controllo, soprattutto per gli attributi critici di processo e qualità.

Di conseguenza, la revisione deve concentrarsi esclusivamente sulle eccezioni piuttosto che sull'intero record di lotto.

Ma perché fermarsi qui? La metodologia di revisione per eccezione offre ulteriori vantaggi oltre alla velocità e alla semplificazione.

Con l'uso di dashboard moderni, i produttori possono ricevere notifiche in tempo reale delle eccezioni, consentendo loro di intraprendere azioni preventive.

Troppo spesso, vediamo processi di revisione che attendono di iniziare fino al completamento di tutti i principali passaggi del processo.

Questo approccio perde l'opportunità di comprendere i problemi man mano che emergono e di intervenire nel momento in cui vengono riconosciute le eccezioni.

Facendo coincidere l'inizio del processo di revisione con l'identificazione di un'eccezione, i produttori possono portare la revisione per eccezione al livello successivo.

I dashboard forniscono notifiche in tempo reale e informazioni pratiche facilmente comprensibili agli utenti.

Possono segnalare una criticità all'interno di un dashboard di Batch Record Review nel momento esatto in cui il MES rileva un'eccezione, per:

  • Salvare potenzialmente un batch costoso identificando una situazione eccezionale che richiede un intervento immediato sul processo
  • Evitare lo sviluppo di conclusioni errate in produzione chiarendo la criticità di una eccezione sollevata
  • Riconoscere immediatamente una deriva critica di un processo, innescata dalla violazione eccezionale di un attributo critico di qualità, magari durante l'In-Process-Control (IPC)
  • Consentire la raccolta di importanti informazioni contestuali mentre l'evento è ancora fresco nella mente degli operatori

I dashboard moderni possono portare la revisione per eccezione al livello successivo. Siete pronti a portare la vostra applicazione al livello successivo anche voi?

Pubblicato 24 marzo 2017


Martin Dittmer
Martin Dittmer
Product Manager, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Portate la "Revisione per eccezione" al livello successivo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: