Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Potenziare le persone con tecnologie emergenti

Scoprite come i produttori utilizzano la tecnologia per integrare e amplificare la forza lavoro

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
due dipendenti di produzione che lavorano insieme e guardano uno schermo

La carenza di personale qualificato è un ostacolo alla crescita. Ecco come la produzione intelligente può aiutarvi a superare questo ostacolo.

La carenza di competenze continua a costringere i produttori a cercare modi per integrare e ampliare la forza lavoro.

Nel 9° Rapporto annuale State of Smart Manufacturing di Rockwell Automation, i produttori hanno nuovamente indicato la mancanza di personale qualificato come la principale ragione per cui faticheranno a superare la concorrenza. Anche la modalità di implementazione e integrazione delle nuove tecnologie rimane una delle principali preoccupazioni, evidenziando l'importanza della relazione tra persone e tecnologia per ottenere risultati.

Le nuove tecnologie possono risolvere la carenza di personale

La gravità della carenza di manodopera e della mancanza di competenze a livello globale intensifica il problema di attrarre, gestire e trattenere i lavoratori qualificati.

Mentre i produttori cercano di ottenere efficienze incrementali, l’investimento in tecnologia diventa una priorità. Piuttosto che sostituire i lavoratori, gli investimenti in tecnologie nuove ed emergenti, come GenAI [link alla storia 1], robotica, robot mobili autonomi (AMR), veicoli a guida automatica (AGV) e indossabili, sono stati classificati in alto nel sondaggio come opzioni di investimento per colmare le lacune di competenze e amplificare gli sforzi.

Attraverso l’aumento dell’uso della produzione intelligente, le aziende prevedono di potenziare le persone con la tecnologia:

  • Il 94% prevede di mantenere o aumentare la propria forza lavoro grazie all’adozione di tecnologie di produzione intelligente, e
  • L’81% prevede di utilizzare tecnologia indossabile entro la fine del 2024.

Gli investimenti favoriscono la resilienza aziendale a lungo termine

Per molti produttori, il ritmo di adozione delle tecnologie di produzione intelligente sta integrando la forza lavoro, riducendo gli errori, aumentando la velocità di creazione di valore e migliorando la qualità.

Un terzo degli intervistati al sondaggio, quando è stato chiesto loro degli investimenti tecnologici, ha selezionato “Emergenza / bisogno immediato” a causa di tecnologie guaste, a riposo, il che evidenzia l’obsolescenza globale che le organizzazioni stanno affrontando nel 2024. Investire nella tecnologia è un modo per affrontare l’obsolescenza, aumentando i vantaggi competitivi e costruendo la resilienza aziendale per il futuro.

Le tecnologie emergenti di oggi saranno la base di domani, e le organizzazioni che le adotteranno per prime saranno pronte per il successo futuro.

Scarica il report completo

Il rapporto “The State of Smart Manufacturing” rivela ottimismo, poiché la tecnologia avanzata per le operazioni industriali offre risultati che fanno sperare di fronte alle mutevoli condizioni economiche, alla carenza di manodopera e alle lacune di competenze. Il rapporto esplora le tecnologie emergenti come GenAI e il loro potenziale per alleviare le maggiori sfide della produzione nel 2024.

Scarica ora
Rapporto “State of Smart Manufacturing”
Rendering 3D, sfondo astratto con linee rosa e blu al neon che brillano nella luce ultravioletta e luci bokeh. Concetto di trasferimento dati. Sfondo digitale futuristico
Segnala
Segnala
Rapporto “State of Smart Manufacturing”
Scaricate questo rapporto gratuito per scoprire come le principali aziende manifatturiere stanno sfruttando la tecnologia di produzione intelligente e come potete farlo anche voi.
Scarica ora

Pubblicato 22 maggio 2024

Argomenti: Produzione intelligente

Anthony Murphy
Anthony Murphy
VP and Head of Product Management presso Rockwell Automation
Anthony è responsabile degli aspetti principali dei prodotti Plex rivolti ai clienti, come ERP, MES e QMS. Ha lavorato nel settore manifatturiero ricoprendo vari ruoli. Ha una profonda passione per la produzione e per i clienti di Plex, con i quali collabora per risolvere problemi chiave e offrire vantaggi competitivi.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Potenziare le persone con tecnologie emergenti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: