Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Rimanete aggiornati su allarmi e problemi di produzione con il giusto software di interfaccia operatore

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Rimanete aggiornati su allarmi e problemi di produzione con il giusto software di interfaccia operatore hero image

Quando un componente della macchina si guasta o le condizioni operative iniziano a cambiare, il primo segnale per gli operatori che qualcosa non va è spesso un allarme nel software di interfaccia operatore. Fattori come l'accuratezza, la rilevabilità e l'informatività dell'allarme possono influenzare direttamente la rapidità con cui gli operatori lo vedono e reagiscono.

Ecco perché molti produttori industriali hanno deciso di passare all'utilizzo di software di interfaccia operatore moderni.

I moderni software di interfaccia operatore integrati con il sistema di produzione possono fornire informazioni sugli allarmi più dettagliate ed efficaci rispetto ai software di interfaccia operatore del passato, offrendo ai lavoratori una visibilità più affidabile sulle condizioni critiche. Il software consente inoltre di sfruttare funzionalità avanzate come i comandi di allarme e l'accesso mobile agli allarmi, che possono aiutare i lavoratori a identificare e risolvere i problemi più rapidamente.

Con i moderni software di interfaccia operatore, è possibile migliorare il proprio approccio alla gestione degli allarmi in tre modi fondamentali:

  1. Maggiore velocità e precisione
    Gli allarmi tradizionali basati su tag monitorano i punti dati in un controllore per cercare cambiamenti di stato, inviando le informazioni al gestore degli allarmi e al registro degli allarmi. Questo approccio è efficace, ma presenta alcuni svantaggi.

    Ad esempio, i tag di allarme devono essere configurati sia nel controllore che nel software di interfaccia operatore. Anche le registrazioni cronologiche degli allarmi sono ritardate, perché vengono applicate dal software di interfaccia operatore dopo l'interrogazione e l'elaborazione, anziché immediatamente quando si verifica l'allarme.

    Il moderno software di interfaccia operatore offre una seconda opzione: gli allarmi basati su dispositivi. Questi allarmi vengono rilevati e gestiti in un controllore, il che significa che le registrazioni cronologiche degli allarmi vengono applicate immediatamente, anziché in ritardo fino a quando gli allarmi raggiungono il server del software di interfaccia operatore. Per questo motivo, è possibile rilevare le condizioni di allarme più rapidamente e fornire ai lavoratori informazioni più accurate sugli allarmi.

  2. Notifiche migliorate
    I moderni software di interfaccia operatore sfruttano la natura connessa delle operazioni moderne. Ciò significa che i lavoratori non devono più stare davanti agli schermi per sapere quando si verificano gli allarmi. Possono invece essere avvisati da remoto tramite e-mail, messaggi di testo o avvisi per smartphone.

    Il software consente inoltre di inoltrare le notifiche di allarme ad altri, ad esempio quando un lavoratore non risponde a un allarme o quando le condizioni peggiorano.

    Ad esempio, se un serbatoio supera la soglia accettabile di 80–90 °C, gli operatori possono essere avvisati sia con un avviso del software di interfaccia operatore tradizionale che con un messaggio di testo sullo smartphone. Se la temperatura aumenta fino a una soglia urgente di 90–100 °C, i messaggi di testo possono essere inviati anche al responsabile di impianto e al team di manutenzione. E se la temperatura raggiunge una soglia critica di 100 °C, può essere attivato il sistema di monitoraggio delle emergenze per iniziare l'evacuazione dell'impianto.

  3. Risoluzione più rapida dei problemi
    Quando qualcosa va storto in produzione, l'ultima cosa che si vuole fare è perdere tempo a cercare indizi su cosa è successo.

    I moderni software di interfaccia operatore possono utilizzare tag associati per includere i dati di processo con le informazioni sugli eventi e i messaggi di allarme. Quindi, quando viene attivato un allarme, il personale di produzione può ricevere automaticamente informazioni che descrivono l'ambiente operativo del sistema al momento dell'allarme.

Risposta agli allarmi più intelligente e veloce

Prima i lavoratori vengono avvisati degli allarmi del software di interfaccia operatore, più rapidamente possono rispondere e risolvere i problemi di produzione che possono danneggiare i profitti.

Ulteriori informazioni sul software di interfaccia operatore moderno

Carol Jors
Carol Jors
Storyteller, Rockwell Automation
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Rimanete sempre aggiornati su allarmi e problemi di produzione con il giusto software di interfaccia operatore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: