Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Iniziate a risparmiare utilizzando un convertitore di frequenza con funzionalità sincrone

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Due lavoratori con laptop in una centrale elettrica

I risparmi continuano ad arrivare quando si utilizza un convertitore di frequenza (VFD) con bypass sincrono e capacità di trasferimento. Può contribuire a ridurre i costi di capitale iniziali e i costi energetici e di manutenzione a lungo termine in varie applicazioni di controllo motore. E insieme al risparmio sui costi, il convertitore di frequenza può aiutare ad aumentare l'efficienza e a ottenere un controllo del processo più flessibile.

Un convertitore di frequenza con capacità sincrone consente di far funzionare un motore in modo continuo con controllo della velocità variabile o di avviare e sincronizzare più motori. Offre anche la possibilità di avviare dolcemente motori di grandi dimensioni.

Quindi, prendetevi il tempo necessario per vedere se il convertitore di frequenza è adatto alle vostre operazioni. Potrebbe mettervi in buona luce agli occhi di tutti, dai tecnici dell'impianto, che hanno meno parti da manutenere, al CFO, che cerca di contenere i costi energetici nella produzione.

Azionamento di un motore

In questa applicazione, il convertitore di frequenza fa funzionare il motore in modo continuo con controllo della velocità variabile e può trasferire il motore alla sorgente di bypass quando necessario.

Questa applicazione può aumentare l'efficienza complessiva del sistema per ottenere risparmi energetici. E può offrire ulteriori risparmi eliminando, o non richiedendo, l'uso o la manutenzione di determinati apparecchi.

Nelle applicazioni con ventilatori, ad esempio, le serrande possono essere rimosse o lasciate aperte, perché non sono più necessarie per ottenere un flusso d'aria variabile. E nelle pompe, le valvole possono essere lasciate aperte, perché non sono più necessarie per fornire il controllo del flusso.

Azionamento di più motori

In questo caso, un convertitore di frequenza può avviare e sincronizzare più motori. Questo può ridurre la corrente di carico a pieno carico e il consumo di energia e ottimizzare il processo.

Il numero di motori che possono essere azionati è limitato da fattori esterni, come la capacità del bus e le limitazioni del cablaggio. Tuttavia, in alcuni casi, l'applicazione del trasferimento sincrono è stata applicata con successo a un sistema fino a 10 motori.

In un'applicazione multimotore, sono possibili due opzioni. La prima prevede che tutti i motori abbiano la stessa potenza in cavalli. La seconda prevede che sia presente una gamma di potenza in cavalli dei motori. In quest'ultimo caso, il sistema di azionamento deve essere dimensionato per la potenza in cavalli del motore più grande, ma deve anche essere in grado di controllare il motore più piccolo.

Applicazione di avviamento graduale

Questa applicazione viene utilizzata per avviare i motori, accelerare alla massima velocità e trasferire alla sorgente di bypass.

Il convertitore di frequenza non è concepito per un'applicazione continua. Pertanto, la corrente nominale del convertitore può essere ridotta per soddisfare il requisito di avviamento del carico. Il convertitore non è dimensionato per la potenza in cavalli del motore, ma solo per il requisito di potenza in cavalli all'avviamento.

Pronti, partenza, risparmio

Per saperne di più su come i convertitori di frequenza con bypass sincrono e capacità di trasferimento possono aiutarvi a risparmiare e a ottimizzare il controllo dei motori, visitate il nostro sito web.

Questo post è stato scritto in collaborazione con Gary Bankay.

Pubblicato 3 luglio 2019


Brad Bugiardini
Brad Bugiardini
Team Lead, PF6000 Product Management, Rockwell Automation
Brad Bugiardini is the Product Manager for the PowerFlex 6000 Medium Voltage Drive family, located in Cambridge, Ontario. Brad has been with Rockwell Automation for 10 years – all with the medium-voltage business. He holds a degree in Electrical Engineering Technology from Mohawk College in Hamilton, Ontario.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Iniziate a risparmiare quando utilizzate un convertitore di frequenza con funzionalità sincrone
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: