Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Hai imparato qualcosa durante la formazione? Ottieni la certificazione per dimostrarlo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Hai imparato qualcosa durante la formazione? Ottieni la certificazione per dimostrarlo hero image

Abbiamo sentito le statistiche di Deloitte, ManpowerGroup e del Manufacturing Institute:

  • Quasi un quarto della forza lavoro attuale del settore manifatturiero andrà in pensione entro un decennio
  • 5 MILIONI di posti di lavoro potrebbero rimanere vacanti
  • Quasi 8 su 10 leader del settore manifatturiero ritengono che il divario di competenza avrà un impatto sulla capacità di modernizzare e migliorare la produzione

Come potete anticipare questa previsione?

Partecipa al webinar: "Grow Confidence in the Workplace" martedì 20 marzo 2018 dalle 13:00 alle 14:00 CT.

Per competere in un mercato del lavoro sempre più competitivo o per accelerare nel proprio ruolo attuale, è necessario integrare le proprie competenze in automazione con programmi di formazione convalidati e certificati.

Le certificazioni sono un punto fermo nel mondo IT da decenni. Leader del settore come Microsoft e Cisco offrono livelli di certificazione strettamente allineati ai ruoli lavorativi o alle fasce di carriera. Centinaia di migliaia di professionisti hanno ottenuto queste convalide per la loro formazione.

Questa tendenza alle certificazioni si sta ora espandendo nell’ambito delle competenze in automazione industriale. La formazione è una parte fondamentale di qualsiasi lavoro, ma assicurarsi che voi o il vostro personale possiate essere esperti in materia su un determinato software, hardware, sicurezza o infrastruttura può aiutare qualsiasi organizzazione a impiegare le persone giuste e a concentrarsi sulla produttività.

Ma perché deve essere un programma certificato?

Un corso appositamente progettato può aumentare il valore della vostra forza lavoro fornendo competenze superiori rispetto a chi non possiede competenze certificate e migliorare le opportunità di assunzione o avanzamento.

Colmate le lacune nelle competenze, rafforzate la competenza dei lavoratori e massimizzate la produttività. Scoprite cosa offre Rockwell Automation.

Le organizzazioni che supportano la formazione della propria forza lavoro in genere registrano una maggiore soddisfazione sul lavoro. Inoltre, i certificati o le certificazioni possono aumentare la fiducia e le garanzie che lo sviluppo e la fornitura della vostra applicazione saranno validi e appropriati.

Quando cercate corsi di formazione, assicuratevi di verificare se l'azienda che offre la formazione propone un percorso per ottenere un certificato o una certificazione.

In genere, è richiesto un test da superare per ottenere il certificato o la certificazione, e quali sono i requisiti per mantenere il certificato o la certificazione.

Cercate programmi che possano passare da certificati e certificazioni per principianti a certificati e certificazioni più avanzati. E rivolgetevi a un'azienda che sia un esperto nel campo o nell'argomento della formazione.

Quando si tratta di soddisfare le esigenze della forza lavoro futura, aspettatevi di essere invitati a “mostrare ciò che sapete” e, con i giusti programmi di formazione, sarà molto facile farlo.

Pubblicato 16 febbraio 2018


Brian Fortney
Brian Fortney
Global Portfolio Lead, Rockwell Automation
Brian is Global Portfolio Lead for the Rockwell Automation Services Business. In this role, Brian is responsible for the global strategy and performance of our customer training activities.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Hai imparato qualcosa durante la formazione? Ottieni la certificazione per dimostrarlo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: