Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Sei modi in cui un software di interfaccia operatore moderno può renderti più produttivo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Sei modi in cui un software di interfaccia operatore moderno può renderti più produttivo hero image

Oggi, per portare la produttività a nuovi livelli, non basta una forza lavoro qualificata: è necessario che sia anche ben informata. Con i moderni software di interfaccia operatore, puoi creare lavoratori più informati collegandoli alle informazioni tempestive e utili di cui hanno bisogno per prendere decisioni rapide e intelligenti.

Ad esempio, i moderni software di interfaccia operatore consentono ai lavoratori di accedere ai display HMI sui loro dispositivi personali. Questo può aiutarli a monitorare la produzione da qualsiasi luogo e a rispondere più rapidamente ai problemi utilizzando l'accesso remoto. Il software può anche supportare interazioni familiari come i gesti touch, permettendo ai lavoratori di visualizzare e lavorare con le informazioni di produzione in modi più naturali e convenienti.

Per darti un'idea di cosa può fare per te un moderno software di interfaccia operatore, ecco sei esempi di come può aumentare la produttività della tua azienda:

  1. Migliorare la consapevolezza dei lavoratori
    • Con display facili da comprendere, gli operatori possono valutare le situazioni e navigare nei sistemi più velocemente.
    • Le interfacce possono utilizzare elementi grafici, ad esempio, per rendere il monitoraggio delle operazioni più intuitivo, il che aiuta i lavoratori a rilevare più facilmente condizioni anomale. Il supporto multilingue consente agli operatori di lavorare nella loro lingua preferita. E gli oggetti riutilizzabili possono creare display e funzioni HMI coerenti in tutte le tue operazioni.
  2. Ottenere più informazioni in un unico posto
    • Un maggiore accesso alle informazioni consente di visualizzare più dati che mai su un display HMI.
    • I lavoratori possono non solo vedere i dati di produzione, ma anche accedere a informazioni come ordini, flussi delle telecamere e istruzioni di riparazione. Senza un moderno software di interfaccia operatore, potrebbero dover utilizzare un sistema separato o addirittura recarsi in un edificio separato per accedere a questi diversi tipi di informazioni.
  3. Rendere le informazioni più disponibili
    • Il supporto per il dispositivo mobile consente ai lavoratori di rispondere a ciò che accade in produzione accedendo alle informazioni su richiesta, da qualsiasi luogo.
    • I responsabili di impianto possono monitorare le prestazioni delle linee o controllare i dati di produzione anche quando non sono in ufficio. I tecnici possono reagire rapidamente agli allarmi ovunque si trovino nell’impianto. E invece di essere fermi a un terminale fisso, gli operatori possono camminare lungo una linea o da una macchina all'altra monitorando la produzione da un unico dispositivo mobile.
  4. Rispondere più rapidamente agli allarmi
    • Un sistema di allarme migliorato può aiutare i lavoratori a vedere e rispondere più rapidamente ai problemi di produzione. Invece di stare davanti agli schermi per sapere quando si verificano gli allarmi, i lavoratori possono essere avvisati da remoto tramite e-mail, SMS o avviso sullo smartphone. E tali notifiche possono essere inoltrate ad altri se qualcuno non risponde o se le condizioni peggiorano.
    • I lavoratori non hanno più bisogno di cercare a ritroso per capire uno stato operativo quando è stato attivato un allarme, perché un moderno software di interfaccia operatore può fornire immediatamente tali dettagli.
  5. Migliorare le interazioni dei lavoratori
    • I lavoratori possono scorrere rapidamente e trovare informazioni su un moderno software di interfaccia operatore allo stesso modo in cui lo fanno sui loro smartphone. Possono scorrere l’andamento dei dati, pizzicare e ingrandire i manuali tecnici e scorrere rapidamente le pagine PDF. E possono lasciare commenti nei registri degli allarmi per fornire un contesto importante agli altri.
  6. Rafforzare la sicurezza
    • Le minacce alla sicurezza informatica non solo mettono a rischio i segreti commerciali, ma possono anche bloccare la produzione.
    • Un moderno software di interfaccia operatore può contribuire a proteggere le informazioni – e la produttività – in diversi modi. Può facilitare la collaborazione con l’IT per migliorare la sicurezza, dispone di funzioni integrate per prevenire modifiche non autorizzate e può essere fornito come parte di una piattaforma progettata per la sicurezza, con certificazioni di sicurezza standard.
Scoprite come un software di interfaccia operatore moderno può migliorare la produttività delle vostre operazioni.

La vostra forza lavoro è informata?

Un software di interfaccia operatore moderno elimina le barriere tra i lavoratori e le informazioni di cui hanno bisogno. Il software può accedere agli approfondimenti, sia che siano nascosti in profondità nelle vostre operazioni sia che siano memorizzati su un altro sistema, e poi mettere questi approfondimenti a disposizione dei lavoratori. Il risultato è una forza lavoro più informata, consapevole e reattiva – e un maggiore potenziale per operazioni più produttive.

Pubblicato 19 febbraio 2020


Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Sei modi in cui un software di interfaccia operatore moderno può renderti più produttivo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: