Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Passa alla marcia superiore con MES

I più grandi fornitori del settore automotive sono passati a offerte modulari che comprendono tutto, dagli assemblaggi completi per gli abitacoli e i sistemi di seduta ai gruppi propulsori.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Robot industriale su un impianto di produzione intelligente del settore automobilistico

Non molto tempo fa, la catena logistica dell'industria automobilistica era caratterizzata da un gruppo eterogeneo di fornitori di componenti regionali.

Negli ultimi dieci anni, però, le case automobilistiche hanno accelerato la loro transizione verso piattaforme modulari globali – e hanno richiesto lo stesso ai loro fornitori.

In risposta, i più grandi fornitori del settore automobilistico sono passati a offerte modulari che comprendono tutto, dagli assemblaggi completi di cockpit e sistemi di seduta ai gruppi propulsori.

E attraverso una serie di fusioni e acquisizioni, continuano ad espandere il loro campo di azione e ad allineare la loro presenza geografica con la loro base di clienti.

Questa nuova catena logistica semplificata ha permesso ai produttori di automobili di aumentare l'efficienza delle loro operazioni – e di ridurre le spese di capitale complessive.

Naturalmente, questo modello di business promette anche nuovi livelli di redditività per i fornitori del settore automobilistico.

Ma può anche evidenziare la necessità di livelli più elevati di informazioni di produzione nell'impianto per migliorare la flessibilità e l'efficienza della produzione – e contribuire a ridurre i rischi.

Un sistema di gestione della produzione (MES) moderno e scalabile può aiutare i fornitori del settore automotive a ottenere la reattività necessaria per affrontare queste sfide.

Come? La chiave è un livello straordinario di integrazione delle informazioni che si estende dai dispositivi intelligenti in fabbrica ai sistemi di enterprise resource planning (ERP).

I fornitori possono raccogliere dati da tutte le loro attività, contestualizzarli e analizzarli – e, infine, agire di conseguenza.

Esaminiamo più da vicino.

Flessibilità ed efficienza produttiva

Le fortune dei fornitori del settore automotive hanno sempre rispecchiato l'andamento generale del settore. Un tempo, l'equazione era relativamente semplice: previsioni positive del settore = più ordini di componenti. La produzione veniva regolata di conseguenza.

Ma poiché i fornitori si assumono la responsabilità della progettazione e della produzione di parti sempre più grandi del veicolo, devono ripensare le strategie di produzione e rispondere al mercato in modo più simile alle case automobilistiche che servono.

Ciò significa concentrare l'innovazione su obiettivi industriali come l'efficienza dei consumi – e allineare la produzione alle mutevoli preferenze dei consumatori e ai requisiti della catena logistica just-in-time.

Implementando una soluzione Rockwell Software MES, i fornitori possono migliorare l'agilità e la reattività in molti modi.

Ad esempio, l'applicazione di gestione degli ordini di produzione semplifica il coordinamento dei materiali e i parametri chiave di costruzione durante tutto il processo produttivo – e fornisce una visibilità in tempo reale dell'inventario per mantenere le linee operative.

Quando viene ricevuto un nuovo ordine, l'applicazione può immediatamente ottenere le informazioni sull'ordine e i dati di produzione dal sistema gestionale – e convertirli in schede di produzione dettagliate per una risposta più rapida in fabbrica.

Mitigazione dei rischi

Con il numero di richiami di veicoli che ha raggiunto livelli record nel 2015, il miglioramento della gestione della qualità nel settore automobilistico ha assunto una nuova urgenza. Con il passaggio del settore verso una fornitura sempre più modulare, le case automobilistiche richiedono ai fornitori di condividere maggiormente la responsabilità per le richieste di garanzia e di richiamo.

Per migliorare la gestione della qualità, l'applicazione di controllo degli errori può trasformare una distinta base e le procedure in istruzioni di lavoro applicabili. In caso di errore, le attività di sospensione e quarantena possono aiutare a impedire che il componente interessato entri nella catena logistica.

Se un fornitore deve rispondere a un problema di richiamo o garanzia, le capacità di genealogia e tracciabilità possono fornire una tracciabilità in avanti e all'indietro per identificare i problemi di qualità – nonché la posizione in tempo reale del prodotto collegata ai dati di produzione critici per contribuire a limitare l'ambito dei richiami.

La bellezza del sistema è la scalabilità

Questi sono solo alcuni esempi di come una soluzione Rockwell Software MES può aiutare i fornitori a soddisfare le esigenze di un ambiente di produzione sempre più complesso.

La vera bellezza del sistema è la sua natura modulare e la facilità d'uso. Il sistema è costruito su un'infrastruttura comune che consente ai fornitori di auto di implementare in modo conveniente le applicazioni di cui hanno bisogno oggi. E di estendere facilmente il sistema man mano che le esigenze evolvono.

Pubblicato 9 maggio 2016

Argomenti: Automotive e pneumatici

Tom Mott
Tom Mott
Business Development Manager, Automotive Tier, Rockwell Automation
Connetti:
 
Todd Montpas
Todd Montpas
Business Manager, Data, Analytics & Industry Solutions - Rockwell Automation
Todd è responsabile del portafoglio Data, Analytics & Industry Solutions di Rockwell Automation, che supporta le iniziative di produzione digitale dei vostri clienti. Todd ha oltre 30 anni di esperienza nell’aiutare i clienti a migliorare i loro processi produttivi e aziendali, con un focus sulla trasformazione digitale.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Passa alla marcia superiore con MES
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: