Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Sette ottime ragioni per applicare il modello di ricetta S88 alla progettazione EBR

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Donna che osserva da vicino una pila di raccoglitori pieni di documenti

Probabilmente conoscete già S88, abbreviazione di ANSI/ISA-88, lo standard che si occupa del controllo dei processi batch. Probabilmente sapete anche che S88 offre molto di più di un semplice standard.

S88 è una filosofia di progettazione per la descrizione di apparecchiature e procedure che definisce il modello fisico, le procedure e le ricette. Nel contesto della progettazione delle ricette, S88 aiuta a organizzare le responsabilità e a chiarire e semplificare la progettazione.

Per decenni, le Electronic Batch Records (EBR) sono state progettate attraverso vari approcci di modellazione, tra cui l'elaborazione di testi, i flussi di lavoro proprietari e la definizione di sequenze simili alla programmazione.

Perché non applicare l'eleganza di uno standard alla progettazione delle ricette EBR? Più specificamente, perché non applicare l'approccio S88 al misterioso mondo della progettazione delle ricette EBR?

Vorrei proporre sette buone ragioni per cui i produttori dovrebbero farlo.

  1. Assenza di ambiguità. Il processo di progettazione degli EBR coinvolge team interfunzionali. Basare il processo di progettazione su uno standard comune e condiviso che definisca quali sono i principali elementi costitutivi di una ricetta (procedura, procedura unitaria, operazione e fase) e come interagiscono può far risparmiare molto tempo.
  2. Terminologia comune. I produttori possono facilitare la definizione dei requisiti utilizzando una terminologia comune. Come accennato al punto 1, la progettazione degli EBR coinvolge il lavoro di squadra interfunzionale. L'uso di parole identiche con significati identici aiuta.
  3. Riutilizzabilità. Ridurre il lavoro di progettazione garantendo la riutilizzabilità di sottoparti di una ricetta già progettate e testate. S88 prevede una progettazione modulare delle ricette basata su blocchi funzionali chiaramente specificati con ingressi e uscite definiti. Questo consente di riutilizzare gli elementi di ricetta definiti il più frequentemente possibile.
  4. Chiarezza della progettazione. S88 supporta un approccio altamente strutturato per la modellazione delle ricette, ma le EBR possono essere complesse. È fondamentale avere un modo chiaro e facile da comprendere per descrivere il comportamento previsto di una ricetta. In sostanza, un EBR è un flusso di lavoro e per descrivere i flussi di lavoro esistono molti linguaggi di modellazione diversi. S88 raccomanda l'uso dei Sequential Function Charts (SFC) per la modellazione e la rappresentazione grafica. Il vantaggio dell'uso degli SFC è che mostrano, in modo facilmente comprensibile, gli aspetti COSA, COME e PERCHÉ di una ricetta, ovvero COSA sono tutti gli stati principali della ricetta; COME la ricetta può passare allo stato successivo e PERCHÉ si verificherebbero tali cambiamenti.
  5. Semplificare l'integrazione con il DCS. La progettazione S88 è predominante negli ambienti DCS. L'approccio S88 alle ricette EBR sembra un'estensione naturale. Pensate a quanto sarebbe più facile collaborare con successo con i team di ingegneria dell'automazione se entrambi utilizzassero un linguaggio comune e, cosa più importante, un modello comune.
  6. Validazione. Poiché le ricette sono verificabili durante tutto il processo di progettazione S88, la fase di test è più rapida. La progettazione delle ricette S88 include una chiara definizione di regole e strutture, che consente la verifica durante il processo di progettazione e fornisce un feedback immediato agli autori delle ricette. Naturalmente, i produttori possono ottenere lo stesso risultato utilizzando altri approcci di modellazione, ma lo sforzo non sarà basato su un modo comune e condiviso di fare le cose.
  7. Semplicità in produzione. Quando si tratta di eseguire una ricetta EBR, forse l'aspetto più importante è ridurre al minimo l'intrusività dell'EBR per gli operatori. L'esecuzione dovrebbe essere il più semplice e intuitiva possibile. Il modello di ricetta S88 fornisce un metodo facile da comprendere e chiaramente guidato per eseguire anche ricette altamente sofisticate.

Probabilmente ci sono molte più di sette buone ragioni per pensare all'uso dello standard di ricetta S88 nel contesto delle EBR. A mio avviso, la ragione più forte è probabilmente la n. 4, la chiarezza. Le EBR possono essere complesse quanto il processo per cui sono progettate. Il modello di ricetta non dovrebbe essere il più semplice possibile?

Pubblicato 1 marzo 2017

Argomenti: Life Sciences

Martin Dittmer
Martin Dittmer
Product Manager, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Sette ottime ragioni per applicare il modello di ricetta S88 alla progettazione EBR
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose