Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Individua e risolvi i guasti prima che si verifichino con l'analisi predittiva

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Individua e risolvi i guasti prima che si verifichino con l'analisi predittiva hero image

Non sarebbe bello sapere quando i dispositivi di casa stanno per rompersi, così da poterli riparare o sostituire prima che si guastino?

Immaginate quanto sarebbe migliore la vita. Niente più guasti al condizionatore d'aria nelle giornate più calde dell'estate. Niente più lavastoviglie inutilizzabili nelle serate impegnative. Niente più crash del computer prima di poter eseguire il backup delle foto di famiglia e dei file personali.

Lo stesso vale per la linea di produzione. Sapendo quando le macchine e le apparecchiature stanno per guastarsi, è possibile eseguire la manutenzione in modo proattivo per evitare situazioni stressanti come tempi di fermo, ordini dei clienti mancati e problemi di qualità.

Non possiamo sapere quando le tecnologie di casa nostra si guasteranno. Ma tali informazioni sono possibili nelle operazioni di produzione di oggi utilizzando dashboard con analisi predittiva.

Le informazioni predittive possono aiutare i vostri lavoratori a risolvere qualsiasi tipo di sfida nelle vostre operazioni. Scoprite di più su FactoryTalk InnovationSuite!

Quando il tempo reale è troppo tardi

Dalle macchine intelligenti ai sensori connessi, le tecnologie IoT hanno cambiato per sempre il modo in cui si vedono le operazioni. Ora è possibile accedere a dati e dati analitici avanzati per monitorare quasi ogni aspetto della produzione, in tempo reale, 24 ore su 24.

Questi dati sono ottimi per monitorare le prestazioni, la qualità e altro ancora. Tuttavia, i dati in tempo reale non sono sufficienti quando si tratta di individuare guasti alle macchine o alle apparecchiature che causano tempi di fermo imprevisti. È necessario avere informazioni sui potenziali problemi prima che causino tempi di fermo, non dopo.

È qui che entrano in gioco i software di dati analitici avanzati e i dashboard. Il software combina i dati in tempo reale con il machine learning per comprendere i modelli che precedono gli eventi di fermo macchina e altri problemi. Viene presentato in una dashboard e può rilevare anomalie che possono indicare nuove modalità di guasto o altri problemi che devono essere indagati.

Queste previsioni possono aiutare i lavoratori a risolvere una serie di sfide nelle operazioni.

Guardate al vostro futuro

Ancora più prezioso che sapere quando qualcosa sta per guastarsi è sapere cosa occorre fare per ripararlo. I dashboard di analisi prescrittiva utilizzano dati storici sui guasti e tendenze per indicare ai lavoratori quale azione correttiva intraprendere. Queste informazioni possono aiutare a garantire che vengano adottate le giuste misure per evitare guasti agli asset, mantenere la produzione in linea con gli obiettivi, massimizzare la qualità e altro ancora.

I dashboard di analisi predittiva possono essere personalizzati per fornire le informazioni specifiche di cui i lavoratori hanno bisogno per risolvere diversi problemi. Ad esempio, un lavoratore in un impianto di produzione alimentare può ottenere informazioni sugli asset di miscelazione, riempimento e confezionamento di una linea, tutto in un unico posto.

Con questi dashboard, un utente può vedere che un miscelatore è segnalato come soggetto a un imminente problema di fermo macchina. Nella stessa schermata sono disponibili ulteriori dettagli sull'asset, compresi il tempo previsto al guasto e parametri prestazionali come vibrazione e consumo di potenza.

Utilizzando queste informazioni, un tecnico potrebbe approfondire i problemi del miscelatore e programmare eventuali interventi necessari durante un fermo macchina pianificato, prima che l’asset sia previsto in guasto.

Quando si osserva una linea di produzione, è possibile visualizzare un’analisi di previsione per più carrelli. Questo consente all’utente di effettuare confronti e identificare tendenze, tutto in un unico grafico.

Ad esempio, i lavoratori possono vedere che un carrello su una linea ha una durata lavorativa molto più bassa e parti previste rimanenti. Possono anche vedere la tendenza prevista della durata lavorativa e quanto quel carrello si discosta dagli altri carrelli.

Questo può dare ai lavoratori una finestra di risposta sufficientemente ampia per reindirizzare la produzione su altri carrelli e correggere il problema sul carrello identificato prima che abbia un impatto sulla produzione.

Naturalmente, sebbene la manutenzione predittiva degli asset offra un valore enorme, non è l’unica applicazione per i dashboard di analisi predittiva. È possibile utilizzare i dashboard anche per prevedere i risultati e comprendere i problemi che incidono sulla resa, sulla qualità del prodotto, sull’efficienza energetica e altro ancora.

Primi passi

Molte aziende sono desiderose di implementare dashboard di analisi predittiva, ma non sanno cosa occorra fare o nemmeno da dove iniziare. Se vi trovate in questa situazione, possiamo aiutarvi.

Rockwell Automation può affiancarvi in tutto il processo. Possiamo aiutarvi a definire i problemi aziendali che volete risolvere, identificare e raccogliere i dati giusti e costruire modelli predittivi e dashboard.

Se desiderate saperne di più, potete esplorare tutte le nostre soluzioni basate su FactoryTalk InnovationSuite.

Pubblicato 11 ottobre 2019

Argomenti: Automotive e pneumatici

Noel Henderson
Noel Henderson
IIoT/Edge Analytics Sr. Technical Consultant, Rockwell Automation
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Individua e risolvi i guasti prima che si verifichino con l'analisi predittiva
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: