Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Scalare in modo sostenibile

Espansione delle operazioni nel settore delle energie rinnovabili senza compromettere le iniziative ambientali

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un operaio esamina i pannelli solari in una fabbrica

La sostenibilità non è solo una parola d'ordine, ma un imperativo. 

In tutti i settori, le aziende si stanno orientando verso l'azzeramento delle emissioni e la neutralità carbonica, spinte dagli incentivi governativi, dal cambiamento della domanda pubblica e dalla fattibilità economica delle energie rinnovabili. Solo nel 2023, gli investimenti nelle energie rinnovabili dovrebbero raggiungere la cifra record di 1.7 trilioni USD, [1] superando gli investimenti previsti nei combustibili fossili. [2]

Oltre a raggiungere gli obiettivi ambientali, la transizione verso la sostenibilità consente alle aziende di migliorare le prestazioni finanziarie, stimolare la crescita dei ricavi e garantire la redditività a lungo termine. La domanda di soluzioni sostenibili è in aumento, poiché sempre più aziende fissano obiettivi di sostenibilità, e le imprese si rivolgono ai produttori di energie rinnovabili per trovare soluzioni in grado di soddisfare questa crescente domanda.

Fornire energie rinnovabili in modo affidabile, sostenibile e su larga scala

La transizione energetica rappresenta un'opportunità straordinaria per i produttori di prodotti per le energie rinnovabili, ma la necessità di aumentare la produzione per soddisfare la domanda presenta delle sfide. L'aumento della produzione rende difficile mantenere gli standard di qualità, soprattutto quando le aziende devono affrontare la carenza di lavoratori qualificati. La formazione e l'aggiornamento su larga scala dei dipendenti, oltre al mantenimento della conformità, non sono mai stati così importanti, aggiungendo ulteriore pressione a un settore in trasformazione.

Per i produttori di energie rinnovabili, per cogliere questa opportunità, superare le sfide dinamiche e raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale, è necessario un nuovo approccio. Tutto inizia con la digitalizzazione delle operazioni, l'empowerment delle persone e l'ottimizzazione della produzione, tutti obiettivi che possono essere raggiunti adottando e potenziando le operazioni con nuove tecnologie innovative.

Digitalizzate le vostre operazioni per aumentare l'efficienza

Molte aziende manifatturiere del settore delle energie rinnovabili oggi si affidano a processi manuali e cartacei. Sebbene questi processi siano necessari e diffusi, sono spesso inefficienti e richiedono molte risorse e, soprattutto, sono difficili da scalare.

Ad esempio, il produttore di pannelli solari First Solar si trovava ad affrontare una crescente domanda di prodotti solari e aveva bisogno di aumentare la produzione costruendo nuovi impianti più vicini ai centri di domanda. Insieme a Kalypso, un'azienda di Rockwell Automation, è riuscita a digitalizzare i propri sistemi e a eliminare i silos informativi per creare un digital twin dei propri impianti che replicasse le operazioni fisiche. Questo sforzo ha portato a un'operazione basata sui dati con costi inferiori, riduzione degli sprechi e miglioramento della visibilità, del controllo e della produttività in tutta la produzione.

Tuttavia, la digitalizzazione dei sistemi non è qualcosa che può essere fatta all'istante o in modo casuale. Inizia con la connessione di dispositivi e macchine e la standardizzazione dei dati in modo che i sistemi parlino la stessa lingua.

Grazie alla capacità di acquisire e standardizzare i dati, i produttori di energie rinnovabili possono sfruttare soluzioni innovative che offrono preziose informazioni. Sfruttando dati analitici avanzati e IA, è possibile identificare modelli, prevedere la domanda e prendere decisioni basate sui dati. Questa lungimiranza è preziosa per la pianificazione e aiuta a garantire che i prodotti e i servizi mantengano elevati standard anche con l'aumento dei volumi di produzione. Scenari come la manutenzione predittiva consentono ai produttori di mantenere la continuità operativa—affrontando proattivamente i tempi di fermo per migliorare l'utilizzo degli asset fissi. E per ridurre il rischio associato all'espansione delle operazioni, i digital twin simulano nuovi processi o cambiamenti in un ambiente virtuale prima che vengano implementati nel mondo reale.

Migliorate le competenze della vostra forza lavoro e consentite ai dipendenti di lavorare in modo efficiente

Con la riduzione delle risorse umane anno dopo anno, la formazione e il mantenimento di una forza lavoro qualificata è fondamentale. I dipendenti ben formati sono più produttivi e possono gestire in modo efficiente sia carichi di lavoro crescenti che compiti complessi, permettendo alle aziende di espandere le operazioni mentre la prossima generazione di lavoratori viene formata.

Per migliorare rapidamente le competenze dei nuovi lavoratori, gli strumenti di realtà aumentata (AR) aiutano a semplificare il processo di inserimento fornendo esperienze di formazione immersive e interattive. Oltre all'inserimento, le soluzioni AR offrono anche opportunità di apprendimento continuo per i dipendenti più esperti. Formare i dipendenti all'uso delle tecniche e delle tecnologie più recenti garantisce che rimangano adattabili e in grado di assumersi nuove responsabilità man mano che l'azienda si espande.

Inoltre, la connessione digitale dei dipendenti consente una comunicazione e una collaborazione ottimali tra i team e le sedi. Strumenti digitali come i dispositivi intelligenti e le soluzioni di assistenza remota offrono la flessibilità di accedere alle informazioni operative ed eseguire le attività da quasi ovunque. Queste soluzioni per lavoratori connessi consentono lo scambio di informazioni in tempo reale per ridurre i tempi di fermo, minimizzare il rischio di incidenti e garantire che i dipendenti possano prendere decisioni informate in modo tempestivo.

Raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale ottimizzando la produzione

I produttori non devono compromettere le proprie iniziative ambientali man mano che crescono. Tenendo a mente gli obiettivi di sostenibilità fin dall'inizio, possono ridurre la loro impronta ambientale e mantenere gli impegni etici e ambientali man mano che l'azienda si espande.

Per garantire alle aziende di rimanere agili riducendo al minimo il consumo di risorse, gli strumenti basati su IA regolano dinamicamente i processi in tempo reale in base alle condizioni previste. In particolare, dati analitici avanzati possono misurare e monitorare l'uso di acqua, aria, gas, energia e WAGES (WAGES) e intensità energetica—aiutando a identificare le aree di miglioramento, a individuare i processi da ottimizzare e a evitare rischi per la sicurezza e la conformità. Sistemi avanzati di monitoraggio e automazione che sfruttano i dati degli asset esistenti consentono alle aziende di massimizzare gli investimenti attuali e di ridurre i consumi e gli sprechi eccessivi.

Con questi sistemi connessi, le organizzazioni possono stabilire e migliorare le basi delle loro operazioni per aiutarle a raggiungere obiettivi come la riduzione delle emissioni di scope 1 e scope 2.

Aumentare la capacità proteggendo le operazioni dalle minacce informatiche in continua evoluzione

Con l'aumento della connettività e dell'automazione, aumentano anche i rischi per la sicurezza informatica. È importante adottare un approccio proattivo e un approccio olistico alla cybersecurity OT, assicurandosi che le vulnerabilità siano identificate e risolte per proteggere le infrastrutture e i dati critici. Una violazione della sicurezza può interrompere le operazioni, compromettere la sicurezza dei lavoratori e comportare perdite finanziarie significative. Con l'espansione delle capacità aziendali, investire nelle infrastrutture di cybersecurity non è solo una best practice, ma un requisito fondamentale.

Soluzioni complete di progettazione di rete e cybersecurity possono essere utilizzate per monitorare le operazioni e garantire che le organizzazioni siano conformi e aggiornate con le ultime normative sulla sicurezza informatica. Integrando soluzioni e tecnologie di cybersecurity nei piani di crescita, le aziende del settore delle energie rinnovabili possono espandersi con fiducia, sapendo di essere protette contro le minacce in continua evoluzione.

Partner Trusted possono aiutarvi a sfruttare al meglio le opportunità senza sacrificare la sostenibilità

Con l'aumento della domanda di soluzioni sostenibili, i produttori di energie rinnovabili devono crescere in modo rapido ed efficiente. Digitalizzare le operazioni, migliorare le competenze e la formazione della forza lavoro e ottimizzare la produzione per aumentare la capacità sono tutti passi importanti per i produttori di energie rinnovabili che cercano di crescere in modo sostenibile senza compromettere i valori fondamentali dell'azienda. Collaborando con un partner Trusted ed esperto, i produttori possono effettuare investimenti intelligenti e mirati che massimizzano i benefici, minimizzano i rischi e soddisfano le esigenze specifiche delle loro organizzazioni.

In Rockwell Automation, siamo impegnati ad aiutare i produttori di energie rinnovabili a crescere e a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Vantiamo oltre 120 anni di esperienza nella fornitura di servizi e soluzioni collaudate alle aziende industriali di tutto il mondo. Grazie a una vasta rete di partner strategici, offriamo la flessibilità necessaria per affrontare le sfide specifiche di ogni azienda, garantendo il supporto necessario per una crescita sostenibile, oggi e in futuro.

Scoprite di più su come Rockwell Automation può aiutarvi a crescere in modo sostenibile oggi stesso.

 

 

[1] “World Energy Investment 2023” International Energy Agency, 2023.

[2] “Clean energy investment is extending its lead…” International Energy Agency, 25 maggio 2023.

Energia rinnovabile
Energia rinnovabile
Settore
Settore
Energia rinnovabile
Dall’energia solare alla turbina eolica, Rockwell Automation dispone di prodotti, servizi e supporto globale per offrire un portafoglio completo di soluzioni per le energie rinnovabili.
Scopri di più

Pubblicato 21 novembre 2023

Argomenti: Sostenibilità Wind Solar Produzione di energia Renewable Energy

Erik Orsino
Erik Orsino
Industry Account Manager, Eco Industrial - Renewable Energy, Rockwell Automation
Erik ha più di 8 anni di esperienza nello sviluppo di impianti solari ed eolici su scala utility nel settore delle energie rinnovabili. È impegnato a promuovere la crescita all’interno dell’ecosistema delle energie rinnovabili, con un focus su EOM e produttori indipendenti di energia (IPP).
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Scalare in modo sostenibile
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: