Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Cosa sapere sulla fine serie di RSLogix 5

Scoprite cosa significa la fase finale del ciclo di vita del software di programmazione RSLogix 5 per le vostre operazioni e come prepararvi per il futuro.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Stack ControlLogix rivolto a sinistra

Per quasi quattro decenni, l’Allen-Bradley® PLC-5® e il suo software di programmazione RSLogix™ 5 sono stati la pietra angolare dell’automazione industriale. Pur aprendo la strada allo sviluppo dei futuri PLC e software che vediamo oggi, la longevità testimonia l’affidabilità e la robustezza della piattaforma. Tuttavia, con l’evoluzione della tecnologia, dobbiamo continuare a evolverci per soddisfare le aspettative e le esigenze delle aziende moderne. RSLogix 5 raggiungerà la sua fase finale del ciclo di vita il 31 dicembre 2025.

Vediamo cosa significa questo per le vostre operazioni e come prepararvi per il futuro.

Cosa significa per la vostra azienda

Se si utilizza attualmente RSLogix 5, ecco i punti chiave da comprendere:

  • Dal 31 dicembre 2025 non sarà più possibile acquistare nuove attivazioni di RSLogix 5.
  • Il software ha già raggiunto lo stato di fine serie, il che significa che non saranno più disponibili correzioni di anomalie o miglioramenti funzionali.
  • RSLogix 5 continuerà a essere supportato tramite l'assistenza tecnica di Rockwell Automation.

Cosa fare per prepararsi

Considerate quanto segue se desiderate mantenere la vostra base installata, supportare i vostri clienti o ammodernare la vostra piattaforma.

  1. Valutate le licenze software. Effettuate un inventario delle licenze RSLogix 5 attuali e valutate se sono sufficienti per mantenere il sistema.
  2. Definite un piano di assistenza. Identificate un piano per l'assistenza tecnica di Rockwell Automation e/o dei partner di assistenza locali.
  3. Valutate gli obiettivi aziendali. Utilizzate questo cambiamento del ciclo di vita per valutare la strategia di automazione, incluso il rispetto delle politiche tecnologiche aziendali o l'ammodernamento per ottenere un vantaggio competitivo.

Guardando avanti alla piattaforma Logix

Con la fine della vendita di uno dei sistemi PLC più popolari della storia, ci sono molte novità da aspettarsi con le innovazioni di ControlLogix®, il software di programmazione Studio 5000 Logix Designer® e FactoryTalk® Design Studio™. Quest'anno verrà rilasciato un nuovo controllore ControlLogix con sicurezza integrata per tutti i controllori e prestazioni e capacità di sistema migliorate. La suite di software di programmazione dei controllori continua ad aggiungere funzionalità per offrire un'esperienza di progettazione end-to-end in grado di soddisfare le esigenze aziendali e degli utenti moderni. Con l'espansione delle librerie di dispositivi e di codice, lo sviluppo di codice con intelligenza artificiale generativa e le capacità di test automatizzati, il software di progettazione dei controllori continua a evolversi per consentire una progettazione efficiente delle applicazioni, migliorare il time-to-market e ridurre i tempi di fermo. Questi continui miglioramenti funzionali e delle caratteristiche della piattaforma Logix sono pensati per supportare l'utente moderno del PLC mentre guardiamo al futuro dell'automazione industriale.

Pubblicato 28 gennaio 2025

Argomenti: Accelerare la trasformazione digitale Controllo e automazione industriale Controllori programmabili FactoryTalk Design Studio Studio 5000

Alexandra Lim
Alexandra Lim
Control Design Software Marketing Manager
Alexandra Lim è Product Marketing Manager per le soluzioni di software di progettazione PLC. La sua carriera spazia dallo sviluppo di strategie di marketing incentrate sul cliente, al lancio di prodotti software, fino all’implementazione di soluzioni software presso i siti dei clienti. È appassionata nel tradurre concetti complessi di automazione industriale in soluzioni di valore per i clienti. Il suo background tecnico spazia dalla cybersecurity industriale, all’architettura di rete, fino al software di produzione Rockwell Automation, offrendole una visione unica delle sfide e delle opportunità che la produzione moderna si trova ad affrontare.
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Cosa sapere sulla fine serie di RSLogix 5
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: