Loading
Blog | Trasformazione digitale
Recent ActivityRecent Activity

Perché serializzare: il ritorno sull'investimento della tecnologia di tracciabilità

I vantaggi di investire nella tracciabilità del prodotto superano le complicazioni.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pistola per la scansione di codice a barre in un magazzino di produzione che esegue la scansione di un'etichetta con codice a barre su una scatola

La tracciabilità è un elemento importante della prossima rivoluzione della catena logistica e favorirà l'efficienza, la resilienza e la competitività. Tuttavia, come per l'adozione e l'implementazione di qualsiasi tecnologia, le aziende hanno delle preoccupazioni. Secondo un recente studio commissionato da Rockwell Automation e condotto da Forrester Consulting, queste preoccupazioni spaziano dalla complessità dell'integrazione con i sistemi e le apparecchiature esistenti (43 % degli intervistati) alla mancanza di standardizzazione sufficiente (36 %), tra le altre questioni.

Anche se si sta diffondendo il consenso sul fatto che la tracciabilità sia un fattore critico per la digitalizzazione dei prodotti, l'idea vaga di "rendere il mondo un posto più sicuro e trasparente" non è un argomento abbastanza convincente per l'adozione. Gli intervistati al sondaggio di Forrester Consulting hanno citato il costo della nuova tecnologia come la principale barriera all'adozione.

Infografica che mostra grafici a torta, icone e statistiche relative alle risposte alla domanda del sondaggio sulle barriere all'adozione della tecnologia di tracciabilità
EMEA Spotlight: Aumenta la fedeltà al marchio e genera ritorno sull'investimento con una migliore tracciabilità
Forrester: Sostenibilità, conformità e ritorno sull'investimento: un'analisi delle risposte in EMEA
Segnala
EMEA Spotlight: Aumenta la fedeltà al marchio e genera ritorno sull'investimento con una migliore tracciabilità

Con l'evoluzione delle aziende per affrontare le tendenze globali e soddisfare le aspettative dei clienti, la necessità di una maggiore visibilità sulle specifiche del prodotto sta emergendo in primo piano. In questo approfondimento, la società di ricerca Forrester si concentra sulla necessità di tracciabilità nell'area EMEA, evidenziando la sostenibilità, la conformità e il ritorno sull'investimento.

Con l'introduzione di nuove normative, le aziende dovranno adottare tecnologie di tracciabilità. Inoltre, considerando altri problemi di crescente importanza (ad esempio, ESG, sostenibilità e coinvolgimento dei consumatori), diventa chiaro che le aziende saranno costrette a investire in soluzioni di tracciabilità. Infatti, molte non potranno permettersi di non investire e ottimizzare il loro approccio alla serializzazione e alla tracciabilità.

Valore a lungo termine oltre al costo immediato: il ritorno sull'investimento dell'investimento in tecnologie di tracciabilità

Quanto costa una soluzione di tracciabilità? Domande migliori da porsi sono: “Quanto fatturato si perde a causa della deviazione verso il mercato grigio?” “Quanto si potrebbe guadagnare migliorando la commercializzazione dei prodotti grazie all'accesso a specifiche del prodotto migliori?” “Quanto si potrebbe risparmiare ottimizzando il percorso di un prodotto attraverso la catena logistica?” “Quali tipi di multe normative posso evitare?” Le risposte variano. La tracciabilità come strumento per migliorare il ritorno sull'investimento dipende molto dalla tecnologia stessa e dal valore delle specifiche del prodotto che la soluzione raccoglie e fornisce. Ma in quasi tutti i casi, i costi sono ampiamente compensati dai benefici della tracciabilità.

Un esempio tratto dallo studio commissionato a Forrester Consulting riguardante la contraffazione e la deviazione verso il mercato grigio indica che il 47% degli intervistati afferma che le loro aziende perdono tra l'11% e il 60% del fatturato annuo a causa della contraffazione, e il 87% afferma che la deviazione verso il mercato grigio è un problema per loro. Ma la mancanza di un ritorno sull'investimento chiaro impedisce al 45% degli intervistati di implementare la tracciabilità e la serializzazione, che potrebbero mitigare questi problemi.

Infografica che mostra un grafico a barre delle risposte alla domanda del sondaggio "Quale percentuale di fatturato stimate che la vostra azienda perda ogni anno a causa della contraffazione dei vostri prodotti?"

Ottimizzare gli sforzi di tracciabilità può aiutare a proteggere i marchi dalla contraffazione e dalla diversione, fornendo al contempo dati preziosi per comprendere la catena logistica e il mercato. Ciò può portare a tutto, dalla migliore pianificazione e distribuzione dei prodotti all'aumento della soddisfazione dei clienti, il che si traduce in una migliore fidelizzazione del marchio e in un ritorno sull'investimento a lungo termine nella tracciabilità.

In pratica, molti intervistati nel sondaggio di Forrester affermano che le loro organizzazioni hanno già implementato qualche forma di serializzazione. Di questi, quasi la metà (45%) ha riportato un aumento di oltre 31% del reddito delle vendite, direttamente collegato alla serializzazione. Solo 1% ha dichiarato che la serializzazione non ha avuto alcun impatto sul ritorno sull'investimento delle vendite (e 3% non aveva una struttura di attribuzione in atto per poter affermare questo come fatto).

Grafico a barre e statistiche per le risposte alla domanda del sondaggio "Ha indicato che utilizza metodi di serializzazione sui suoi prodotti. Ha notato un aumento delle vendite dovuto alla serializzazione dei suoi prodotti e, in tal caso, quale è stata l'entità dell'aumento?"

Come creare un business case per il ritorno sull'investimento della tracciabilità

La tracciabilità non è solo una casella da spuntare per le aziende ai fini normativi. Investire nella tracciabilità come vera iniziativa di trasformazione digitale garantirà un maggiore ritorno sull'investimento. Giustificare la tracciabilità richiede di promuovere l'idea andando oltre il semplice confronto tra il costo attuale e quello previsto di una soluzione di tracciabilità. Con dati migliori, è possibile concentrarsi sui principali driver di ritorno sull'investimento e lavorare con una soluzione di tracciabilità per ottenere alcuni dei benefici correlati, mantenendo i costi tecnologici bassi o almeno stabili. Di conseguenza, uno degli elementi più importanti per realizzare con successo il massimo ritorno sull'investimento è assicurarsi che l'azienda comprenda e abbracci il potenziale della tecnologia di tracciabilità.

 
Leggi il Forrester Spotlight

Pubblicato 26 agosto 2022

Argomenti: Trasformazione digitale

Brian Ott
Brian Ott
Software Alliance Manager, Rockwell Automation
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Il ritorno sull'investimento nell'adozione di tecnologie di tracciabilità
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: