Loading
BLOG | CYBERSECURITY
Recent ActivityRecent Activity

Fornire ai produttori una soluzione passwordless

Migliorate la sicurezza, la responsabilità e la protezione rafforzando le vostre operazioni contro le minacce informatiche con le soluzioni di accesso logico senza password di rf IDEAS.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uomo e donna con caschi bianchi che guardano i tablet in fabbrica

L'accesso e la responsabilità nel settore manifatturiero non sono mai stati così critici. Con un aumento del 300 %1 degli attacchi informatici contro le aziende manifatturiere in un recente periodo di due anni, la conformità OSHA più rigorosa che mai e la produttività sempre al primo posto, le aziende manifatturiere si stanno rivolgendo all'autenticazione senza password per offrire una serie di soluzioni sul posto di lavoro per difendersi dagli attacchi sia interni che esterni.

La cybersecurity è chiaramente un punto focale tra le aziende manifatturiere. Secondo IBM Security, il settore manifatturiero è stato il numero 1 tra i settori più attaccati nel 2022, con il 58 % di tutti gli incidenti informatici risolti. Questi attacchi informatici—including attacchi di phishing e ransomware—sono stati effettuati sia da minacce interne (58 %) che da criminali informatici esterni (32 %).2 Postazioni di lavoro condivise, password e PIN vulnerabili e reti non protette consentono tali attacchi su base giornaliera, causando interruzioni operative che hanno implicazioni sulla produttività e sui profitti.

Prevenzione degli attacchi informatici

Per garantire l'efficienza operativa e ridurre le interruzioni della produttività dovute a minacce interne ed esterne, i produttori sono alla ricerca di soluzioni – tra cui l'autenticazione senza password come la gamma di  lettori WAVE ID® di rf IDEAS. Che si tratti di utilizzare le tessere di prossimità esistenti, di adottare i nuovi protocolli di sicurezza inclusi le chiavi di sicurezza FIDO2, o di sfruttare la semplicità della mobilità tramite Bluetooth® o credenziali digitali NFC per smartphone, i lettori WAVE ID rispondono alle esigenze specifiche del settore manifatturiero.

La protezione degli endpoint nell'ambiente di produzione richiede un'autenticazione robusta—che copra tutte le apparecchiature, le HMI, i PLC, le camere bianche, le stampanti sicure, i magazzini degli utensili e gli armadietti dei dipendenti—che non sono più protetti solo da PIN e password condivisi. Un elevato livello di protezione attraverso un sistema di controllo degli accessi logici riduce notevolmente il rischio di fermi macchina dovuti a problemi di sicurezza informatica.

Migliorare responsabilità, conformità e produttività

Sebbene la sicurezza informatica sia un argomento di grande attualità, la responsabilità, la produttività e la conformità con l'autenticazione senza password svolgono un ruolo fondamentale. Il controllo degli accessi logici sicuro offre ai produttori uno strumento prezioso non solo per conformarsi ai rigorosi standard operativi e di sicurezza OSHA, ma anche per proteggere le numerose postazioni di lavoro, macchine e apparecchiature pesanti condivise a cui accedono quotidianamente i turni rotativi del personale.

I lettori WAVE ID contribuiscono a garantire la responsabilità, assicurando che solo personale qualificato possa accedere alle apparecchiature e ai controllori di processo. I lettori supportano anche le iniziative di controllo della qualità attraverso un audit trail completo degli utenti e degli orari di accesso. Queste informazioni sono fondamentali in caso di richiamo di un prodotto, fermi macchina e audit.

Per quanto riguarda la produttività, i produttori possono installare i lettori di badge WAVE ID in una varietà di formati, compatibili con un'ampia gamma di credenziali, comprese le ultime novità come le passkey e le credenziali digitali – oltre alle prox e alle smart card probabilmente in uso oggi. Con l'integrazione con un'ampia gamma di OEM e partner tecnologici leader nel settore manifatturiero, i dati in WAVE ID sono un'aggiunta perfetta per proteggere i processi vitali che fanno funzionare la vostra attività.

Implementando una soluzione di autenticazione senza password nei sistemi e nelle macchine di produzione come i carrelli elevatori, è possibile proteggere meglio l'impianto da attacchi informatici indesiderati, violazioni o sanzioni che spesso possono essere il risultato di PIN o password persi o rubati. Ciò si traduce in un'attività di produzione più sicura e produttiva. Scoprite di più su come rf IDEAS sta aiutando a portare l'autenticazione affidabile negli stabilimenti di produzione come il vostro su www.rfIDEAS.com/manufacturing. 

 

Fonti

  1. https://services.global.ntt/ja-jp/newsroom/ntt-global-threat-intelligence-report-2021
  2. https://www.ibm.com/downloads/cas/DB4GL8YM    

Pubblicato 20 settembre 2023

Argomenti: Sicurezza informatica

Juan Martinez
Juan Martinez
Vertical Lead, Produzione, rf IDEAS
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Fornire ai produttori una soluzione passwordless
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: