Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Le energie rinnovabili aiutano a soddisfare l’insaziabile domanda mondiale di energia

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Le energie rinnovabili aiutano a soddisfare l’insaziabile domanda mondiale di energia hero image

L'ultimo World Energy Outlook dell'IEA evidenzia come le energie rinnovabili stiano assumendo un ruolo sempre più importante nel soddisfare la crescente domanda globale di energia elettrica.

Le energie rinnovabili, secondo il rapporto, rappresenteranno quasi la metà dell'aumento della generazione di energia elettrica globale fino al 2035, con fonti come l'eolico e il solare che costituiscono il 45% dell'espansione del settore.

Le energie rinnovabili rappresentano ora più di un terzo della fornitura totale di energia elettrica a livello globale, superando il gas naturale nei prossimi anni e avvicinandosi alla supremazia del carbone come principale combustibile per la generazione di energia elettrica entro il 2035.

Gli aumenti maggiori della domanda di energia elettrica provengono dalle economie emergenti, con Cina, India e Medio Oriente che trainano l'uso globale di energia verso l'alto di un terzo. La Cina sta vivendo il più grande aumento della generazione da fonti rinnovabili, più dell'aumento combinato dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e del Giappone.

L'energia eolica è la seconda fonte di energia rinnovabile a zero emissioni più importante della Cina dopo l'energia idroelettrica, e si prevede che il mercato dell'automazione dell'energia eolica aumenterà di un altro 30–50% nei prossimi cinque anni.

Shandong Changxing Wind Power Technology Co. Ltd. è un'azienda leader nel settore della produzione di turbine eoliche in Cina. Quando ha iniziato il suo piano di produzione per una nuova turbina eolica avanzata da 850 kW, Changxing si è rivolta all'Integrated Architecture di Rockwell Automation, che ha permesso all'azienda di integrare tutte le 58 turbine da 850 kW per un controllo sincronizzato. La capacità di controllare simultaneamente le turbine semplifica notevolmente le operazioni e migliora notevolmente l'efficienza del progetto.

Con questa piattaforma aperta, Changxing può anche sviluppare internamente componenti innovativi per turbine, rispettando le normative governative per l'approvvigionamento e promuovendo lo sviluppo del mercato eolico locale cinese.

In India, nel frattempo, Lauren-Jyoti, una joint venture tra Lauren Engineers & Constructors, un'azienda statunitense di ingegneria, approvvigionamento e costruzione, e Jyoti Power Structures, un'azienda indiana, si è rivolta a Rockwell Automation per fornire una soluzione per sistema di controllo distribuito (DCS) basata su PlantPAx con pannelli di controllo locali per il campo solare per Godawari Green Energy nel Rajasthan.

La centrale elettrica solare a concentrazione da 50 MW è stata uno dei primi impianti solari termici su scala industriale commissionati in India, risultato in parte dell'iniziativa The Jawaharlal Nehru National Solar Mission, promossa dal governo indiano per incentivare le aziende ad aumentare la produzione di energia solare in India fino a 20000 MW entro il 2020.

Scoprite le nostre soluzioni per i progetti di energia eolica e solare e scoprite di più sulla nostra soluzione di automazione di processo PlantPAx e su come ha aiutato le aziende Oil & Gas in tutto il mondo.

Pubblicato 11 luglio 2014

Argomenti: Produzione di energia

Mary Burgoon
Manager, Competency, Business Development, Rockwell Automation
Mary is the Business Development Manager for the Academy of Advanced Manufacturing at Rockwell Automation. She is responsible for the development of strategies that address customer workforce challenges in Advanced Manufacturing.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Le energie rinnovabili aiutano a soddisfare l’insaziabile domanda mondiale di energia
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: