Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Riduzione dei tempi di produzione con dispositivi intelligenti

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Riduzione dei tempi di produzione con dispositivi intelligenti hero image

Nel settore industriale, c'è sempre una crescente necessità di trovare modi per aumentare la produttività senza aumentare il tempo di produzione.

Un modo per raggiungere questo obiettivo è attraverso l'uso di dispositivi “intelligenti” altamente flessibili e adattabili nelle architetture dei sistemi di controllo — dispositivi che possono eseguire molto rapidamente funzioni di controllo semplici localmente, prendendo decisioni indipendenti da un processore centrale.

Immagina di aver appena immortalato l'entusiasmo di un fine settimana divertente con la tua fotocamera digitale. In passato, dovevi:

  • Scaricare i file delle foto sul computer
  • Inviare i file tramite Internet al centro foto di una farmacia locale
  • Attendere alcune ore o giorni che il centro foto li elaborasse
  • Andare al negozio per ritirarli e poi tornare a casa con le foto stampate

In generale, potremmo dire che, partendo dai nostri file di immagini digitali, potevamo aspettarci di attendere diversi giorni per ottenere le nostre foto stampate.

Se guardiamo alcune delle tecnologie attuali, ora abbiamo stampanti “intelligenti” che ci permettono di collegare semplicemente le nostre fotocamere direttamente a loro, regolare alcune impostazioni e, in pochi minuti, queste stampanti sono in grado di elaborare i nostri file di immagini in foto di alta qualità.

Non dobbiamo più sopportare i ritardi dovuti all'invio dei file tramite Internet per l'elaborazione, o il tempo speso per andare e tornare dal centro foto – o, ancora peggio, l'impossibilità di ottenere le nostre foto perché il negozio è chiuso.

Con la tecnologia DeviceLogix siamo in grado di evitare alcuni di questi stessi problemi che possono ritardare i nostri processi industriali e ridurre il nostro throughput. Ad esempio, possiamo ridurre il ritardo nell'elaborazione dovuto a controllori centrali completamente carichi, o evitare lo spegnimento di un intero processo a causa di un controllore centrale offline.

Se consideriamo un'applicazione industriale tipica, come un pacchetto che scorre su un nastro trasportatore, potremmo avere uno scanner codici a barre che funge da dispositivo di ingresso.

I dati di ingresso provenienti dal nostro scanner vengono inviati al nostro dispositivo (ad esempio, un avviatore graduale) che controlla il motore sul nostro nastro trasportatore. Il dispositivo elabora quell'ingresso e poi lo trasmette sulla nostra rete di comunicazione al nostro controllore a logica programmabile centrale.

Dopo che i dati sono stati ricevuti dal PLC, questo esegue la logica. In questo momento, il PLC esegue anche la scansione dei dati di ingresso e aggiorna i dati di uscita. Se il PLC è completamente carico, il tempo del PLC può aumentare in modo significativo.

L'uscita aggiornata dal PLC viene quindi trasmessa dal PLC al nostro dispositivo attraverso la rete di comunicazione e il nostro dispositivo esegue quindi un'azione, come spostare il nostro nastro trasportatore di 10′.

Se questo “dispositivo” è abilitato DeviceLogix, allora tutta l'elaborazione dall'ingresso all'uscita avviene localmente. DeviceLogix è un motore logico indipendente dalla piattaforma che è integrato in diversi dispositivi Allen-Bradley, come stazioni con pulsante, relè di sovraccarico, avviatori motore e azionamenti, rendendoli tutti dispositivi “intelligenti”.

Quindi, cosa significa avere un controllo locale?

Questo motore logico integrato elabora gli ingressi, controlla le uscite e gestisce le informazioni di stato localmente all'interno di un dispositivo, eliminando la necessità di passare attraverso una rete di comunicazione e un controllore centrale. Grazie a ciò, il tempo di risposta del nostro sistema è migliorato di quasi 90%. Questi tempi di azionamento migliorati sono particolarmente utili nelle applicazioni in cui il tempo di risposta è critico.

Se stai cercando di migliorare le prestazioni del sistema di controllo per applicazioni in cui il tempo è un fattore critico, questo può essere ottenuto utilizzando dispositivi intelligenti con tecnologia DeviceLogix™.

Pubblicato 30 maggio 2016


Amanda Eason
Amanda Eason
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Riduzione dei tempi di produzione con dispositivi intelligenti
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: