Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Riduci i tempi di fermo con dashboard delle prestazioni

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uomini con caschi di sicurezza che partecipano a una riunione di lavoro nell’area dello shopfloor

Che differenza può fare un punto percentuale? Sebbene un cambiamento incrementale possa sembrare poco, un miglioramento dell'1% per un produttore industriale può contribuire a USD 1000000 al risultato finale.

Quando si tratta di apportare questo cambiamento incrementale, le aziende di solito pensano al tempo di attività e al tempo di fermo, misure standard delle prestazioni delle macchine o delle linee. Oltre a questo accordo iniziale, tuttavia, i marchi globali e i player di nicchia spesso hanno modi particolari di quantificare queste misure e di identificare le fonti responsabili dei dati.

Parte della sfida è rappresentata dal gran numero di applicazioni software che promettono di aiutare a migliorare qualche aspetto della produzione. Se non si parte da una visione d'insieme delle prestazioni di un impianto, i miglioramenti effettivi potrebbero non avere l'impatto previsto.

Una soluzione consiste nel monitorare l'efficienza globale delle apparecchiature (OEE) in una dashboard delle prestazioni. Creando report OEE che possono stabilire delle basi di riferimento, gli utenti possono iniziare a elaborare i loro dati per agire.

Organizzazione per l'identificazione delle opportunità di crescita

Comprendere l'OEE aiuta a migliorare gli obiettivi di produttività organizzando i dati rilevanti per le prestazioni dell'impianto. Il valore di una dashboard delle prestazioni, dopotutto, è la trasparenza che fornisce nelle operazioni.

Il primo passo per rendere significativi i dati della dashboard richiede ai team di considerare come stanno calcolando l'OEE. Le dashboard semplificano questo compito raggruppando i dati provenienti da varie fonti in un unico pacchetto ordinato. Non solo la dashboard rende i dati accessibili, ma fornisce anche più di semplici calcoli e organizza i dati in grafici e tabelle. Questi layout rendono le informazioni più visibili e utilizzabili.

Con una raccolta coerente di dati, gli utenti possono utilizzare i benchmark OEE attuali per fissare obiettivi di eliminazione dei tempi di fermo e monitorare i miglioramenti delle prestazioni nel tempo. Per i responsabili della produzione, è importante conoscere il tempo totale di fermo di una macchina e il tempo di riparazione.

Come risolvere i problemi di prestazioni

Le dashboard delle prestazioni aiutano gli utenti a ottenere di più in meno tempo fornendo le informazioni OEE necessarie per determinare se il loro impianto è produttivo come dovrebbe essere. Come si presenta una dashboard delle prestazioni? I layout variano, ma abbiamo appreso che gli utenti traggono maggiori vantaggi quando l'OEE è suddiviso in disponibilità (Ar), prestazioni (Pr) e qualità (Qr).

Non tutte le dashboard delle prestazioni forniscono misurazioni segmentate, quindi se si desidera una visione coerente dell'OEE, è importante trovare una dashboard che offra questa capacità. Una visione completa aiuta a garantire che tutti e tre gli elementi dell'OEE siano dettagliati.

Ad esempio, se si monitora solo la qualità, la produzione ne risentirà probabilmente perché si è troppo concentrati sul mantenimento di un'elevata qualità. Ma un'attenzione eccessiva alla qualità può comportare un rallentamento delle macchine, con conseguente diminuzione della produttività. Poiché ogni stabilimento ha obiettivi di produzione, una produzione più lenta può comportare il lavoro degli operatori durante il fine settimana, quando le macchine sono normalmente programmate per la manutenzione. Le conseguenze indesiderate possono continuare all'infinito.

Nel frattempo, i responsabili delle operazioni possono utilizzare le dashboard delle prestazioni per tenere sotto controllo l'OEE. Quando notano che l'OEE è in calo, il responsabile probabilmente chiamerà il responsabile della produzione per chiedere perché le macchine non funzionano a pieno regime. Da lì, il responsabile della produzione uscirà e risolverà il problema delle prestazioni raccogliendo dati, aumentando la capacità massima, raccogliendo più dati e controllando le tendenze e le informazioni. Questo processo aumenta la collaborazione e aiuta il team a raggiungere prestazioni ottimali.

Creare soluzioni con dati utilizzabili

Quando i clienti mi chiamano per problemi di fermo macchina, mostro loro come dashboard delle prestazioni, come quello sopra, possono aiutare a migliorare le operazioni quotidiane. L'accesso a livelli più profondi di dati aiuta i clienti a concentrarsi su ciò che è importante in base al loro ruolo, alle loro esigenze e altro ancora.

La maggior parte dei clienti guarda i propri dati e pensa di non avere nulla di valore, ma creando un dashboard delle prestazioni, posso entrare e identificare i primi 50 problemi. Poi possiamo collaborare per l'eliminazione dei primi cinque problemi e così via fino a quando 50 diventa zero. FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC, è un esempio di come le nuove soluzioni software rendano i dati più accessibili che mai.

Pubblicato 26 luglio 2019


Jennifer Kite
Jennifer Kite
Senior Information Software Technical Consultant, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Riduci i tempi di fermo con le dashboard delle prestazioni
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose