Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Ottimizza i lanci nella produzione automotive

Scoprite come RapidLaunch, FactoryTalk® Optix™ ed Emulate3D™ riducono i rischi e ottimizzano la produzione automotive.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Visualizzazione del marketing virtuale con una mano che tiene una struttura di rete su un'interfaccia online. Grafico dei dati di investimento su sfondo scuro.

Informazioni da RapidLaunch con FactoryTalk® Optix™ ed Emulate3D®

Soluzioni intelligenti e scalabili

In un recente webinar, abbiamo discusso delle sette aree chiave di valore per ridurre al minimo i rischi di lancio e abbiamo spiegato gli strumenti che Rockwell Automation ha nel suo portafoglio per implementare queste sette aree. Per chiarire, le sette aree chiave che abbiamo identificato e che possono trarre vantaggio dagli strumenti giusti per ridurre al minimo i rischi di lancio sono:

  • Software di ingegneria digitale ed emulazione
  • Reti di produzione e cybersecurity
  • Software di produzione e analisi (MES, IoT)
  • Sistemi di controllo per la gestione degli impianti
  • Piattaforma di controllo e automazione
  • Trasporto intelligente
  • Ottimizzazione attraverso il coinvolgimento del nostro personale e dei nostri partner

In che modo le soluzioni Rockwell Automation si inseriscono e come semplificano il processo di lancio nella produzione automotive?

RapidLaunch

Abbiamo sviluppato RapidLaunch per fornire una piattaforma standardizzata pronta per la produzione per i proprietari di marchi automobilistici, i fornitori di livello e i costruttori di macchine per il lancio di veicoli. Un approccio standardizzato riduce il time-to-market. I flussi di lavoro automatizzati riducono errori e rilavorazioni. La messa in servizio virtuale consente di testare il codice di produzione e le idee in ogni fase.

RapidLaunch si integra con i vostri sistemi e parte da una libreria di soluzioni che contiene applicazioni, programmazione modulare e codice riutilizzabile. Questa libreria è progettata specificamente per la creazione di applicazioni Optix e Logix, garantendo facilità di integrazione e un'esperienza utente configurabile durante lo sviluppo di contenuti per nuove macchine o sistemi.

I grandi protagonisti del settore automotive hanno adottato questo framework, riducendo notevolmente tempi e sforzi di sviluppo. Pensatelo come ricevere blocchi assemblati in cui un lato si collega perfettamente a Logix e l'altro a Optix: basta collegarli. Anche se è ancora necessario un certo lavoro su ciascun lato, gran parte del lavoro pesante è già stato fatto per voi.

FactoryTalk® Optix™

Parte del software principale su cui RapidLaunch viene distribuito è FactoryTalk® Optix™, una nuova piattaforma di visualizzazione aperta e scalabile. FactoryTalk® Optix™ è una nuova aggiunta al nostro portafoglio HMI e consente una chiara rappresentazione visiva di ciò che state facendo. È più di una piattaforma per la creazione di interfacce utente; ha ampliato la gamma di funzionalità HMI che abbiamo precedentemente offerto, incorporando tecnologie moderne per potenziare le vostre iniziative di edge computing e gestione dati.

Con FactoryTalk® Optix™ potete progettare e testare i vostri progetti HMI esattamente come li avete immaginati, rendendo la vostra visione chiara agli altri. Create la vostra applicazione una sola volta e distribuitela su qualsiasi dispositivo. Personalizzate la grafica HMI per un pubblico globale. Costruito da zero con OPC UA, FactoryTalk® Optix™ è estensibile.

Emulate3D®

Una volta che i vostri progetti hanno raggiunto una determinata fase, invece di testarli sul pavimento della fabbrica, il che potrebbe comportare costi aggiuntivi da un budget già limitato, utilizzate Emulate3D® per creare un digital twin realistico. Testate il codice e la logica prima di distribuirli per individuare dove potrebbero non funzionare come previsto. Apportate le correzioni prima che possano causare problemi alla produzione.

Mettere tutto insieme

Questi strumenti lavorano in modo integrato per ottimizzare il vostro impianto automotive ed EV. Rockwell Automation si concentra su tutte e sette le aree chiave, lavorando insieme e supportato da RapidLaunch, offrendovi una specifica di controllo gestita per tutto il ciclo di vita.

Semplificando i processi coinvolti nella produzione automotive e di veicoli elettrici e i processi presso i fornitori di livello, si riducono i tempi critici per l'avvio della produzione, assicurando di poter soddisfare le richieste dei clienti in tempo.

Per conoscere tutti i dettagli, registratevi al webinar on-demand qui.

Pubblicato 26 febbraio 2025

Argomenti: Empower People Optimize Production Solutions for OEMs Automotive e pneumatici Emulate3D Digital Twin FactoryTalk Optix

Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Minimizzate i rischi di lancio con RapidLaunch
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: