Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Tenere il passo in un settore automotive in evoluzione

Con i cambiamenti nel settore automotive, avere gli strumenti giusti vi aiuta a rimanere sulla buona strada.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Robot di saldatura in un impianto di produzione automotive

Negli ultimi decenni, l'industria automobilistica ha subito cambiamenti significativi, in particolare lo sviluppo delle batterie per veicoli elettrici e delle infrastrutture di produzione che hanno permesso di aumentare la produzione di veicoli elettrici. Tuttavia, per stare al passo con questi sviluppi, le tendenze e le richieste dei consumatori, sono necessarie agilità e un sistema di produzione Connected Enterprise®.

Mettere insieme tutti gli elementi necessari per soddisfare costantemente le richieste e gli standard di qualità attesi può essere una sfida.

Domande del mercato e vecchi processi

Nel settore automobilistico, vediamo che rispettare scadenze strette nell’attuale mercato non è un compito facile, considerando l’età delle attrezzature e una forza lavoro in evoluzione. Sviluppare nuovi progetti innovativi richiede tempo per essere perfezionati. E aggiungere la produzione di veicoli elettrici alla vostra gamma comporta ulteriori cambiamenti al processo.

Le attrezzature necessarie e il processo coinvolto per costruire veicoli elettrici differiscono da quelli dei veicoli a motore a combustione standard. Per incorporare questi cambiamenti, soluzioni per ottimizzare l’efficienza in tutto l’ecosistema di produzione possono essere utili e rappresentare una parte integrante dell’automazione del vostro stabilimento.

Automazione per una maggiore efficienza

Ci sono diverse aree al di fuori della linea di assemblaggio in cui è possibile implementare l’automazione per migliorare l’efficienza e accelerare la produzione. Ad esempio, la progettazione virtuale e collaborativa consente ai vostri team di lavorare insieme ovunque si trovino. La progettazione dei veicoli non deve essere legata a un’unica sede. I file di grandi dimensioni non devono essere inviati avanti e indietro tramite e-mail. Uno spazio virtuale collaborativo consente maggiore creatività e controllo delle versioni.

Un altro aspetto che può rallentare un processo è la messa in servizio di nuove apparecchiature, che di solito viene effettuata in sede, ma cosa succederebbe se poteste farlo anche virtualmente? Testare e mettere in servizio nuove apparecchiature virtualmente e integrare il codice necessario per farle funzionare nel vostro software prima ancora che siano installate nel vostro impianto significa essere operativi più velocemente.

La standardizzazione accelera il time to market

Ogni progetto di veicolo ha il proprio set di modelli e codice per garantire che veicoli identici di una serie escano dalla linea di assemblaggio ogni volta. Tenere traccia di queste informazioni in un unico archivio accessibile rende facile assicurarsi che tutti abbiano le stesse informazioni.

Disporre di una libreria di applicazioni, programmazione modulare e codice riutilizzabile insieme a modelli standardizzati specifici per le vostre linee di produzione significa che i processi possono continuare a funzionare. Non c’è bisogno di riscrivere continuamente il codice o di costruire modelli se si può attingere da una libreria collaudata. Questo rende anche più facile lavorare tra stabilimenti e mantenere la produzione in funzione anche quando ci sono meno lavoratori disponibili. Le informazioni sono accessibili e i lavoratori sono formati su come accedervi e applicarle.

Costruire il ponte tra IT e OT

L’innovazione e l’efficienza dei processi non avvengono per caso. Richiedono la collaborazione in tutta l’azienda. Un nuovo software funziona solo se gli ingegneri di produzione sanno come utilizzarlo e integrarlo nel processo. Ma prima ancora di arrivare a questo punto, è necessario comprendere i processi esistenti e individuare le aree che possono essere migliorate. In Rockwell Automation possiamo aiutarvi a ottenere questa comprensione. Con molti decenni di esperienza nel settore automotive, conosciamo bene i processi coinvolti e comprendiamo le sfide che dovete affrontare.

Per aiutare IT e OT a comprendere le complessità delle vostre sfide e fornire un ponte tra i due team, abbiamo sviluppato la soluzione RapidLaunch per il settore automotive. Può sostenere la dorsale della vostra strategia di digitalizzazione e automazione per accelerare il time to market e ridurre ostacoli come il gap di competenze. La soluzione RapidLaunch per il settore automotive è uno standard di controllo automobilistico accettato a livello globale, scalabile e multilingue che vi aiuta a migliorare i risultati.

Soluzione RapidLaunch per il settore automotive

Il business della progettazione e costruzione di automobili per soddisfare le richieste del mercato è meno complesso e più efficiente con gli strumenti giusti. Questa è stata la forza trainante dietro lo sviluppo di RapidLaunch. Vogliamo mettervi al posto di guida con uno strumento che aiuti a ottimizzare i processi lungo tutta la catena di produzione.

Per saperne di più, leggete il nostro ultimo eBook nella pagina RapidLaunch della sezione automotive.

Soluzione RapidLaunch Automotive
Soluzione RapidLaunch Automotive
Soluzione RapidLaunch Automotive
Soluzione RapidLaunch Automotive, uno standard di controllo scalabile per sviluppare e implementare nuove linee di produzione automotive.
Per saperne di più

Pubblicato 5 agosto 2024

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Trasformazione digitale Automotive e pneumatici

Drew Franklin
Drew Franklin
Commercial Marketing Manager, Rockwell Automation
Drew Franklin è Commercial Marketing Manager presso Rockwell Automation con sede a Birmingham, Alabama. Vanta oltre tredici anni di esperienza nel marketing e nella strategia nei settori dell’energia, della produzione e della tecnologia. Drew ha conseguito una laurea in relazioni pubbliche presso l’Università dell’Alabama e un MBA presso l’Università dell’Alabama-Birmingham.
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Rimanete al passo con il settore automotive con rapidlaunch
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: