Loading
Blog | Soluzioni di processo
Recent ActivityRecent Activity

La trasformazione digitale promuove l’automazione di processo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Immagine di un ingegnere che interagisce con un grafico che rappresenta la digitalizzazione e la tecnologia intelligente.

Costruire oggi un'impresa digitalmente trasformata e pronta per il futuro

Il futuro dell'automazione di processo è plasmato da tre tendenze chiave: sostenibilità, trasformazione digitale e produzione flessibile. In questa serie di tre blog, esploreremo ciascuna di queste tendenze in modo più dettagliato e discuteremo di come stanno trasformando i settori industriali in generale.

Il mondo sta cambiando e così anche le regole del fare impresa nell'automazione industriale. Le aziende di tutto il mondo hanno avvertito questo cambiamento, ma molte di esse si affidano ancora a sistemi analogici obsoleti che non sono in grado di tenere il passo con la concorrenza. Per queste organizzazioni, accelerare la transizione digitale e adottare un flusso di lavoro basato sui dati può sembrare un'impresa ardua. Fortunatamente, queste aziende possono utilizzare software progettati per la migrazione da sistemi analogici a digitali e sfruttare piattaforme di analisi appositamente create. Ora le aziende possono abbracciare con fiducia la modernizzazione e iniziare a compiere passi proattivi verso la costruzione di un'impresa pronta per il futuro!

Perché la trasformazione digitale è necessaria

I lavoratori qualificati vanno in pensione portando con sé le loro competenze. Le richieste della catena logistica sono in aumento. Gli operatori a livello di impianto non hanno accesso alle informazioni che possono accelerare decisioni informate. Per rimanere competitivi e non rimanere indietro, le aziende devono integrare la trasformazione digitale nella loro strategia. Il futuro è qui, e la forza lavoro di oggi è digitale, dotando i lavoratori di un'intelligenza aumentata e utilizzabile che migliora la produttività e la qualità, riducendo al contempo i rischi.

I dati raccolti possono essere utilizzati per casi d'uso di analisi descrittive, diagnostiche, predittive e prescrittive, consentendo alle aziende di prendere decisioni basate sui dati per decidere in modo proattivo quale corso d'azione sia più adatto ai loro interessi. La digitalizzazione comporta un maggiore livello di automazione e precisione, riducendo drasticamente tempi e costi associati al lavoro manuale, un'impresa non da poco quando si tratta di espandere le operazioni.

PlantPAx, un sistema di automazione industriale, offre soluzioni avanzate per le aziende che desiderano integrare la trasformazione digitale nella loro strategia. PlantPAx offre soluzioni di automazione che potenziano la forza lavoro con informazioni utilizzabili, migliorando la produttività e la qualità e riducendo i rischi. Sfruttando tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'Internet of Things (IoT), PlantPAx consente alle aziende di accedere a dati in tempo reale e di prendere decisioni basate sui dati per decidere in modo proattivo quale sia la strategia migliore per i loro interessi.

Esplorare le soluzioni software per la gestione dei dati

I dati industriali vengono generati a volumi e velocità così elevati che acquisirli con precisione può essere difficile. Anche se acquisiti, l'uso dei dati è limitato a causa della mancanza di contesto e di fruibilità. I dati operativi sono bloccati in dispositivi o sistemi di registrazione separati, rendendo difficile per i data scientist estrarre informazioni significative sulle prestazioni industriali. Il software Rockwell, abbinato alle applicazioni personalizzate PlantPAx, sta contribuendo a colmare il divario sbloccando informazioni utilizzabili a livello di impianto e aziendale che accelerano la trasformazione digitale IIoT.

Ciò consente alle aziende di sfruttare i propri dati in modo significativo e di prendere decisioni che favoriscono la crescita aziendale. In definitiva, queste soluzioni software innovative offrono agli utenti report sulle prestazioni e sugli indicatori chiave di prestazione in tempo reale che consentono loro di gestire in modo proattivo piani e operazioni con decisioni informate basate sui dati.

Analisi predittive e prescrittive per prendere decisioni basate sui dati

La transizione dall'analogico al digitale ha completamente rivoluzionato il modo in cui i dati vengono archiviati e trattati. Ha aperto un mondo di opportunità che ci permette di ottenere di più dai dati che raccogliamo sfruttando la potenza dell'analisi. Invece di analizzare solo i dati storici per capire cosa è successo in passato, l'analisi predittiva utilizza tecniche basate sui dati per prevedere cosa potrebbe succedere in futuro. Questo può essere applicato a una varietà di scenari diversi, come la previsione delle tendenze dei clienti e dei movimenti delle scorte, fino ai guasti dei dispositivi e alle esigenze di manutenzione nelle applicazioni di automazione industriale.

D'altra parte, l'analisi prescrittiva fa un ulteriore passo avanti fornendo indicazioni su come le aziende possono agire per gestire in modo proattivo il piano/miniera/stabilimento con decisioni basate sui dati, aumentando l'efficienza e portando infine a un maggiore successo. L'analisi predittiva e prescrittiva sono strumenti potenti che permettono a chiunque, dalle grandi aziende ai piccoli negozi al dettaglio, di utilizzare meglio i propri dati e migliorare le operazioni in modo rapido ed economico.

Con il passaggio di un numero sempre maggiore di aziende dai sistemi e dai processi analogici, diventa sempre più importante pianificare la trasformazione digitale e utilizzare grandi quantità di dati per migliorare le operazioni. Un uso efficace di software come PlantPAx può trasformare i dati in informazioni significative, che possono poi essere utilizzate per anticipare proattivamente le esigenze e implementare strategie per un risultato di successo. Questo è ciò che ha detto Primient, un cliente di Rockwell Automation, nel nostro ultimo Process Solution User Group (PSUG).

"La maggiore capacità di analizzare grandi set di dati sta generando una serie di opportunità per gli ingegneri e la gestione delle operazioni degli impianti per adottare soluzioni basate sui dati", ha affermato Mark Massey di Primient. "Non si tratta più di avere un'intuizione o un presentimento, ma di avere dati a supporto di queste cose".

La digitalizzazione apre un mondo di possibilità che possono rafforzare un'organizzazione e darle un vantaggio sulla concorrenza. Sfruttando le soluzioni software e le piattaforme di analisi appositamente create, le organizzazioni possono pianificare ed eseguire in modo intelligente con decisioni basate sui dati.

Un sistema integrato di automazione e ottimizzazione consente di migliorare l'esperienza degli utenti e di aumentare la produttività dei dipendenti. In definitiva, è importante ricordare che la trasformazione digitale non è un processo lineare, ma un processo incrementale che richiede un'attenta implementazione per ottenere il massimo successo. Applicare questi semplici consigli garantirà il miglior risultato possibile per sbloccare il pieno valore dei dati nelle vostre operazioni aziendali.

L'automazione di processo è fondamentale per le aziende che vogliono rimanere competitive nel mercato odierno. Le tendenze della sostenibilità, della trasformazione digitale e della produzione flessibile stanno cambiando il volto dell'automazione di processo. In questa serie di tre blog, abbiamo esplorato ognuna di queste tendenze in profondità e discusso di come stanno trasformando i settori industriali. Abbracciando queste tendenze, le aziende possono rimanere all'avanguardia e prosperare in un settore in rapida evoluzione. Sarà affascinante vedere come queste tendenze continueranno a evolversi e a plasmare il futuro dell'automazione.

Pubblicato 30 giugno 2023

Contattaci
Argomenti: Soluzioni di processo

Luke Thompson
Luke Thompson
PlantPAx Project Manager
Luke Thompson è un product manager del team PlantPAx che si occupa di risolvere le sfide dei clienti relative alla fornitura e alla manutenzione del sistema PlantPAx e di sbloccare il pieno valore dei dati degli impianti attraverso soluzioni di analisi predefinite che coprono un'ampia gamma di settori industriali.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Creare un'impresa digitalmente trasformata
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: