Loading
Blog | Soluzioni di processo
Recent ActivityRecent Activity

La sostenibilità è un fattore trainante per l’automazione dei processi

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Concetto di energia rinnovabile, Giornata della Terra o protezione dell'ambiente: mani che proteggono le foreste che crescono sul terreno e contribuiscono a salvare il mondo.

Come l'automazione dei processi favorisce un futuro sostenibile: le basi per ambiente, sociale e governance

Il futuro dell'automazione di processo è determinato da tre tendenze chiave: sostenibilità, trasformazione digitale e produzione flessibile. In questa serie di tre blog, esploreremo queste tendenze in modo più dettagliato e discuteremo come stanno trasformando i settori industriali.

In uno dei nostri recenti rapporti, oltre il 95% degli intervistati ha segnalato un certo livello formale o informale di sostenibilità e/o di politica Environment, Social and Governance (ESG) negli ultimi due anni. Le normative stanno esercitando pressione sulle aziende della catena del valore affinché affrontino la sostenibilità e l'ESG nelle loro operazioni. Le soluzioni tecnologiche intelligenti possono aiutare.

La sostenibilità è un fattore chiave per l'innovazione nell'automazione. Le aziende stanno sperimentando come l'impegno verso la sostenibilità stia aumentando il risparmio sui costi e ottimizzando le operazioni, attirando al contempo nuovi clienti. Questo blog si concentra su come le nostre soluzioni di processo, alimentate dal nostro DCS, PlantPAx, consentano di rispettare i mandati ESG per l'organizzazione.

Comprendere come l'integrazione di processo ed energia accelera il percorso di sostenibilità delle aziende

Man mano che le organizzazioni definiscono e diffondono i loro mandati ESG, c'è una domanda a livello di settore di dati avanzati che contribuiscano alla crescente necessità delle aziende di dispositivi e reti intelligenti che si integrino in modo efficiente in tutta l'impresa.

Il primo passo verso la roadmap energetica è conoscere il panorama dei consumi energetici. Soluzioni tecnologiche intelligenti e integrate come FactoryTalk Energy Manager possono aiutare. Fornisce visibilità sull'uso dell'energia, identifica le opportunità di risparmio energetico e fornisce report sull'uso dell'energia, aiutando le operazioni a rispettare le normative.

Il passo successivo è adottare soluzioni che rispondano ai driver normativi e aziendali. La segregazione tra controllo di processo e potenza sul piano di fabbrica—including le linee tracciate tra standard architetturali e comunicazione tra team—deve essere eliminata affinché le organizzazioni industriali rimangano competitive sul mercato e mantengano la loro forza lavoro a lungo termine. Questa netta separazione tra processo e potenza deve essere sostituita da hardware, software e reti integrati che siano agili, informati dai dati e facili da usare. 

PlantPAx è un sistema di automazione dei processi che può essere utilizzato per controllare e monitorare sia le applicazioni di processo che quelle di potenza. I vantaggi economici dei controlli unificati di processo e potenza sono significativi e si ottengono tramite aumento della produzione, maggiore risparmio energetico e riduzione dei costi operativi. Per aiutare le aziende a beneficiare dei controlli combinati di processo e potenza, molte organizzazioni stanno sviluppando soluzioni IT, OT e IIoT che possono essere utilizzate per personalizzare i nuovi sistemi combinati, monitorare e coordinare le prestazioni e massimizzare la produzione. Scoprite come Dairy Idaho Jersey Girls Dairy ridefinisce efficienza ed energia utilizzando PlantPAx.

Inoltre, la capacità dell'automazione di ridurre i costi del lavoro consente alle organizzazioni di aumentare i profitti senza sacrificare qualità o integrità per le iniziative di sostenibilità. Green Enterprise può ridurre fino all'80% dei rifiuti utilizzando PlantPAx DCS nella propria strategia. In parole povere, l'automazione sblocca un modo potente per raggiungere gli obiettivi net zero su scala industriale.

Comprendere la sostenibilità e la vitalità della forza lavoro

Il mondo è cambiato e con esso anche le industrie di processo. La manodopera qualificata – e la manodopera in generale – continua a scarseggiare a livello globale. La sostenibilità e la vitalità della forza lavoro sono fondamentali per il successo di qualsiasi azienda di processo, indipendentemente dalle dimensioni. Mentre le aziende si sforzano di ottenere resilienza operativa nei loro impianti, comprendere la sostenibilità della forza lavoro non è mai stato così importante.

Un modo per affrontare la sostenibilità della forza lavoro è utilizzare la tecnologia per automatizzare e semplificare le operazioni e mantenere le persone, i processi e l'ambiente circostante sicuri e produttivi. Questo può liberare i lavoratori per concentrarsi su attività più strategiche e a valore aggiunto, e può anche aiutare ad attrarre e trattenere lavoratori qualificati e persino a far scegliere alla nuova generazione di lavoratori il lavoro sul Plant Floor rispetto ad altre opzioni.

Eventi recenti nelle industrie di processo hanno sottolineato l'importanza di mantenere i più alti standard di sicurezza. Questi eventi hanno messo in evidenza le potenziali ripercussioni per i lavoratori, l'ambiente e le aziende in caso di un grave incidente. Una strategia di migrazione efficace e pronta per il futuro è fondamentale per garantire il rispetto dei mandati ESG da parte delle nostre imprese.

Comprendere la sostenibilità e le sue implicazioni per la cybersecurity

Il pilastro della governance della sostenibilità sottolinea l'importanza di implementare politiche e procedure per garantire la corretta gestione delle risorse di un'azienda. Ciò include la protezione delle infrastrutture critiche e dei dati sensibili dalle minacce informatiche. L'integrazione dei sistemi di automazione e controllo industriale (IACS) con i sistemi a livello aziendale consente una migliore visibilità e collaborazione, che contribuiscono a migliorare efficienza, produzione e redditività. Tuttavia, una maggiore connettività espone anche i sistemi di controllo a ulteriori rischi di cybersecurity.

Questo documento dimostra come Rockwell Automation PlantPAx®, un sistema DCS moderno, affronta la cybersecurity in base allo standard IEC 62443-3-3.

In qualità di leader mondiale nell'automazione industriale, Rockwell Automation sa come proteggere i sistemi industriali di organizzazioni di tutte le dimensioni e di tutti i settori. Offriamo capacità senza pari nella cybersecurity OT con una combinazione di conoscenze informatiche specializzate interne e partnership di livello mondiale. Potete affidarvi a Rockwell Automation per tutte le vostre esigenze di sicurezza OT, come fanno molte aziende della Fortune 100.

Contattateci per scoprire come PlantPAx può abilitare il vostro percorso di sostenibilità

Pubblicato 25 luglio 2023

Contattaci
Argomenti: Soluzioni di processo

Ruchi Mathur
Ruchi Mathur
Global Commercial Marketing Manager, Process Solutions
Ruchi Mathur è Global Commercial Marketing Manager per Process Solutions presso Rockwell Automation. Vanta oltre 17 anni di esperienza nel settore dell’automazione e ha ricoperto vari ruoli nella gestione dei prodotti, nel marketing e nelle vendite. È appassionata di tecnologia e si impegna ad aiutare le aziende a migliorare le loro operazioni.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Come l’automazione dei processi consente la sostenibilità
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: