Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Alimentare il futuro – quattro modi in cui le aziende energetiche possono rimanere al passo in un mondo guidato digitalmente

Con l’aumento della spinta tecnologica a livello globale, cresce anche la necessità di potenza. Questo blog esplora come le aziende energetiche possano prepararsi al futuro prendendo oggi le decisioni giuste.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vista aerea di un complesso abitativo moderno alimentato a energia solare al crepuscolo

Con l’aumento della tecnologia, la domanda di energia è in crescita. Nei paesi in via di sviluppo, l’elettrificazione sta portando a standard di vita più elevati, mentre la necessità di trasporti sostenibili sta accelerando il passaggio globale ai veicoli elettrici (EV). Entro il 2050, si prevede che il consumo di potenza globale triplicherà.

Tuttavia, il mercato dell’energia rimane dinamico e complesso, soprattutto a causa della crescente domanda di sostenibilità. Governi e aziende private stanno fissando obiettivi di zero emissioni nette e investendo nella decarbonizzazione. Le aziende energetiche devono stare al passo con l’invecchiamento delle infrastrutture e la crescente carenza di competenze. 

Fortunatamente, i moderni sistemi di controllo e gli strumenti di automazione possono aiutare le aziende energetiche a trasformare le loro operazioni per massimizzare l’efficienza e la produttività, rispettando al contempo le nuove normative. Investendo in modo intelligente e misurato nella modernizzazione degli asset, nell’intelligenza energetica, nella cybersecurity e nella sostenibilità, le aziende possono affrontare i cambiamenti del settore energetico e rimanere competitive in un mercato complesso.

In questo blog, esploreremo come le aziende energetiche possono prepararsi al futuro prendendo le decisioni giuste oggi.

Ammodernare gli asset di produzione di energia per migliorare la visibilità dell'impianto e ottimizzare le operazioni

La visibilità è fondamentale per garantire operazioni efficienti e ridurre i tempi di fermo, ma la maggior parte dei produttori di energia non ha una visione trasversale degli asset a livello di impianto. Gli impianti più vecchi, come quelli a carbone, a gas naturale e idroelettrici, non dispongono della connettività necessaria per stabilire una visione completa e basata sui dati delle operazioni, ma anche gli impianti più recenti presentano sfide in termini di visibilità.

I grandi parchi eolici sono spesso situati in aree remote e geograficamente difficili da raggiungere, il che rende difficile il loro monitoraggio e la loro gestione. L'energia eolica e solare sono anche fonti di energia altamente variabili, che richiedono alle organizzazioni di integrare la produzione di energia in tempo reale con l'accumulo in batterie. Senza una visione chiara delle operazioni e della domanda, gli operatori non sanno quando produrre nuova energia o ricorrere alle batterie.

Un sistema di controllo moderno offre alle aziende energetiche la visibilità trasversale necessaria per supportare operazioni efficienti e produttive e ottenere di più dalle apparecchiature esistenti. Con un flusso di dati ricco in tutto l'impianto e dashboard migliorate e facili da leggere, gli operatori possono accedere a informazioni contestualizzate che li aiutano a operare in modo più efficiente e a rispondere più rapidamente alla domanda in evoluzione.

Applicare l'intelligenza energetica per ottenere informazioni utili e nuove fonti di ricavo

Sebbene la visibilità sia fondamentale per operazioni efficienti, il vero vantaggio di un sistema di controllo intelligente deriva dall'istituzione di una piattaforma dati unificata. I dati sono sempre stati fondamentali per le aziende energetiche: allineare la produzione di energia alla domanda richiede un'attenta analisi di condizioni in continuo cambiamento. In passato, questo richiedeva grandi team di ricercatori per compilare, contestualizzare e organizzare i loro risultati, che spesso erano obsoleti al momento della presentazione.

Oggi, i sistemi di controllo unificati, gli strumenti di automazione e i dispositivi intelligenti consentono alle aziende energetiche di generare, consolidare e analizzare costantemente i dati, sbloccando informazioni utili che aiutano i produttori di energia ad anticipare la domanda fluttuante. Ad esempio, le aziende possono prevedere le esigenze di capacità o i problemi di stabilità e apportare modifiche operative rapide e sicure per prevenire interruzioni prima che si verifichino.

Le organizzazioni possono anche utilizzare le informazioni in tempo reale per identificare gli asset a rischio e programmare la manutenzione in modo proattivo, prevenendo i fermi macchina non pianificati e contribuendo a massimizzare l'efficienza. E poiché il mondo continua a diventare sempre più guidato dai dati, le organizzazioni innovative possono identificare nuovi modi per monetizzare i propri dati e sbloccare nuove fonti di ricavo.

Mantenere i sistemi sicuri per proteggere le operazioni e i dipendenti

Man mano che le aziende energetiche investono in nuove tecnologie digitali, devono fare attenzione a garantire che i benefici superino i potenziali rischi. Gli attacchi informatici sono incredibilmente costosi per le organizzazioni: nel 2023, il costo medio di una violazione dei dati è stato di USD 4.450.000,00, e questi numeri sono destinati ad aumentare. Peggio ancora, con l'aumento della complessità degli attacchi informatici, le minacce non riguardano solo i profitti: Gartner prevede che entro il 2025 gli aggressori informatici utilizzeranno l'OT per danneggiare le persone.

Questo è particolarmente preoccupante per le aziende energetiche che gestiscono infrastrutture critiche ad alto rischio, soprattutto in un settore che sta diventando sempre meno centralizzato. Le microgrid composte da pannelli solari sui tetti e piccole turbine eoliche stanno rimodellando il tradizionale rapporto tra utility e consumatori, fornendo alle comunità un backup resiliente in caso di guasto della griglia. Tuttavia, la natura decentralizzata di queste microgrid aumenta ulteriormente il vettore di attacco a cui sono esposti i produttori di energia.

Le aziende energetiche riconoscono i pericoli della decentralizzazione: il 75 % dei dirigenti afferma che la complessità della catena logistica aumenta il rischio. Collaborare con un partner di fiducia del settore consente di consolidare gli investimenti e ridurre il proprio vettore di minaccia. Il partner giusto può aiutarvi a stabilire una rete affidabile e resiliente, facilitando la prevenzione, il rilevamento, la risposta e il recupero dagli attacchi informatici.

Garantire il futuro dell'organizzazione dando priorità alle operazioni sostenibili

Con il passaggio del settore alle energie rinnovabili, i produttori di energia devono massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo gli sprechi. Le normative governative in evoluzione stanno imponendo limiti più severi agli impianti di generazione, mentre gli investimenti del settore privato stanno ulteriormente spingendo verso la sostenibilità.

Mentre le fonti di energia pulita come il solare e l'eolico stanno guadagnando popolarità (insieme a tecnologie emergenti come l'energia mareomotrice e geotermica), gli asset alimentati a carbone e gas naturale sono ancora fondamentali per il settore. Per gli impianti più vecchi in particolare, è ormai un imperativo normativo ridurre al minimo gli sprechi e controllare l'inquinamento senza compromettere la produzione o la redditività.

I moderni sistemi di controllo degli impianti e i dispositivi intelligenti possono aiutare le aziende a operare in modo efficiente e sostenibile. Monitorando lo stato e le prestazioni delle apparecchiature attraverso informazioni in tempo reale, le organizzazioni possono massimizzare la produttività senza produrre sprechi eccessivi. Le organizzazioni possono anche utilizzare queste informazioni per monitorare le emissioni. Se combinati con strumenti di reportistica automatizzati, gli operatori possono individuare rapidamente i problemi prima che si verifichino e garantire che le emissioni rimangano entro i limiti normativi.

Rimanere al passo in un settore in rapida evoluzione

Il settore energetico è più dinamico che mai e la domanda è in continua crescita. Il partner giusto può aiutarvi a fare gli investimenti giusti oggi per affrontare la volatilità attuale e prepararsi alle innovazioni di domani.

Rockwell Automation fornisce i prodotti e i servizi end-to-end necessari per stare al passo con le mutevoli esigenze energetiche del futuro, massimizzando al contempo sicurezza, sostenibilità e conformità. Con anni di esperienza nel settore e competenze supportate da una solida rete di partner, possiamo incontrarvi dove siete per offrire risultati aziendali reali come maggiore affidabilità, efficienza e tempo di disponibilità.

Per saperne di più, visitate il nostro sito web o contattateci oggi stesso.

Pubblicato 22 febbraio 2024

Argomenti: Produzione di energia

Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Alimentare il futuro
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: