Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Le dashboard di panoramica dell’impianto visualizzano informazioni per specifiche figure professionali

Ecco come utilizziamo i dashboard per presentare dati e analisi in modo utile, così da permettervi di visualizzare le informazioni che contano di più.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingegnere maschio con giacca gialla e casco bianco, con occhiali, che guarda il PC

Secondo Gartner, un paio di anni fa è stato l’anno dell’allineamento tra dati e analisi e la più ampia strategia aziendale. Siamo ancora all’inizio del 2019 e la quantità di dati continua a crescere senza alcun segno di rallentamento. Come sta procedendo questo allineamento?

Una strategia digitale ha ricevuto nuova linfa grazie a soluzioni che possono migliorare la connettività a ogni fonte di informazioni, normalizzando tutti quei dati per l’utilizzo ovunque. Numerose applicazioni sono ora più facilmente disponibili, grazie alla connettività e alla normalizzazione, e una su cui ho lavorato recentemente ha suscitato molto interesse tra gli utenti di diverse organizzazioni: la dashboard di panoramica dell’impianto.

Le dashboard sono i display facili da usare che utilizziamo per presentare dati e analisi in modi utili, a seconda delle informazioni più rilevanti. Stiamo iniziando a fare sempre più affidamento su di esse perché ci aiutano a comprendere meglio ciò che proviene dalle nostre macchine, linee e impianti.

Quindi, cosa c’è di interessante nella dashboard di panoramica dell’impianto?

Rendere significativi gli insight

La dashboard di panoramica dell’impianto offre un’opportunità preziosa ai produttori industriali perché visualizza un insieme generale di informazioni che una specifica persona troverà significative.

Un responsabile di impianto, ad esempio, trarrebbe vantaggio dal conoscere il numero di prodotti spediti, le prestazioni delle apparecchiature, il consumo di energia e altri indicatori come le prestazioni di produzione target.

L'immagine a sinistra mostra tutte le informazioni disponibili nella nostra demo di Mighty Q.

Come si può vedere, i dashboard di riepilogo raccolgono le informazioni dell'impianto e le organizzano in grafici semplici, così puoi acquisire e comprendere rapidamente le informazioni.

Un breve sguardo al grafico in basso a destra rivela che l'impianto di Chicago ha il consumo energetico giornaliero più basso tra i tre impianti. Utilizzando queste informazioni, il responsabile di impianto può chiedere agli utenti di cercare la causa del consumo energetico e identificare cosa e come gli altri impianti stanno facendo meglio.

Quali sono le vostre aspettative?

Quali sono i reali vantaggi ottenuti con un dashboard di riepilogo? Stabilire e raggiungere gli obiettivi è importante per ogni organizzazione, ma questo richiede di sapere cosa aspettarsi. Avendo le informazioni a portata di mano, gli utenti possono semplificare il processo di definizione dei parametri di riferimento, utilizzando la loro conoscenza delle operazioni come contesto per aiutare a determinare quali apparecchiature e livelli di produzione sono attesi.

Una volta stabiliti questi parametri di riferimento, grazie ai dati storici, diventa possibile identificare problemi e discrepanze all'interno delle strutture. In caso di un problema, come una diminuzione dell'efficienza globale delle apparecchiature (OEE), un utente aziendale può approfondire ciò che sta influenzando l'OEE. Avere un'idea di ciò che sta causando il cambiamento aiuta a dare una direzione a chi lavora nell'impianto e a risolvere i problemi prima che abbiano un impatto negativo sulla produzione.

I dashboard di riepilogo sono particolarmente utili se si hanno più impianti perché possono fornire una visione collettiva delle prestazioni, indipendentemente dalla posizione geografica. Ciò significa che i dati sono rappresentati in modo da permettere di confrontare gli impianti e tenere traccia delle loro operazioni e produttività in tempo reale.

Ad esempio, nel dashboard a sinistra, tre diversi impianti (Chicago, Bruxelles e Singapore) producono i biscotti Mighty Q. È possibile vedere le metriche delle prestazioni come OEE e rendimento in tutti e tre gli impianti. Attualmente, l'impianto di Singapore sta superando le altre due sedi di Mighty Q.

Queste informazioni sono fondamentali perché possono far sorgere domande come: perché la resa di Chicago è bassa? Oppure: cosa sta facendo Singapore che potrebbe essere replicato a Chicago e Bruxelles? Altre domande possono riguardare gli obiettivi giornalieri e il consumo di energia.

Come accennato in precedenza, gli utenti non sono limitati al livello di panoramica dell'impianto. Da quella schermata possono approfondire, esplorando le informazioni relative a ciò che sta accadendo in ogni impianto o a quale linea sta causando un calo della produzione.

Un tecnico della manutenzione, ad esempio, potrebbe iniziare con il dashboard generale prima di controllare i dati analitici delle prestazioni per identificare quale forno specifico non funziona correttamente. Con queste informazioni, è possibile individuare esattamente dove devono essere apportate ottimizzazioni e miglioramenti.

Oltre i Mighty Q

Le dashboard sono utili in tutti i settori. Mentre l'esempio precedente riguarda il settore alimentare e delle bevande, le dashboard di riepilogo sono utili anche nel settore petrolifero, minerario e in molti altri. Sono preziose anche per molti ruoli all'interno di un'industria. Quindi, che siate un responsabile di impianto, un dirigente o anche nelle risorse umane, c'è una dashboard per voi.

Come per i dashboard di riepilogo, è anche possibile creare dashboard di sicurezza dell'impianto. I dashboard di sicurezza riportano gli eventi di sicurezza giornalieri, i dispositivi di sicurezza non conformi e notificano agli utenti quando i dispositivi di sicurezza sono prossimi alla fine della loro vita utile. Il mese prossimo, Jeff Schmelebeck vi parlerà più in dettaglio dei dashboard di sicurezza.

Infine, dashboard di riepilogo dell'impianto come questo sono possibili grazie a FactoryTalk InnovationSuite, basato su PTC. Questa tecnologia estrae le informazioni dal modello e le presenta in mashup utilizzando ThingWorx. Se avete domande o commenti, non esitate a contattarmi, sarò lieto di discuterne con voi.

Pubblicato 29 marzo 2019


Rob Prashad
Rob Prashad
Senior Technical Consultant , Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Le dashboard di panoramica dell’impianto visualizzano informazioni per specifici profili
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: