Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Oleodotti e gasdotti: migliora il consumo energetico e altro ancora con il giusto convertitore di frequenza

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Controllo di una condotta nell'Outback australiano

I vantaggi legati al risparmio energetico derivanti dall'utilizzo di convertitori di frequenza nelle stazioni di pompaggio e compressore dei gasdotti sono ben noti.

I convertitori di frequenza forniscono il controllo preciso necessario per aumentare o diminuire il flusso lungo un gasdotto. Il risultato è una maggiore efficienza e un risparmio energetico rispetto a un avviatore che richiede l'uso di valvole di controllo per gestire il flusso.

Tuttavia, non sempre sono chiari gli altri vantaggi che possono essere realizzati con la scelta corretta del convertitore di frequenza. Perché non tutte le tecnologie di convertitori di frequenza sono uguali. E alcune possono aiutarvi a ottenere risparmi sui costi ancora maggiori e prestazioni ancora migliori.

Tenendo presente questo, ecco tre caratteristiche chiave da cercare nel vostro prossimo convertitore di frequenza per stazioni di pompaggio o compressore.

Sincronizzazione

Un convertitore di frequenza che supporta il trasferimento sincrono consente di avviare e controllare diversi motori di pompe utilizzando un solo convertitore di frequenza. Ciò può ridurre i costi di capitale e di installazione iniziali fino al 33% per un sistema a due motori e fino al 60% per un sistema a quattro motori rispetto a un sistema a convertitori di frequenza multipli.

Un sistema di azionamento che utilizza questa funzione può anche contribuire a ridurre il costo operativo più elevato, ovvero il consumo di energia. In primo luogo, le perdite del convertitore di frequenza sono ridotte rispetto a un sistema con più convertitori di frequenza. Inoltre, consente di portare un motore alla stessa frequenza dell'alimentazione di rete e quindi di trasferire il motore a tale alimentazione. Ciò può migliorare l'efficienza complessiva del sistema e fornire ulteriori risparmi energetici.

Infine, il trasferimento sincrono consente di iniziare con un minore impatto sul sistema di alimentazione, riducendo o eliminando i picchi di consumo energetico e contribuendo anche a prolungare la vita delle apparecchiature e a ridurre i costi di manutenzione.

Integrazione avanzata

Alcuni convertitori di frequenza moderni sono dotati di funzioni e caratteristiche di integrazione che ne facilitano l'implementazione, l'utilizzo e la manutenzione.

I profili Add-on (AOP), ad esempio, possono semplificare la configurazione e l'integrazione organizzando le informazioni e i parametri configurabili per una programmazione intuitiva. La configurazione automatica del dispositivo può semplificare la configurazione quando si installano più convertitori di frequenza o se è necessario sostituire un convertitore di frequenza. Con questa funzione, le configurazioni dei convertitori di frequenza vengono memorizzate in un controllore Logix e quindi scaricate automaticamente per i convertitori di frequenza nuovi o sostitutivi quando il controllore li rileva. Ciò può contribuire a ridurre i tempi di riprogrammazione.

Visibilità remota

Quando i convertitori di frequenza sono collegati alla rete di controllo di un oleodotto utilizzando la formattazione corretta, questi convertitori di frequenza possono fornire dati sulle prestazioni utilizzabili a una sala di controllo centrale. Ciò aiuta gli operatori a prendere decisioni migliori.

Ad esempio, potrebbero scoprire che due stazioni di pompaggio collegate in zone di servizi energetici separate hanno tariffe notevolmente diverse. Potrebbero quindi far lavorare di più la stazione di pompaggio nella zona con tariffe più basse. Anche in una singola zona di servizi, gli operatori potrebbero scoprire che i costi energetici sono significativamente più bassi durante le ore non di punta e quindi regolare le operazioni per sfruttare quella tariffa più bassa.

Gli operatori potrebbero anche utilizzare i dati a cui si accede da remoto per monitorare e analizzare le prestazioni del processo e individuare potenziali esigenze di manutenzione. Un operatore che osserva tre pompe che funzionano alla stessa velocità potrebbe notare che una pompa ha una coppia di carico inferiore. Potrebbe quindi inviare un tecnico a indagare sul problema.

Risparmi su risparmi

I convertitori di frequenza offrono vantaggi intrinseci in termini di prestazioni e risparmio sui costi per le stazioni di pompaggio e compressore. Scegliendo un convertitore di frequenza con funzioni di sincronizzazione, integrazione e visibilità remota, le prestazioni e i risparmi raggiungono un nuovo livello.

Qualunque siano le esigenze del vostro impianto, esiste una soluzione VFD adatta a voi.

Pubblicato 13 aprile 2020

Argomenti: Oil & Gas

Rick Paes
Rick Paes
Technical Consultant Oil and Gas Industry, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Oleodotti e gasdotti: migliora il consumo energetico e altro ancora con il giusto convertitore di frequenza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: