Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Trasformazione digitale attraverso 5G standalone (SA)

Rockwell Automation e Nokia uniscono le forze per abilitare il 5G privato standalone (SA) per la trasformazione industriale.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un uomo con la barba che indossa equipaggiamento protettivo guarda un tablet nell’area di produzione di una fabbrica.

La collaborazione tra Rockwell Automation e Nokia è fondamentale per la trasformazione digitale delle reti industriali attraverso il wireless privato. Insieme, miglioriamo la connettività industriale, l'efficienza operativa e aumentiamo la personalizzazione e la sicurezza delle reti. La combinazione delle soluzioni di automazione industriale di Rockwell Automation e delle tecnologie wireless di Nokia supporta tecnologie emergenti come Industrial Internet of Things (IIoT), realtà aumentata (AR) e intelligenza artificiale (AI). Queste capacità sono fondamentali per le industrie che cercano di innovare e rimanere competitive.

Un aspetto fondamentale su cui si stanno concentrando Nokia e Rockwell Automation è l'uso di spettro con licenza o leggermente con licenza come fattore abilitante per le prestazioni e la robustezza delle reti cellulari private. Negli Stati Uniti, il Citizens Broadband Radio Service (CBRS) fornisce 150 MHz di spettro leggermente con licenza per l'uso con reti LTE e 5G private. Questo spettro può essere richiesto in incrementi di 10 MHz e utilizzato gratuitamente. Inoltre, è possibile acquistare l'accesso garantito fino a 20 MHz di spettro tramite le Priority Access Licenses (PAL). Il 5G privato è convalidato e pronto per l'uso industriale oggi, con un numero crescente di clienti che si fida del 5G. Di conseguenza, l'adozione del 5G standalone (SA) e del CBRS è un argomento più attuale che mai.

Nokia e Rockwell Automation hanno collaborato per valutare le reti 5G SA private che utilizzano lo spettro CBRS per il controllo industriale in tempo reale con i protocolli EtherNet/IP™. Questa collaborazione tecnologica migliora la connettività industriale, sfruttando le robuste tecnologie 4G LTE e 5G di Nokia per ottimizzare le operazioni di produzione con una connettività affidabile e ad alta velocità. Poiché EtherNet/IP™ viene trasportato su TCP/IP, è possibile supportare più dispositivi di automazione dietro un unico router wireless, senza la necessità di tunneling speciale o di apparecchiature aggiuntive attualmente richieste per altri protocolli Ethernet industriali.

Integrando l'esperienza nell'automazione industriale di Rockwell Automation con l'esperienza nella tecnologia wireless di Nokia, la collaborazione migliora l'efficienza operativa attraverso una maggiore automazione, la raccolta e l'analisi di dati in tempo reale. Questa sinergia semplifica i processi, riduce i tempi di fermo e aumenta l'efficienza complessiva. Inoltre, la partnership tecnologica contribuisce a garantire un'infrastruttura di rete sicura e dedicata, fondamentale per le applicazioni industriali.

Diagramma Nokia 5G

L'illustrazione sopra riportata è una rappresentazione semplificata del banco di prova utilizzato per i test collaborativi. Rappresenta un caso d'uso di un'applicazione industriale fissa senza cavi, costituita da:

  • Un controllore di area con un controllore di sicurezza GuardLogix®
  • Due aree distribuite con I/O standard e di sicurezza FLEX 5000®, che rappresentano skid, macchine o apparecchiature

(Nota: lo scopo del controllore di sicurezza in ogni area distribuita era solo quello di raccogliere i dati di telemetria del banco di prova).

È stata utilizzata una soluzione privata di Nokia, che comprendeva:

  • Rete di accesso radio 5G (RAN), 3GPP Release 15, 5G SA e funzionante nella banda di spettro n48 (CBRS). Unità di base Nokia AirScale baseband unit (BBU), due unità radio AirScale AZQC (RU).
  • Core 5G (5GC) funzionante nel server DAC on-premise Mission-Critical Industrial Edge (MXIE)
  • Due router industriali 5G SA FRRO501c (in gergo cellulare, user equipment o UE)

I test sono stati eseguiti secondo un piano di test ben definito fornito da Rockwell Automation con rigorosi criteri di successo, ovvero zero errori di connessione in un periodo di prova limitato a 3 ore. Il piano di test includeva una serie di casi di test per stabilire connessioni I/O affidabili EtherNet/IP standard e di sicurezza (CIP Safety™) dal controllore di area GuardLogix® a sinistra, con varie impostazioni di intervallo di pacchetto richiesto (RPI), sul core e sulla RAN 5G fino all'I/O standard e di sicurezza FLEX 5000 nelle aree 1 e 2 a destra. L'RPI è il periodo in cui il controllore e i moduli I/O distribuiti scambiano dati.

Il test ha dimostrato con successo che lo stato attuale del 5G industriale (3GPP release-15, SA, on-premise, spettro CBRS) ha una latenza e un jitter sufficientemente bassi per supportare le impostazioni RPI migliori rispetto alle impostazioni predefinite di Rockwell Automation per le connessioni EtherNet/IP standard e I/O di sicurezza. Queste impostazioni RPI supporteranno molte applicazioni di asset industriali fissi senza cavi (skid, macchine o apparecchiature) che utilizzano comunicazioni EtherNet/IP standard e I/O di sicurezza. È importante sottolineare che, a parte l'assegnazione tipica degli indirizzi IP e la configurazione della rete, non è stata necessaria alcuna messa a punto o configurazione speciale sulle apparecchiature Nokia; tutto ha funzionato “out of the box”.

L'utilizzo dello spettro CBRS contribuisce a garantire il funzionamento senza interferenze delle apparecchiature di automazione critiche, mantenendo prestazioni ininterrotte. Una rete privata con hardware in sede mantiene i dati in sede, riducendo al minimo la latenza e migliorando la privacy e la sicurezza. Inoltre, la rete cellulare privata utilizza schede SIM, semplificando la gestione dei dispositivi sulla rete.

Le reti 5G Standalone (SA) funzionano senza una rete LTE preesistente, riducendo i costi e la complessità e garantendo connessioni più veloci. Di conseguenza, l'utilizzo del 5G per tutto il traffico sulla rete (controllo più dati utente) riduce notevolmente i tempi di connessione iniziale e di handover. Per i casi d'uso che richiedono sia il 5G che l'LTE, l'LTE può essere integrato con le reti 5G SA.

I principali casi d'uso per il 5G privato SA includono:

  • Connettività edge-to-cloud: la connettività 5G a bassa latenza e ad alta velocità consente la trasmissione di dati in tempo reale e una copertura affidabile per applicazioni di AI e ML.
  • Applicazioni per lavoratori connessi: l'eccellente copertura e la larghezza di banda del 5G migliorano strumenti mobili come analytics, digital twin e realtà aumentata.
  • Applicazioni per asset mobili: i tempi di handover rapidi e la bassa latenza del 5G SA migliorano la connettività per veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR).
  • Asset industriali fissi senza cavi: il 5G riduce la necessità di comunicazioni cablate, aumentando l'agilità e riducendo i tempi di riconfigurazione per le operazioni industriali.

Al di fuori degli Stati Uniti, le reti wireless private industriali utilizzano spesso spettro con licenza. Le prestazioni osservate con il CBRS sono coerenti con i risultati ottenuti utilizzando altre bande sub-6 GHz con licenza, come avviene in altri paesi, rendendo questi risultati applicabili a livello globale.

Volete saperne di più? Venite a trovarci alla Rockwell Automation Fair di Anaheim, in California, questo novembre per vedere la nostra collaborazione in azione! Fate clic qui per ulteriori dettagli su questo evento e su come registrarsi.

Automation Fair
Automation Fair
Evento
Evento
Automation Fair
Join more than 14,000 problem-solvers, makers and leaders for inspiration, connections and education at the 2026 Automation Fair® event.
Ulteriori informazioni

Pubblicato 18 settembre 2024

Argomenti: Empower People Networks & Infrastructure Soluzioni di processo Solutions for OEMs Prodotti per reti industriali

Scott Griffiths
Scott Griffiths
Responsabile del laboratorio di tecnologie avanzate, Rockwell Automation
Il dottor Scott Griffiths lavora in Rockwell Automation (RA) da sei anni e attualmente gestisce il team di tecnologie avanzate di RA a Milwaukee. Durante il suo incarico in Advanced Technology, il dottor Griffiths è stato un ricercatore senior specializzato in comunicazioni industriali. In questa veste, ha studiato il 5G e ha co-diretto l’esecuzione di diversi test collaborativi con fornitori di 5G. Il dottor Griffiths è un esperto del settore sul 5G all’interno di RA, ma ha anche lavorato su altre attività di ricerca relative a Ethernet a singola coppia, wireless a bassa potenza e alimentazione wireless. Il dottor Griffiths ha conseguito la laurea in fisica e matematica presso l’Oregon State University. Il suo dottorato di ricerca è in fisica sperimentale presso l’Università dell’Iowa, dove ha sviluppato polarimetri a raggi X a bassa energia e ha studiato l’astronomia a raggi gamma. Prima di entrare in RA, il dottor Griffiths ha completato una borsa di studio post-dottorato in Spagna, dove ha contribuito alla costruzione di un prototipo di Large Size Telescope per l’osservatorio a raggi gamma Cherenkov Telescope Array.
Connetti:
Matt Hoover
Matt Hoover
Global Product Manager, Wireless and IIoT Products, Rockwell Automation
La carriera di Matt nel settore dei software e della tecnologia include ruoli di leadership, vendite, marketing e sviluppo presso Rockwell Automation, Linear Technology, Wind River ed Embedded Planet. Inoltre, Matt vanta una vasta esperienza nell’aiutare i clienti a definire e implementare soluzioni di prodotti IIoT wireless per raggiungere obiettivi di digitalizzazione e Industry 4.0. Matt ha conseguito una laurea in Matematica / Informatica presso Kent State e un MBA presso John Carroll.
Connetti:
Evan Forrest
Evan Forrest
Enterprise Partner Manager, Mobile Networks Americas, Nokia
Evan Forrest è Enterprise Partnership Manager per le reti mobili di Nokia, responsabile della crescita delle partnership tecnologiche strategiche e go-to-market. È entrato a far parte di Nokia nel 2020, concentrandosi sulla creazione e sull'espansione dell'ecosistema di partner industriali di Nokia in Nord America sfruttando le tecnologie 4G/5G. Il suo ruolo si è evoluto fino a guidare partnership/progetti di riferimento nei settori dei trasporti, delle smart city e della produzione, tra gli altri, attraverso una maggiore connettività digitale. In precedenza, Evan ha trascorso 12 anni in vari ruoli di leadership nelle vendite e nei canali presso Rockwell Automation, aiutando i produttori a navigare in Industry 4.0 e nei loro percorsi di trasformazione digitale. Evan ha conseguito la laurea in ingegneria industriale presso la California Polytechnic State University - San Luis Obispo. Appassionato di soluzioni digitali, è disponibile a discutere di come i produttori possono sfruttare il 4G/5G per i loro percorsi di trasformazione digitale.
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Trasformazione digitale attraverso 5G standalone (SA)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: