Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Possedete ora il futuro del vostro impianto: costruire una base digitale

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Possedete ora il futuro del vostro impianto: costruire una base digitale hero image

Pubblicato 3 febbraio 2020


Avete deciso che è arrivato il momento di investire nella tecnologia digitale per migliorare le prestazioni degli asset del vostro impianto industriale.  Ma da dove cominciare? Ci sono molte opzioni che richiedono la vostra attenzione. Diverse soluzioni tecniche di più fornitori, diversi problemi che state cercando di risolvere, persino diverse priorità e obiettivi all'interno della vostra organizzazione. 

Dovreste concentrarvi sulla riduzione del rischio del ciclo di vita? Assicurarvi di avere una quantità ottimale di ricambi critici nel vostro magazzino? 

Prima di tutto. Prima di selezionare una soluzione da implementare, l'allineamento organizzativo è il fattore numero uno che può determinare il successo o il fallimento di un'iniziativa di trasformazione digitale.  Una comprensione chiara e condivisa delle priorità e dei risultati desiderati di ciascun team funzionale è fondamentale per garantire l'allineamento organizzativo prima di avviare un progetto.

Uno dei casi d'uso industriali più comuni della tecnologia digitale è l'asset management, e può essere allettante cercare di creare una soluzione interna. Tuttavia, è improbabile che abbiate il personale o gli strumenti necessari per fornirvi una vera comprensione di tutti i dati di asset management industriale necessari per raggiungere gli obiettivi aziendali. Il ciclo di vita del prodotto è un esempio: come tenere traccia dello stato del ciclo di vita delle decine di parti installate, di vari produttori?

Se siete pronti per un nuovo inizio, ecco alcuni elementi di base da considerare in uno strumento digitale di asset performance management:

  • Gestione delle identità e degli accessi – Lo scenario peggiore è non poter accedere ai dati necessari per svolgere il proprio lavoro. Si dovrebbe indovinare cosa fare in base a ciò che si pensa di sapere sulla propria struttura. Con le autorizzazioni basate sui ruoli, più stakeholder possono accedere a un unico set di dati verificato e collaborare per prendere decisioni. I dati vengono aggiornati in tempo quasi reale, quindi sono sempre attuali. Inoltre, dovrebbe essere comodo accedervi da un computer o da un dispositivo mobile, in modo da poter condividere facilmente e in modo sicuro le informazioni tra i team.
  • Notifiche proattive – Non sarebbe fantastico ricevere notifiche sui cambiamenti del ciclo di vita o avvisi sulla sicurezza dei prodotti solo sulle apparecchiature della vostra base installata? Per gestire attivamente la vostra base installata, è necessaria una visibilità continua sulla base installata, così che, man mano che i prodotti cambiano – che si tratti di stato del ciclo di vita, avviso di sicurezza o altro – si possa gestire proattivamente l'impatto di questi cambiamenti.
  • Esperienza utente intuitiva – È necessario essere sicuri che la soluzione non solo abbia i dati rilevanti che aiuteranno ad affrontare le sfide specifiche, ma anche che sia presentata in modo intuitivo per l'utente, in base a come svolge il proprio lavoro nella struttura. L'accesso ai dati è complesso, compresa la variazione di come vengono archiviati e raccolti. I dashboard forniscono viste a colpo d'occhio che consentono allo stakeholder di consumare facilmente i dati e vedere cosa è cambiato e cosa può essere influenzato nell'impianto.

L'uso dei dati e della tecnologia digitale può contribuire a ridurre il rischio di obsolescenza delle macchine e a fornire una migliore visibilità sulla vostra base installata di apparecchiature. Con la giusta tecnologia digitale, sarà più facile prendere decisioni basate sui dati disponibili. La conoscenza è potere, e i dati sugli asset industriali possono aiutarvi a ridurre i costi, a ottenere una migliore visibilità delle vostre attività di manutenzione e a migliorare le prestazioni degli asset.

Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Possedete il futuro del vostro impianto ora: costruire una base digitale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: