Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Valutazione della sicurezza informatica OT: qual è la soluzione più adatta a voi?

Come scegliere una valutazione della sicurezza informatica OT in linea con i vostri obiettivi aziendali.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Concetto di robot Industry 4.0. Ingegneri che utilizzano computer portatili per la valutazione della cybersecurity, strumenti di automazione, braccio robotico nell'impianto di produzione.

I sistemi di produzione intelligente si stanno diffondendo rapidamente. Con l'introduzione e l'implementazione di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'Industrial Internet of Things, le aziende manifatturiere stanno affrontando una vera e propria rivoluzione. Una maggiore connettività, però, implica anche un aumento dei rischi informatici. Gli hacker si evolvono e perfezionano le loro tecniche di infiltrazione nelle reti OT e, secondo il rapporto State of Smart Manufacturing di Rockwell Automation, il 71%  di tutti gli attacchi ransomware alle aziende industriali si concentra sul settore manifatturiero.

Il panorama delle minacce è in continua evoluzione e richiede alle aziende industriali di implementare solide misure di sicurezza nonché di valutare adeguatamente i loro ambienti interni ed esterni attraverso analisi valutative complete. Prima di condurre una valutazione, è importante capire cosa implica, quali sono i vari tipi di valutazione disponibili, i vantaggi di ciascuna di esse e il valore e i risultati che forniscono.

Non si può proteggere ciò che non si vede. La mancanza di visibilità è una sfida in tutti i settori industriali, in particolare quello manifatturiero, poiché molte reti OT utilizzano apparecchiature obsolete presenti su varie reti segmentate. Le valutazioni possono aiutare le aziende a ottenere informazioni critiche sui loro processi produttivi, sugli asset collegati e sui relativi rischi informatici che pongono. La visibilità della rete permette di gettare le basi di un processo di sicurezza informatica OT che può aiutare le aziende a mantenere alti i tempi di operatività, a ridurre i rischi e a proteggere le attività.

Che cos’è una valutazione della sicurezza informatica?

Si tratta di un processo di valutazione dei controlli di sicurezza che esamina la postura di sicurezza generale di un’organizzazione. Le valutazioni possono includere la verifica della capacità di un’azienda di agire in caso di vulnerabilità sconosciute, vettori di attacco, ecc. al fine di individuare sistemi, applicazioni e falle della rete, implementare controlli difensivi e mantenere aggiornate le policy. L’obiettivo generale di una valutazione della sicurezza informatica è aiutare le aziende a conoscere quali sono gli asset presenti all’interno del loro ambiente produttivo e le relative vulnerabilità. Tale valutazione serve come base per lo sviluppo di un percorso di sicurezza OT che crea visibilità su tutta l’azienda.

Le valutazioni della cybersecurity possono variare in base agli obiettivi, alle dimensioni e agli standard di conformità dell'organizzazione. Definire in anticipo gli obiettivi e i requisiti della valutazione può aiutare a scegliere il tipo di valutazione appropriata per la vostra azienda e a creare una strategia di cybersecurity specifica che dia priorità a problemi specifici e a come risolverli.

Tutte le analisi, sia di livello base che complete, valutano le reti, gli asset e le relative vulnerabilità. Vengono analizzate anche aspetti come la conformità, la superficie di attacco, la resilienza informatica, le potenziali minacce per gli asset nonché i comportamenti e la tolleranza al rischio di un'azienda. Anche se è possibile condurre una valutazione della sicurezza informatica internamente, la collaborazione con un fornitore di servizi esterno come Rockwell Automation consente alle aziende manifatturiere di sfruttare le specifiche competenze in materia di un’azienda di automazione industriale affermata. Una terza parte globale aiuta a proteggere le attività di vari settori industriali, con normative, requisiti e richieste specifici e con un approccio personalizzato e incentrato sull'impresa.

Diversi tipi di valutazioni della sicurezza informatica

  1. Valutazione delle vulnerabilità: il primo passo per comprendere le vulnerabilità associate agli asset connessi. La valutazione delle vulnerabilità è un processo automatizzato ed economico, finalizzato a identificare anomalie/falle di sicurezza presenti negli asset. Questa valutazione rappresenta il punto di partenza per iniziare immediatamente a proteggere le reti OT.
  2. Valutazione dei rischi: processo di mappatura dei rischi e delle minacce identificate attraverso valutazioni delle vulnerabilità e penetration test. Una valutazione dei rischi identifica i rischi per le persone, i processi e le procedure in conformità con standard di settore come IEC 62443 e NIST Cybersecurity Framework. Questa valutazione aiuta a verificare le misure di sicurezza e a proteggere gli ambienti interni ed esterni dalle minacce. Le valutazioni dei rischi aiutano le aziende a pianificare misure aggiuntive per aumentare il livello di sicurezza complessivo.
  3. Valutazione dei rischi di terze parti: queste valutazioni vengono utilizzate per quantificare i rischi che terze parti di un’azienda manifatturiera possono causare quando portano apparecchiature e soluzioni nell’ambiente dell’azienda stessa.
  4. Penetration test: il pentest è un metodo approfondito che simula un attacco per testare la postura di sicurezza di un’azienda dalla prospettiva di un aggressore. Rappresenta un approccio proattivo per identificare eventuali falle e soddisfare i requisiti normativi e di conformità. Avere consapevolezza delle proprie criticità in termini di sicurezza aiuta le aziende manifatturiere a pianificare e implementare misure correttive e adottare nuovi controlli di sicurezza.
  5. Valutazione della capacità di risposta agli incidenti: viene eseguita per valutare quanto un’azienda è pronta a rispondere a un attacco informatico e a ridurre i danni. Le valutazioni della capacità di risposta agli incidenti sono eseguite da una terza parte per valutare la preparazione e le misure di sicurezza di un’azienda.
  6. Simulazioni (TTX) – Si tratta di una valutazione teorica della sicurezza informatica volta a valutare la reazione di varie persone di un’organizzazione, e più specificamente del team di sicurezza, in caso di attacco informatico. La valutazione TTX simula vari scenari realistici di incidenti e rischi per la sicurezza che consentono all’azienda di sviluppare o modificare i propri piani di risposta agli incidenti e le relative esigenze in termini di formazione.

Indipendentemente da dove vi troviate nel vostro percorso di cybersecurity OT, una valutazione può aiutarvi a fare i passi successivi per proteggere le vostre operazioni o convalidare le misure esistenti contro le minacce informatiche. Rockwell Automation dispone degli strumenti e delle competenze necessari per identificare ed eseguire una valutazione della sicurezza informatica in linea con il budget e la tolleranza al rischio di ogni azienda. Il team di Rockwell Automation che si occupa di cybersecurity è pronto a soddisfare ogni esigenza aziendale con l'intera gamma di valutazioni sopra elencate. Contattate uno specialista della sicurezza informatica per saperne di più sulle valutazioni della cybersecurity OT e su come scegliere quella giusta per voi.

Contattaci
Rapporto “State of Smart Manufacturing”
Rendering 3D, sfondo astratto con linee al neon blu e rosa che si illuminano di luce ultravioletta e luci con effetto bokeh. Concept trasferimento dati. Sfondo futuristico digitale
Report
Report
Rapporto “State of Smart Manufacturing”
Scaricate questo rapporto gratuito per scoprire come le principali aziende manifatturiere stanno sfruttando la tecnologia di produzione intelligente e come potete farlo anche voi.
Scarica ora

Pubblicato 3 maggio 2024

Argomenti: Sicurezza informatica Produzione intelligente

Maria Else
Maria Else
Sr. Global Product Manager, Cybersecurity Services, Rockwell Automation
Maria è entrata a far parte di Rockwell Automation nel 2009. Da allora, si è concentrata principalmente sull’introduzione sul mercato di servizi e soluzioni di cybersecurity come parte della nostra organizzazione Lifecycle Services. Maria è appassionata nell’aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi e risultati desiderati per un ambiente industriale più sicuro.
Iscrivetevi

Registratevi su Rockwell Automation per ricevere informazioni e novità direttamente al vostro indirizzo e-mail.

Iscrivetevi
Consigliato per voi
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Analisi della cybersecurity OT: qual è la soluzione più adatta a voi?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: