Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Verso una produzione flessibile di dispositivi medicali

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Siringhe e fiale per dispositivi medicali

La domanda di dispositivi medici monouso continua a crescere a un ritmo impressionante, e questa è una buona notizia per i costruttori di macchine che forniscono il mercato. Allo stesso tempo, i produttori stanno esercitando una maggiore pressione sugli OEM per ottenere apparecchiature di lavorazione e assemblaggio automatizzate in grado di fornire rapidamente e a costi contenuti dispositivi medici monouso altamente specializzati.

In parole povere, i produttori hanno bisogno di macchine flessibili che producano più varianti ad alto volume. E spesso cercano anche di aumentare la produzione all'interno dello spazio di produzione esistente. Questi obiettivi possono essere difficili da raggiungere utilizzando sistemi di trasporto convenzionali. 

I limiti dei sistemi di trasporto tradizionali

La tecnologia a selettore rotativo e i nastri trasportatori a collegamento di precisione sono tra i metodi di trasporto più diffusi utilizzati nelle apparecchiature di lavorazione tradizionali per i dispositivi di somministrazione di farmaci, le lenti a contatto e altri prodotti monouso.

Entrambe le opzioni di trasporto presentano limitazioni intrinseche ai sistemi di trasporto fissi e sincroni. Basati su motori rotativi e movimento indicizzato, i sistemi sono progettati per avanzare verso le stazioni di lavorazione in una direzione su un percorso preconfigurato a una velocità fissa.

Ad esempio, in un sistema a selettore rotativo, la piattaforma può avanzare di 45 gradi verso ogni stazione ogni 0.5 s. Il sistema non può tornare indietro e un prodotto che richiede un processo diverso non può prendere un percorso alternativo.

Per gestire le variazioni di prodotto e le operazioni divergenti, è necessario aggiungere ulteriori stazioni di processo, che devono essere attivate o rimanere in riposo a seconda del prodotto in lavorazione. Questo approccio non solo aumenta l'ingombro della macchina, ma compromette anche la velocità e l'efficienza complessive, poiché i prodotti avanzano verso stazioni in riposo.

Inoltre, i sistemi si basano su catene, cuscinetti a rulli, cinghie dentate e altra meccanica che diventano più complesse – e difficili da manutenere – con l'aumentare delle dimensioni del sistema.     

Passare alla tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti (ICT)

La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti (ICT) – basata su motori sincroni lineari – cambia il paradigma per la produzione di dispositivi medicali monouso.

Come? La tecnologia dei motori lineari consente di configurare i moduli del convogliatore testa a testa, creando una forza elettromagnetica per spingere le portanti che trasportano il prodotto molto più velocemente rispetto ai sistemi tradizionali.

E poiché la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti utilizza molte meno parti mobili rispetto ai sistemi fissi convenzionali, la complessità e la manutenzione delle macchine sono ridotte al minimo. Meno parti meccaniche significa anche meno polvere, frammenti e residui di olio generati dai componenti – un aspetto importante per gli ambienti in camera bianca.

Quando si tratta di massimizzare la flessibilità – e fare di più in meno spazio – la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti modulare è rivoluzionaria. Ogni portante si muove in modo indipendente ed è completamente configurabile e programmabile per adattarsi facilmente alle variazioni di processo, assemblaggio e dimensioni. 

Grazie al movimento indipendente, la velocità con cui le portanti si spostano verso ciascuna stazione di processo dipende dal tempo necessario per completare quel processo – non da una velocità fissa del convogliatore. Inoltre, le portanti possono tornare a una stazione precedente se la stessa operazione è richiesta più volte durante la produzione. Oppure le portanti possono prendere un percorso parallelo – immaginate una rampa di uscita autostradale – per eseguire diverse fasi del processo con un impatto minimo sull'ingombro della macchina.

E poiché la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti si basa sull'instaurazione e il mantenimento della posizione della portante in ogni momento, crea intrinsecamente una tracciabilità ad alta fedeltà. Per i produttori di dispositivi medicali, questa funzionalità può semplificare la validazione e la conformità.

Per i costruttori di macchine che hanno integrato la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti, i risultati sono stati impressionanti. Molti riferiscono di aver ridotto l'ingombro delle macchine e/o aumentato la produttività del 50 percento o più.

Scoprite come il costruttore di macchine chiavi in mano Systematix ha utilizzato la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti per ridurre i costi, migliorare la flessibilità e risparmiare spazio in un sistema di assemblaggio di dispositivi medicali.  

Pubblicato 16 luglio 2018

Argomenti: Life Sciences

Neil Bentley
Neil Bentley
Product Marketing Manager, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Verso una produzione flessibile di dispositivi medicali
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: