Loading
Blog | Soluzioni di processo
Recent ActivityRecent Activity

Ammodernate il vostro impianto con Ethernet ad alta velocità

Modernizzate il vostro impianto con la tecnologia Ethernet ad alta velocità fino al dispositivo di campo grazie a Ethernet-APL.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingegnere donna che monitora digitalmente la tecnologia del dispositivo di campo.

Il nuovo standard per le applicazioni di campo nelle industrie di processo

Ethernet-APL™ (Ethernet-Advanced Physical Layer) abilita il futuro dell'automazione di processo attraverso queste caratteristiche principali:

  • Facilità di adozione
  • Integrazione ottimale
  • Installazione semplificata
  • Distanze maggiori
  • Classificato per l’industria di processo
  • Dati preziosi

Con la digitalizzazione che diventa sempre più comune nell'automazione industriale e le aziende che cercano di estrarne valore, l'accesso ai dati è più cruciale che mai.  

Tuttavia, le industrie di processo hanno requisiti speciali che rendono più difficile la modernizzazione verso soluzioni digitali. Un esempio di questi requisiti è la comunicazione rapida e senza interruzioni dal campo al livello informativo in aree esplosive e pericolose in condizioni difficili. In questo settore industriale sensibile, qualsiasi implementazione di nuove tecnologie deve essere accuratamente testata, oltre a fornire vantaggi aziendali aggiuntivi. Inoltre, le nuove tecnologie non possono richiedere una formazione estesa per l'installazione e la manutenzione, rendendo difficile soddisfare le esigenze dell'industria dell'automazione di processo. Questo evidenzia perché è stato così difficile digitalizzare il livello di campo nell'industria di processo, fino ad ora.

Ethernet-APL è classificato per aree pericolose ed è stato progettato appositamente per diventare il nuovo standard per le applicazioni a livello di campo. È stato sviluppato in base ai requisiti di organizzazioni di utilizzatori finali come NAMUR. Oltre a caratteristiche chiave come la larghezza di banda di comunicazione di 10 Mbit/s e il cablaggio a due fili in grado di alimentare i dispositivi di campo, uno dei principali vantaggi di Ethernet-APL è la facilità d'uso. Ethernet-APL estende EtherNet/IP a tutte le aree delle operazioni di processo. Ciò consente a PlantPAx® DCS, digitalizzazione ed espansione dell'edge della Connected Enterprise.

Perché dovreste interessarvi a Ethernet-APL? Semplicemente perché è il futuro dell'automazione di processo.

Seguite in diretta ACHEMA Pulse, un forum globale virtuale che si terrà il 15 e 16 giugno 2021 e che ha l'obiettivo di mettere insieme persone, idee e tecnologie per esplorare nuove opportunità di collaborazione. Ethernet-APL sarà presente alla fiera con uno stand virtuale indipendente che ospiterà una serie di interventi aziendali e tecnici in diretta sulla tecnologia Ethernet-APL.

Pubblicato 28 maggio 2021

Argomenti: Soluzioni di processo Sistemi di controllo distribuito (PlantPax)

Frank Schirra
Frank Schirra
Business Manager, Sustainability Solutions, Software & Control - Rockwell Automation
Frank Schirra, che ha sede in Svizzera, vanta oltre 29 anni di esperienza nei settori industriali dell’automazione di fabbrica e dell’automazione di processo. Nel suo ruolo attuale, è responsabile delle soluzioni di sostenibilità di Rockwell Automation che aiutano i clienti nel loro percorso verso il net-zero.
Connetti:
Gregory Wilcox
Gregory Wilcox
Principal Application Engineer, Innovation & Technology, Rockwell Automation
Gregory Wilcox è un thought leader nelle tecnologie di comunicazione emergenti, IIoT, convergenza IT/OT e cybersecurity.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Ammodernate il vostro impianto con Ethernet ad alta velocità
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: