Consigliati per te
È possibile trasformare digitalmente i dipendenti della produzione? Non è così improbabile come si potrebbe pensare.
Le tecnologie di visualizzazione — realtà mista, realtà virtuale e realtà aumentata — possono migliorare le capacità dei lavoratori e contribuire a creare processi più sicuri e produttivi.
Tecnologie di realtà mista
Immaginate di applicare le conoscenze di tutta la vostra organizzazione a un problema di produzione specifico. Ad esempio, un tecnico della manutenzione può indossare un dispositivo di realtà mista mentre esamina un arresto macchina su una linea ad alto volume.
Ogni secondo in cui l’attrezzatura rimane in riposo si perdono centinaia di USD; fino ad ora, il tecnico era costretto a risolvere il problema da solo — lentamente.
Ma ora, le informazioni del produttore dell’attrezzatura possono essere trasmesse direttamente al suo dispositivo, anche mentre il personale di manutenzione di altri stabilimenti aiuta con la diagnosi.
Insieme esaminano la macchina, raccolgono informazioni aggiuntive, identificano la causa scatenante del problema — e raccomandano una soluzione di riparazione in pochi minuti, non giorni.
I dispositivi di realtà mista possono anche aiutare i dipendenti in prima linea ad assemblare in sicurezza prodotti complessi. Invece di sfogliare i manuali di lavoro, un dipendente utilizza il dispositivo per vedere dati di produzione in tempo reale e istruzioni di assemblaggio sicuro secondo necessità (ad esempio, sequenza di passaggi, componenti corretti, ordine dei componenti, disposizione) mentre esegue il compito assegnato.
Tecnologie di realtà virtuale
La realtà virtuale (VR) è un altro elemento fondamentale della sicurezza del 21° secolo. Perché? Perché per molte attività lavorative è impossibile per i dipendenti imparare sul campo senza rischi.
Con la realtà virtuale, invece, i lavoratori possono esercitarsi nelle attività di produzione in un ambiente digitale, imparando a gestire in sicurezza i potenziali problemi — aumento della domanda e velocità di linea, scarsa qualità, guasti alle macchine, condizioni pericolose, ecc.
La realtà virtuale è fondamentale anche per le iniziative di robotica, poiché gli specialisti controllano i robot tramite display di visualizzazione situati a una distanza di sicurezza da ambienti di produzione difficili (ad esempio, calore elevato, rumore eccessivo, materiali o gas pericolosi).
Le implicazioni in termini di ricavi della realtà virtuale sono altrettanto promettenti. I costruttori di macchine possono monitorare in modo proattivo le basi di apparecchiature installate in qualsiasi parte del mondo tramite la realtà virtuale, visualizzando un digital twin dell'apparecchiatura o addirittura dell'intero processo produttivo.
Ciò consente loro di ridurre i tempi di fermo e di risolvere rapidamente gli incidenti (ad esempio, collegandosi con il personale di manutenzione tramite la realtà mista).
Analizzando i dati in tempo reale delle macchine, possono avvisare i clienti dei requisiti di manutenzione, dei rinnovi della garanzia o dei programmi di sostituzione delle parti/componenti — generando nuovi ricavi e profitti per i servizi.
In cambio, i loro clienti beneficiano di un tempo di disponibilità migliorato, prestazioni ottimizzate e risposte più rapide per la manutenzione.
Le tecnologie di visualizzazione e i dati di produzione in tempo reale creano vantaggi competitivi sia per i costruttori di macchine che per i clienti. Siete pronti per il futuro della produzione?
Pubblicato 23 luglio 2018