Loading
Blog | Estrazione
Recent ActivityRecent Activity

Sfide relative ai dati degli asset di manutenzione nel settore minerario

La manutenzione delle macchine minerarie è fondamentale per proteggere gli investimenti di capitale e garantire la continuità operativa; dati precisi sugli asset aiutano a pianificare la manutenzione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Operazioni minerarie vicino a un porto in una giornata luminosa con acqua sullo sfondo. Mackay, Queensland, Australia – marzo 2021: il terminal del Port of Hay Point esporta carbone termico e metallurgico dalle miniere del Bowen Basin del Queensland centrale verso porti di tutto il mondo.

Tre impatti sulla manutenzione causati dalle sfide dei dati degli asset nel settore minerario

Le operazioni minerarie sono complesse e spesso richiedono macchinari costosi appositamente costruiti. La manutenzione delle attrezzature minerarie è quindi fondamentale per proteggere gli investimenti di capitale e garantire la disponibilità operativa. Un guasto critico di un asset può causare interruzioni operative, con conseguenti perdite significative a seconda della durata della riparazione. Una perdita può rapidamente raggiungere USD 100000 e oltre. Con un impatto operativo così significativo, è comprensibile che i costi di manutenzione nel settore minerario siano elevati, soprattutto quando più del 60% della forza lavoro totale della miniera può essere quasi esclusivamente impegnata nella manutenzione o nella riparazione degli asset nella miniera. (fonte: Miningglobal.com)

L'obiettivo della manutenzione della maggior parte delle aziende minerarie è garantire che le loro attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento per massimizzare la produttività, ridurre al minimo i tempi di fermo e ridurre i costi di manutenzione. In definitiva, questo significa che i team di manutenzione devono migliorare l'affidabilità e la disponibilità degli asset fisici per massimizzare la sicurezza dei dipendenti, ridurre al minimo i rischi e ridurre i costi operativi. I dati sono al centro dell'aiuto alle aziende minerarie per raggiungere questo obiettivo, ma le attuali sfide dei dati degli asset si traducono in: 

  • Decisioni aziendali basate su dati inaffidabili o non disponibili. 
  • Utilizzo inefficiente delle risorse e del personale di manutenzione. 
  • Difficoltà a giustificare le strategie di sostituzione e riprogettazione degli asset. 

Comprendere i fattori legati ai dati degli asset che contribuiscono a ciascuna di queste sfide fornisce informazioni sulle capacità necessarie per affrontarle. 

Problemi di affidabilità e accessibilità dei dati

Dati affidabili e accessibili sono essenziali per un buon processo decisionale aziendale. Purtroppo, molte aziende minerarie si trovano ad affrontare uno o più dei problemi identificati nella Tabella 1. 

Tabella 1 Problemi principali che contribuiscono a decisioni aziendali poco informate
Descrizione del problema Cause tipiche
Mancanza di dati sugli asset

·  Apparecchiature più vecchie che potrebbero non essere state progettate per la raccolta dei dati, come capacità di rilevamento limitata. 

·  Apparecchiature autonome non integrate nell'infrastruttura.

Dati sugli asset distribuiti su sistemi eterogenei 

·  I dati sugli asset vengono instradati verso sistemi diversi (ad es., DCS, MES, CMMS).

·  I dati e i sistemi non sono integrati nella rete o non condividono dati attraverso una rete.

 

Dati sugli asset privi di contestualizzazione

·  Il modo in cui i dati vengono visualizzati o resi disponibili limita il contesto. 

·  I dati non dispongono di strumenti di analisi per estrarre facilmente un valore significativo.

Tabella 1: Principali problematiche che contribuiscono a decisioni aziendali poco informate 

I problemi citati nella Tabella 1 possono rendere difficile ottenere un quadro chiaro dello stato degli asset per informare le decisioni aziendali. La mancanza di buoni dati sugli asset può causare approcci eccessivamente cauti alla manutenzione che aumentano i costi operativi senza necessariamente fornire valore aggiunto.  

Utilizzo inefficiente delle risorse di manutenzione

Senza l'accesso a dati affidabili sullo stato degli asset, i responsabili della manutenzione nel settore minerario sono spesso costretti a sovramanutenere le apparecchiature o a lasciarle andare in avaria. Sovramanutenere le apparecchiature per ridurre il rischio di guasti non pianificati costa alle aziende molto di più in termini di perdita di produzione e tempi di fermo rispetto ai costi di manutenzione in eccesso. Il personale e le attrezzature di manutenzione limitati di cui dispongono le aziende minerarie vengono impiegati in attività di manutenzione che potrebbero non essere effettivamente prioritarie in base ai dati sui guasti imminenti. I dati sullo stato degli asset possono fornire preziose informazioni per aiutare i programmi di manutenzione a trovare le giuste cadenze di manutenzione preventiva, in modo da poter spostare le risorse su problemi di manutenzione più imminenti.  

Difficoltà a giustificare le strategie di sostituzione e riprogettazione degli asset

Quando i dati sullo stato degli asset non sono disponibili o non sono accompagnati da strumenti di analisi, può essere difficile identificare la causa specifica dei guasti. Anche se i dati sono disponibili, se sono in fogli di calcolo o distribuiti su più sistemi, può essere difficile trarre conclusioni accurate sui guasti. La capacità di analizzare i dati sullo stato degli asset in tutta l'operazione e di riconoscere tendenze significative può aiutare le organizzazioni di manutenzione a migliorare le strategie di manutenzione a lungo termine, come la priorità delle sostituzioni degli asset o la riprogettazione del processo o di apparecchiature specifiche. Avere dati disponibili per supportare decisioni come la sostituzione degli asset semplifica il processo di giustificazione finanziaria e rende più facile ottenere il supporto per le priorità di manutenzione. 

Elementi importanti per risolvere le sfide dei dati degli asset

Come possono le aziende minerarie iniziare a risolvere queste sfide relative ai dati e migliorare l'efficienza della manutenzione e delle operazioni? Una risposta è una soluzione unificata di Asset Performance Management (APM). Una visione olistica e unificata delle condizioni delle apparecchiature e degli asset in un sito o in più siti può fornire alle aziende minerarie le informazioni necessarie per ottimizzare la manutenzione.  

Alcuni elementi chiave di una soluzione APM che possono aiutare le aziende minerarie a riconoscere il maggior valore includono:  

·                     Una soluzione ad hoc che offre funzionalità specifiche per la salute degli asset minerari, con modelli predefiniti. Una configurazione rapida con un minimo sforzo di ingegneria è essenziale. 

·                     Un approccio basato sulla gerarchia degli asset per aiutare a monitorare, programmare e identificare in modo efficiente le cause di guasto. 

·                     Una soluzione che può integrarsi facilmente con i sistemi, le fonti di dati e le applicazioni esistenti.

·                     Un approccio basato sul cloud, che può ridurre al minimo i costi dell'infrastruttura, evitare di aggiungere carico di lavoro all'IT, ridurre i tempi di configurazione e migliorare l'accessibilità ai dati sullo stato degli asset. 

·                     Scalabilità, in modo che le aziende minerarie possano aggiungere asset, analisi e altre funzionalità aggiuntive secondo i propri ritmi. 

Riepilogo

Un programma di manutenzione solido ed efficace è composto da molte parti integrate. Un singolo software, sistema o strumento non fornirà immediatamente miglioramenti della manutenzione. Tuttavia, i dati sullo stato degli asset sono alla base dei miglioramenti operativi. Le soluzioni di Asset Performance Management possono essere il fattore abilitante fornendo una visibilità olistica sullo stato degli asset minerari per aiutare a trasformare i dati delle apparecchiature in intelligenza contestualizzata sugli asset. Il modo in cui un'azienda mineraria interpreta e agisce su questa intelligenza per informare le proprie decisioni aziendali determinerà se raggiungerà i risultati desiderati, come l'aumento dei ricavi, un migliore rendimento degli asset e la riduzione dei costi operativi. 

Ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni minerarie avanzate: https://www.rockwellautomation.com/en-us/industries/mining-automation.html

Pubblicato 9 giugno 2023

Argomenti: Industria mineraria

Scotty Bromfield
Scotty Bromfield
Business Manager, Process Industries presso Rockwell Automation
Scotty è Business Manager per le soluzioni per l’industria di processo presso Rockwell Automation. Ha oltre 13 anni di esperienza nell’automazione industriale, con una prevalente esperienza nel settore minerario. Scotty ha conseguito una laurea in ingegneria meccatronica presso la Stellenbosch University.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Sfide dell’impatto della manutenzione sui dati degli asset nel settore minerario
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: