Loading
Blog | Sistemi di Manufacturing Execution
Recent ActivityRecent Activity

MES è morto. Lunga vita al MES.

Le notizie sulla morte dei sistemi di gestione della produzione (MES) sono state ampiamente esagerate.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
MES è morto. Lunga vita al MES. hero image

Il 2020 si è rivelato un momento critico per la diffusione su larga scala delle iniziative di trasformazione digitale industriale. Sebbene fosse già una tendenza in tutte le organizzazioni industriali, la domanda è stata alimentata, naturalmente, dalla pandemia di COVID-19, che ha presentato un'esigenza improvvisa e critica di agilità produttiva e distanziamento sociale.

Con un numero sempre maggiore di organizzazioni che implementano o potenziano le tecnologie digitali nelle loro operazioni, i produttori continuano a cercare modi per ottimizzare ulteriormente i loro investimenti in Industry 4.0. Ci sono molti modi per affrontare questo aspetto, ma una tattica particolarmente efficace è l'eliminazione dei silos informativi tra i sistemi di produzione. Questo include Enterprise Resource Planning (ERP), Electronic Manufacturing Services (EMS), Manufacturing Execution Systems (MES), Manufacturing Operations Management (MOM) e altri sistemi e strumenti software.

Una strategia digitale olistica aiuta i produttori a muoversi più velocemente eliminando attriti e perdite di dati tra team e sistemi diversi. Questo “digital thread” è un quadro di comunicazione che consente un flusso di dati connesso e una visione integrata dei dati degli asset durante il loro ciclo di vita attraverso prospettive funzionali tradizionalmente separate.

Utilizzando un digital thread per collegare i dati di tutte queste fonti, le informazioni possono ora fluire tra i sistemi per informare e ottimizzare i processi aziendali dei produttori.

Qual è il ruolo del MES?

Il Manufacturing Execution System (MES) svolge un ruolo fondamentale in questo contesto. Registra e convalida ogni fase del processo – dalla ricezione delle merci al prodotto finito e confezionato. Questo avviene in combinazione con le altre applicazioni di produzione, verificando che ogni fase della produzione sia stata completata come previsto. Non solo fornisce una tracciabilità completa, ma offre anche una ricca serie di dati per ulteriori indagini e dati analitici avanzati che aiutano i produttori a creare un processo produttivo basato sulle informazioni, in grado di attivare azioni o eseguire operazioni, attività, regole e altro ancora.

Molti produttori non possono competere sui costi, ma devono invece implementare sistemi che consentano loro di vendere prodotti con qualità superiore e convalidati. MES può verificare e tracciare le informazioni sui materiali, identificare gli sprechi e i sovradosaggi, segnalare i livelli di inventario e fornire dati sulla qualità, sulle prestazioni e sulla produttività per ogni ordine. L'accesso a questo tipo di informazioni apre la strada a migliori KPI.

In quanto tale, MES svolge un ruolo fondamentale nell'approccio complessivo. Ma cosa lo differenzia da altre soluzioni, come ERP, Product Lifecycle Management (PLM) o Industrial Internet of Things (IIoT)?

Un approccio strutturato

Il vantaggio principale del MES è il modo strutturato in cui memorizza i dati in base a eventi e transazioni, verificando anche in tempo reale che ogni fase dell'esecuzione venga eseguita correttamente.

Consideriamo questo esempio: l'ERP ha un ordine che richiede l'estensione di una delle nostre ricette nominali in base alla capacità e alle funzionalità delle apparecchiature. Ciò significa che abbiamo bisogno di una nuova ricetta di produzione per l'impianto, calcolata dalla ricetta nominale generata nel PLM e dall'ordine nell'ERP. Il MES esegue questa logica e regola la Bill of Process (BOP), la distinta base (BOM) e i relativi parametri di processo, quindi li consegna all'impianto di produzione.

Una volta avviato il processo, il MES monitora ogni fase, verificando e convalidando ogni attività ed evento e memorizzando i dati risultanti in modo strutturato.

Tutta questa logica, e il tempo di reazione necessario, non è disponibile o è disponibile solo in parte in un sistema PLM, ERP o IIOT.

Un processo produttivo basato sulle informazioni

Lavorando insieme, MES, IIOT, ERP, PLM e altri sistemi garantiscono un quadro di comunicazione comune, permettendo un flusso di dati connesso e una visione integrata dei dati dell'asset durante tutto il suo ciclo di vita.

Questa fonte unica di verità consente alle aziende di concentrarsi sulle loro strategie aziendali, sugli obiettivi e sui relativi KPI, mentre il MES si occupa del “come?”, garantisce che tutto funzioni correttamente e calcola cosa è necessario per correggere gli errori quando si verificano.

Non estinto, ma in evoluzione

Il MES è tutt'altro che obsoleto: ha ancora un ruolo importante da svolgere in un'operazione digitalmente trasformata. Tuttavia, quel ruolo è cambiato e il MES sta cambiando con esso.

Con l'evoluzione del processo produttivo, il MES sta diventando sempre più modulare e flessibile, integrando le funzionalità necessarie per abilitare Industry 4.0. Insieme all'IIOT, offre una maggiore interoperabilità, dati contestualizzati, dati analitici avanzati e persino la base per le applicazioni di Extended Reality (XR).

Il MES si sta evolvendo per diventare una parte più flessibile di un ecosistema complessivo di applicazioni. E, in questo modo, fornisce un elemento essenziale del digital thread, così critico per il successo di Industry 4.0.

Per saperne di più sui building block di qualsiasi trasformazione digitale, visitate l'hub Management Perspectives, dove troverete una ricchezza di risorse per i decisori industriali di livello executive.

Pubblicato 23 marzo 2021

Argomenti: Optimize Production Soluzioni MES Servizi per il ciclo di vita Management Perspectives Automotive e pneumatici Industria del cemento Industria chimica Èntéêrtæåïïnméênt Fibre e prodotti tessili Industria alimentare e delle bevande Cura della casa e della persona Infrastrutture Life Sciences Marino Estrazione mineraria, metalli e cemento Oil & Gas Produzione di energia Stampa ed editoria Industria cartaria Semiconduttori Acque chiare e reflue

Uwe Küppers
Uwe Küppers
Manager, Digital, Rockwell Automation
Uwe Küppers ha oltre 25 anni di esperienza nel settore manifatturiero. Ha ricoperto ruoli di consulenza in diversi progetti per aziende globali, applicando la sua esperienza nei campi delle analisi, dell’IoT e del software MES per la produzione. Uwe è presidente MESA per la regione EMEA dal 2014.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left MES è morto. Lunga vita al MES.
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: