Loading
Blog | Trasformazione digitale
Recent ActivityRecent Activity

Scopri cosa sta succedendo e gestisci ciò che vedi

I moderni sistemi HMI necessitano di un cervello per gestire l’esperienza tra l’uomo e la macchina.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Tecnico che osserva le apparecchiature per interfaccia operatore ThinManager

Un'interfaccia operatore (HMI) è esattamente ciò che suggerisce il nome: il punto di incontro tra una persona e un'apparecchiatura industriale. Questo punto è fondamentale per permettere agli operatori di vedere facilmente cosa sta succedendo in un processo, prendere una decisione rapida e agire. Abbattere la barriera tra l'uomo e la macchina è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per un'operazione produttiva.

Quando l'interfaccia operatore si interfaccia fisicamente con il vetro, è necessario che ci sia un "cervello dietro la bellezza"; qualcosa che controlli e gestisca quelle applicazioni per l'operatore. Il cervello deve non solo gestire e fornire quelle applicazioni HMI, ma anche elementi come i feed delle telecamere, le applicazioni web e altri software industriali o per ufficio. In questo modo, gli operatori vedrebbero tutto ciò che è necessario per garantire che le operazioni continuino a funzionare senza intoppi e per risolvere rapidamente i problemi man mano che si presentano.

A proposito di problemi alle macchine, cosa succederebbe se gli operatori, i tecnici della manutenzione o gli ingegneri sapessero dove trovare i tag specifici associati a un allarme scattato? Quando una macchina si guasta e la produzione si ferma, è fondamentale identificare rapidamente la causa del problema e risolverlo. L'interfaccia operatore avviserà l'operatore che qualcosa è bloccato o sta rallentando la produzione. A quel punto, un ingegnere potrebbe immediatamente capire quali misure correttive adottare senza dover cercare manualmente nel codice del controllore per trovare i guasti.

Mentre i controllori e le interfacce grafiche comunicano, il cervello dietro l'operazione li aiuta a comunicare, agendo come un modo centralizzato per gestire e controllare chi può vedere cosa e quando. Quindi, quando si verificano queste situazioni problematiche, il cervello identifica subito il trigger e indirizza rapidamente l'operatore al punto esatto nel codice del controllore che causa il problema. Ora, tutti i componenti del sistema di automazione lavorano insieme in quel punto critico in cui l'uomo incontra la macchina per visualizzare ciò che sta accadendo nel vostro impianto.

Per saperne di più su ThinManager, visitate la pagina web o consultate la Guida all'ordinazione di ThinManager qui.

Pubblicato 14 giugno 2023

 
Argomenti: ThinManager

Kim Gonzalez
Kim Gonzalez
Product Manager, Rockwell Automation
In qualità di Product Manager per ThinManager, Kim si concentra sulle strategie commerciali e tecniche di go to market per la soluzione ThinManager, per offrire valore e successo continui ai nostri clienti esistenti e coinvolgere potenziali clienti in nuovi segmenti.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Gestione di una interfaccia operatore moderna
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: