Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Il sistema di vapore del vostro impianto di pneumatici è abbastanza intelligente da ottimizzare la produzione?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Il sistema di vapore del vostro impianto di pneumatici è abbastanza intelligente da ottimizzare la produzione? hero image

Per l'industria globale dei pneumatici, assumere un ruolo di primo piano nella sostenibilità e nell'efficienza energetica non è una novità.

Negli ultimi dieci anni, i produttori di pneumatici hanno adottato design e materiali innovativi che favoriscono l'efficienza dei consumi dei veicoli e riducono l'impatto ambientale complessivo dei loro prodotti finali.

Ora, con una domanda globale che si prevede aumenterà di circa il quattro percento ogni anno fino al 2019, i produttori di pneumatici sono chiamati ad aumentare la produzione – e a tenere sotto controllo la propria impronta ambientale.

Non c'è mai stato un momento migliore per i produttori di pneumatici per dare un'occhiata approfondita ai loro sistemi a vapore. Fondamentali per la vulcanizzazione degli pneumatici e altri processi, un sistema a vapore inefficiente può avere un impatto drammatico sia sul tempo di disponibilità sia sul consumo di potenza.

Con una durata di vita prevista che si estende a 20 anni o più, le caldaie a vapore sono tra le apparecchiature più longeve in un tipico impianto di pneumatici.

Tuttavia, in molti casi le caldaie esistenti funzionano con sistemi di controllo obsoleti – e non sono state ottimizzate per gli ambienti di produzione multivariabili di oggi.

Per garantire l'affidabilità, praticamente tutti i sistemi a vapore includono più caldaie configurate per la ridondanza. Tuttavia, molti sistemi non utilizzano le informazioni di produzione per gestire i requisiti di carico nel modo più economico.

The Connected Enterprise® fornisce il quadro di riferimento per l'ottimizzazione delle caldaie e una strategia di gestione dei carichi economica. In parole povere, The Connected Enterprise® collega i dati delle linee di produzione, delle utility e dell'IT aziendale e fornisce informazioni contestualizzate dove e quando sono necessarie.

Per molti produttori di pneumatici, migliorare la qualità dei dati del sistema a vapore è un primo passo importante. Un retrofit del sistema di controllo Rockwell Automation può includere prodotti di monitoraggio dell'energia per acquisire i dati corretti sul consumo di potenza della caldaia, i carichi principali, la qualità dell'alimentazione e i costi energetici.

Ma ottenere i dati giusti è solo una parte dell'equazione. Per migliorare le prestazioni del sistema a vapore e l'utilizzo dell'energia, i dati giusti devono essere analizzati – e presentati nel contesto giusto.

Il nostro software di manufacturing intelligence offre connettività a più dati in tempo reale e storici – comprese le informazioni di monitoraggio dell'energia – in un'unica soluzione.

Per contestualizzare meglio i dati, queste applicazioni possono estendersi per includere i tempi di ciclo o le informazioni provenienti da altri dispositivi nell'impianto, come i sensori.

Inoltre, tutti i dati di produzione sono disponibili in tempo reale – su qualsiasi dispositivo mobile ogni volta che è necessario.

Analizzando le informazioni contestualizzate, i produttori di pneumatici possono identificare più facilmente i modelli di utilizzo delle caldaie – e le opportunità di risparmio energetico e sui costi. Le informazioni contestualizzate consentono anche la manutenzione predittiva e aumentano la produttività. Rendono i sistemi a vapore più intelligenti e supportano decisioni migliori.

Scoprite perché The Connected Enterprise® è una scelta vincente per le aziende che si occupano di produzione di pneumatici.

Co-autore: Stefano Villa, Oil & Gas Application Manager, Rockwell Automation

Pubblicato 18 gennaio 2016

Argomenti: Automotive e pneumatici

Paolo Butti
Paolo Butti
Regional President, Global Industry Accounts, Rockwell Automation
Paolo leads a team of highly experienced Industry Managers and OEM Segment Leaders, as well Strategic Account Managers. He coordinates our strategy and execution plan, driving key plays, selecting key focused accounts and balancing short term goals with mid-long term achievements within core industries and segments. Paolo has a discrete manufacturing background across a wide range of industries and functions. He joined Rockwell Automation in 2012, after 5 years in Comau (part of Fiat Chrysler Group), working as an automation domain expert on vehicle production systems and robotics. He received his PH.D in Electronics Engineering from the Politecnico di Milano in 1997.
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Il sistema di vapore del vostro impianto di pneumatici è abbastanza intelligente da ottimizzare la produzione?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: