Loading
Blog | Trasformazione digitale
Recent ActivityRecent Activity

La pazienza è sempre una virtù?

Iniziate il vostro percorso di trasformazione digitale con uno strumento di monitoraggio rapido delle prestazioni degli asset che vi permetta di lavorare in modo più intelligente e di prevenire i guasti prima che si verifichino.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uomo d'affari asiatico che guarda gli schermi olografici. GUI (Graphical User Interface).

Forse questo è uno scorcio del vostro futuro, o forse vi ricorda il passato. In ogni caso, immaginiamo che stiate iniziando il vostro percorso di trasformazione digitale e abbiate individuato un progetto iniziale per ottimizzare la disponibilità degli asset. Un modo per raggiungere questo obiettivo è fornire ai vostri team di manutenzione uno strumento di monitoraggio degli asset che consenta loro di lavorare in modo più intelligente e di identificare in modo proattivo i guasti delle macchine prima che si verifichino.

Alcune domande da porsi:

  • Valuto più fornitori, considerando i molti componenti in movimento in molte sedi che possono essere più o meno di quelli di cui ho realmente bisogno?

Oppure,

  • Cerco una soluzione specifica per le mie esigenze, adatta allo scopo, che posso implementare rapidamente e senza perdere tempo prezioso?

Può sembrare ovvio che la risposta sia la seconda opzione, ma rimarreste sorpresi da quante aziende scelgono la prima strada. Forse siete una di queste.

Trasformazione digitale
Trasformazione digitale
Trasformazione digitale
Vi aiutiamo a integrare controllo e informazioni nel boundary IT/OT e forniamo nuove informazioni sulle vostre operazioni per ottenere risultati di business più significativi.
Scopri di più

Consideriamo la prima opzione e cosa comporta.

  • Prima di tutto, dovrete parlare con più fornitori (possibilmente in più incontri) per valutare le loro capacità e trovare quello che soddisfa le vostre esigenze.
  • Poi dovrete progettare la soluzione, mappare i requisiti, concordare l'architettura del sistema e così via.

Tutto questo richiede tempo e non dimenticate che dovrete anche dedicare tempo allo sviluppo e all'implementazione della soluzione.

  • Poi dovrete elaborare un piano su come implementare la soluzione nelle vostre diverse strutture e forse anche in altri continenti.
  • La necessità di avere la soluzione disponibile nelle lingue locali era un requisito iniziale?
  • O forse vi siete dimenticati di uno dei tanti altri requisiti che si manifestano solo dopo che la soluzione è stata consegnata nelle mani degli utenti che la utilizzeranno?

C'è un'altra strada, la seconda opzione.

Potreste cercare un prodotto progettato specificamente per il monitoraggio delle prestazioni degli asset. In altre parole, una soluzione adatta allo scopo. Questo vi permette di:

  • Saltare la fase di progettazione
  • Ridurre la fase di sviluppo, in quanto si tratta più di una questione di configurazione, e ci sono metodi collaudati per l'implementazione in più installazioni.
  • E quando si identifica il prossimo caso d'uso nel percorso di trasformazione digitale, e sono convinto che sia inevitabile, si ripeterà l'intero processo per trovare la soluzione migliore.

Non fraintendetemi, entrambe le opzioni sopra elencate hanno i loro vantaggi, ma forse dovreste considerare una terza opzione:

Una che combina i vantaggi delle altre due.

Una soluzione pronta all'uso per il monitoraggio delle prestazioni degli asset, che consente di ottenere risultati rapidi e che permette di aggiungere ulteriori casi d'uso quando si è pronti a fare il passo successivo.

Se questo argomento vi interessa, date un'occhiata al nostro webinar sulle Out-of-the-Box IIoT Applications for Rapid Results.

Certo, le cose buone possono arrivare anche a chi sa aspettare, ma non è sempre necessario!

Pubblicato 3 luglio 2022

Argomenti: Accelerate Digital Transformation Trasformazione digitale Supporto e manutenzione industriale

Salma Ghafoor
Salma Ghafoor
Manager, Global Technical Lead – Immediate Output, Rockwell Automation
Salma è una leader dell’innovazione globale che si occupa di edge e Immediate Output presso Rockwell Automation. Ha oltre 25 anni di esperienza nel settore dei software informatici e una grande passione per la comprensione e la condivisione dei vantaggi che Immediate Output può portare nel settore industriale.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left La pazienza è una virtù nella trasformazione digitale?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: