Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Uomo e donna che utilizzano FactoryTalk Optix come soluzione HMI.

La containerizzazione è una tecnica di virtualizzazione esistente almeno dal 2008. Si tratta di un tipo di distribuzione software che raggruppa tutto il necessario per l'esecuzione in un unico pacchetto, compresa un'applicazione e tutte le sue dipendenze. Sebbene storicamente sia stata utilizzata negli ambienti IT, di recente ha guadagnato terreno anche in ambito OT. La containerizzazione moderna, resa popolare da Docker® dal 2013, consente una distribuzione efficiente e portatile delle applicazioni in diversi ambienti. Gli standard di settore che si concentrano sull'esperienza utente con la containerizzazione sono stati definiti dall'Open Container Initiative (OCI). La containerizzazione consente di eseguire applicazioni che altrimenti sarebbero state limitate dal dispositivo o dal sistema operativo. L'obiettivo di questo post è dimostrare la capacità della containerizzazione di semplificare la distribuzione delle applicazioni negli ambienti IT e OT, trasformando l'efficienza nei moderni sistemi di controllo industriale (ICS).

Container vs. macchine virtuali

Il confronto più semplice con i container è quello con le macchine virtuali (VM), poiché entrambi sono tipi di virtualizzazione. Una differenza fondamentale è che i container non richiedono un intero sistema operativo guest per funzionare, mentre le VM sì, e virtualizzano tutto fino al livello fisico astratto. Le VM richiedono una quantità significativa di CPU e memoria, limitando la scalabilità in ambienti con risorse limitate. I container condividono il kernel del sistema operativo host, rendendoli leggeri e veloci, con tempi di avvio di pochi secondi rispetto ai minuti delle VM. Questa efficienza deriva dal fatto che vengono impacchettati solo l'applicazione, le librerie e le configurazioni. Ad esempio, un'applicazione containerizzata funziona in modo identico sul laptop di uno sviluppatore o su un server cloud, garantendo coerenza tra sviluppo, test e, soprattutto per i sistemi di controllo industriale: produzione.

Grafico che confronta le macchine virtuali con la containerizzazione
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Realizzate la vostra visione di interfaccia operatore, Industrial Internet of Things, Edge e piattaforma dati con risultati ed efficienza migliori grazie a collaborazione, modularità e interoperabilità.
Scoprite di più
Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Blog
Blog
Il software containerizzato risolve l’integrazione IT e OT
Gli ingegneri possono colmare il divario tra IT e OT. Il software containerizzato riduce la deriva dell’ambiente e migliora l’uniformità dallo sviluppo alla produzione in IT e OT
Leggete ora

Infrastruttura: L’hardware fisico, come server, dispositivi di archiviazione e apparecchiature di rete, che fornisce le risorse fondamentali per la virtualizzazione.

Host OS:Il sistema operativo primario installato direttamente sull’hardware fisico, che gestisce le risorse ed esegue l’hypervisor.  

Hypervisor: Un livello software che crea e gestisce macchine virtuali, allocando le risorse tra l’host e i sistemi operativi guest. 

Guest OS: Un sistema operativo in esecuzione all’interno di una macchina virtuale, isolato dall’host OS, utilizzato per eseguire applicazioni. Si affida all’hypervisor per l’accesso alle risorse hardware virtualizzate.

Container nei sistemi di controllo industriale

Un vantaggio fondamentale dei container, soprattutto nell’ambito ICS, è la quantità di spazio richiesta, poiché i dispositivi Industrial Internet of Things (IIoT) in genere dispongono di quantità di memoria inferiori e minore potenza di elaborazione. I container possono essere importanti per i sistemi ICS perché sono così leggeri e flessibili da poter essere utilizzati da molti dispositivi IIoT. Negli ICS, i container abilitano l’edge computing per l’analisi in tempo reale, come il monitoraggio dei sistemi SCADA o l’elaborazione dei dati dei sensori su dispositivi IIoT. I container supportano anche la convergenza OT-IT consentendo implementazioni coerenti in ambienti ibridi.

Inoltre, i container offrono scalabilità, consentendo l’implementazione di servizi leggeri su piccoli edge device o configurazioni più grandi e orchestrate su cluster di server, supportando architetture distribuite dall’edge al cloud. La compatibilità è migliore poiché i container includono le dipendenze, semplificando l’installazione e garantendo un’esecuzione coerente in ambienti diversi senza conflitti di dipendenza. Anche la sicurezza è migliore, poiché i container possono essere costruiti seguendo le best practice pubblicate, richiedendo l’autenticazione per l’implementazione su host runtime senza necessità di privilegi amministrativi, a differenza delle installazioni software tradizionali su sistemi Windows. I container consentono anche un rapido ripristino e migrazione, facilitando aggiornamenti rapidi o il ripristino del sistema tramite la reimplementazione di applicazioni containerizzate con fermo macchina minimo. Infine, i container sono destinati a rimanere nel prossimo futuro, poiché sono in linea con le tendenze dello sviluppo IT moderno, garantendo che i sistemi ICS rimangano adattabili alle esigenze tecnologiche in evoluzione.

Un esempio di utilizzo dei container in Rockwell Automation è stato nella linea FactoryTalk®.FactoryTalk Analytics GuardianAIè fornito esclusivamente in un container. Si tratta di un’applicazione che può eseguire algoritmi di manutenzione predittiva su un edge device in fabbrica, utilizzando risorse minime e senza richiedere competenze di programmazione.

ThinManager® e FactoryTalk® Optix™ 

Di recente, è stata aggiunta un’altra soluzione containerizzata alla linea FactoryTalk. Ora è possibile implementare un FactoryTalk Optix Application Container con ThinManager nelle versioni 1.6 e 14.1 rispettivamente. FactoryTalk Optix è una piattaforma software che migliora l’esperienza di visualizzazione HMI e dei dati e potenzia le capacità di edge computing e gestione dati. I dispositivi ThinManager utilizzano thin client (dispositivi con hardware leggero e requisiti di sistema operativo minimi o nulli) per semplificare i sistemi di controllo industriale, anche grazie all’esecuzione di container. Questo significa che è possibile ridurre significativamente i requisiti infrastrutturali di un HMI. La gestione centralizzata di ThinManager consente un’implementazione scalabile e coerente, riducendo al minimo i costi hardware e semplificando gli aggiornamenti, migliorando al contempo la sicurezza. Una descrizione più dettagliata è disponibile in questo video o in un futuro post.

Unire le migliori pratiche IT e le realtà OT
Unire le migliori pratiche IT e le realtà OT
Blog
Blog
Unire le migliori pratiche IT e le realtà OT
I container software sull'edge offrono: 1. Implementazione rapida 2. Personalizzazione 3. Efficienza delle risorse 4. Maggiore sicurezza 5. Gestione semplificata 6. Scalabilità
Leggete ora
Ottimizzate l’OT con il software containerizzato: 5 modi
Ottimizzate l’OT con il software containerizzato: 5 modi
Blog
Blog
Ottimizzate l’OT con il software containerizzato: 5 modi
Il software containerizzato affronta 5 problematiche OT – Scoprite come aiuta a fornire un controllo scalabile e sicuro che semplifica le operazioni e potenzia il vostro team.
Leggete ora

Pubblicato 6 agosto 2025

Argomenti: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Human Machine Interface Trasformazione digitale Interfaccia operatore FactoryTalk Analytics GuardianAI ThinManager FactoryTalk Optix

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Associate del Leadership Development Program Intelligent Devices/Software & Control, Rockwell Automation
Rylee è una associate del Leadership Development Program che attualmente lavora nella strategia aziendale e nella gestione dei prodotti presso Rockwell Automation. Rylee si concentra sull’adozione di soluzioni containerizzate nei sistemi di controllo industriale, semplificando l’implementazione dei prodotti e migliorando le conoscenze per i clienti OT.
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora

Potrebbero interessarvi anche

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Introduzione alla containerizzazione: collegamento tra IT e OT
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: