Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

All’interno del triangolo rispetto allo stella-triangolo

All'interno del triangolo: un avviatore graduale può fornire una quantità di coppia simile a quella di un avviatore elettromeccanico per un motore progettato per stella-triangolo.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Paludi del triangolo dell'Okavango in Botswana, Africa.

Motori stella, triangolo, stella-triangolo, a tre, sei, nove o 12 conduttori.

Esistono molti modi diversi per collegare un motore e abbinarlo, e vi è una miriade di metodi di avviamento.

Alcuni motori sono più versatili di altri per le opzioni di avviamento, a seconda dell'accesso ai conduttori del motore.

Una domanda comune riguarda l'aggiornamento di un avviatore per un motore stella-triangolo a sei o 12 conduttori. Esistono altre opzioni oltre alla sostituzione dell'avviatore elettromeccanico?

La risposta breve è sì!

Gli avviatori elettromeccanici hanno avviato con successo motori stella-triangolo per decenni. Poco è cambiato nel tempo con questo metodo. In parole povere, un avviatore stella-triangolo tradizionale avvia in configurazione stella e passa a funzionamento a triangolo, consentendo così una riduzione della tensione e della corrente all'avviamento.

La tensione di avviamento, la corrente e la coppia di avviamento sono ridotte nell'avviamento tradizionale stella-triangolo. La percentuale di tensione applicata durante l'avviamento in stella è il 58% della piena tensione, con una percentuale di coppia d'avviamento rispetto al carico pieno del 33%. Questo è un ottimo modo per avviare un motore a triangolo progettato per un avviamento stella-triangolo. Si ottiene una costanza della coppia di uscita che è costruita per durare.

Inoltre, ci sono due metodi di avviamento con l'elettromeccanico: transizione stella-triangolo aperta e chiusa.

Transizione aperta:

  • Utilizza tre contattori, relè di protezione, temporizzatore e un interblocco. Quando si passa da stella a triangolo, questo metodo può produrre un picco di corrente elevato a causa della disconnessione fisica tra la configurazione stella e quella triangolo, da cui il termine "transizione aperta". L'ampiezza della corrente è determinata dal temporizzatore e dal carico del motore.

Transizione chiusa:

  • Oltre ai componenti utilizzati con la transizione aperta, vengono utilizzati un contattore aggiuntivo e resistori di potenza per ridurre il picco di corrente della transizione.

Quali sono gli svantaggi di ciascun metodo?

  • Spazio. Gli elettromeccanici occupano spazio in un armadio, oltre a richiedere tempo per il cablaggio e il collegamento dei componenti.
  • Con il passare del tempo, man mano che il motore invecchia, potrebbero essere necessari aggiustamenti all'ampiezza della coppia.

Un modo più semplice per utilizzare un motore progettato per avviamento stella-triangolo, o un motore a triangolo con sei conduttori accessibili, è utilizzare un avviatore graduale che consenta una transizione zero per avviare il motore. Un avviatore graduale può produrre la stessa ampiezza di coppia di un avviatore elettromeccanico. La coppia è necessaria per avviare il motore. Questo può essere fatto in due modi: collegando il motore in configurazione in linea oppure inside-the-delta.

Il collegamento in linea si realizza riportando tre conduttori (o coppie di conduttori) dal motore all'avviatore graduale. Per realizzare questo collegamento, i conduttori possono dover essere accoppiati.

Inside-the-delta è ancora più semplice. Basta riportare gli stessi sei conduttori collegati all'avviatore elettromeccanico stella-triangolo e collegarli all'avviatore graduale. Inside-the-delta è una configurazione in cui i tiristori dell'avviatore graduale sono "all'interno del triangolo".

Non solo l'avviatore graduale può fornire una quantità di coppia simile a quella di un elettromeccanico, ma può fornire una coppia superiore o inferiore, se necessario, semplicemente regolando il limite di corrente di avviamento o la coppia iniziale per un avviamento graduale.

Inoltre, il fattore di forma è generalmente molto più ridotto con un avviatore graduale rispetto a quello di un elettromeccanico.

Rockwell Automation fornisce avviatori graduali in grado di cablare direttamente fino a motori stella-triangolo. Per ulteriori informazioni e dettagli sull'avviamento stella-triangolo, consultare la Guida alle applicazioni per avviatori stella-triangolo e avviatori a stato solido.

Pubblicato 19 settembre 2016


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left All’interno del triangolo rispetto allo stella-triangolo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: