Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Le innovazioni migliorano l'accuratezza e l'efficienza della perforazione, portando a un aumento della produzione dei pozzi

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Le innovazioni migliorano l'accuratezza e l'efficienza della perforazione, portando a un aumento della produzione dei pozzi hero image

Alla fine di novembre, Nabors Drilling, il più grande appaltatore di impianti di perforazione terrestri al mondo, ha invitato alcuni membri dello staff di Rockwell Automation e i media a Houston, in Texas, per mostrare le ultime innovazioni apportate nell'automazione della perforazione per migliorare il tempo di perforazione, la precisione e l'efficienza, aumentando al contempo la sicurezza dei lavoratori.

Il nostro tour ha incluso una panoramica dei servizi che Nabors fornisce per supportare il funzionamento degli impianti da remoto, le nuove soluzioni software che Nabors sta sviluppando per automatizzare la navigazione della perforazione e una visita a un sito di costruzione di impianti per vedere uno SmartRig™.

I servizi

La prima tappa del nostro tour è stato il centro operativo Rigline 24/7™: un'area con pareti di vetro in cui tecnici esperti monitorano da remoto lo stato di centinaia di impianti di perforazione in funzione in tutto il mondo.

I tecnici possono visualizzare KPI come la velocità di penetrazione, il percorso direzionale, il peso sulla punta di perforazione, le coppie, le portate dei fluidi e vari altri parametri in tutte le fasi del processo di costruzione del pozzo.

Abbiamo visitato il più grande appaltatore di impianti di perforazione terrestre al mondo per vedere come utilizza le tecnologie più recenti.

Monitorano gli avvisi relativi ai problemi delle piattaforme, rispondono alle chiamate degli operatori delle piattaforme che hanno domande e intervengono se viene creata una situazione di "stato rosso". La suite di soluzioni informative FactoryTalk® di Rockwell Automation viene utilizzata per acquisire tutti i dati della piattaforma in tempo reale, contestualizzarli e visualizzarli come informazioni utili.

Il livello di competenza che il personale può fornire a distanza è impressionante – alcune piattaforme sono persino dotate di telecamere in punti chiave per fornire una visione visiva oltre ai dati provenienti dai controllori sulla piattaforma. Questo consente agli esperti di operare la piattaforma da remoto da Houston, se necessario.

Il software

Successivamente, ci siamo fermati nell'area di simulazione software per conoscere il software sviluppato da Nabors per automatizzare la navigazione, compresa la perforazione direzionale. Nabors ha cercato di risolvere un problema del settore che causava spese aggiuntive e tempi di fermo durante il processo di perforazione: la necessità di portare un perforatore direzionale esperto in sede quando era il momento di eseguire una manovra, e la variabilità associata al ricorso all'operazione umana.

Nell'area di simulazione software, Nabors ha allestito una vera e propria stazione operativa di perforazione, in modo che gli ingegneri possano testare i limiti di questo nuovo software e consentire anche la formazione degli operatori sul suo utilizzo. Abbiamo avuto un'anteprima delle modalità con cui i PAC e i centri di controllo motori Allen-Bradley alimentano le attrezzature di perforazione e forniscono dati al software per contribuire ad automatizzare il controllo delle attrezzature della piattaforma e consentire una perforazione più efficiente e precisa.

La piattaforma

Infine, è arrivato il momento di guidare per 40 minuti fino a Crosby, Texas, per vedere di persona un Nabors SmartRig. La piattaforma era alta ben 90′, con la piattaforma, la cabina dell'operatore e la e-house a 45′ d'altezza.

La piattaforma che abbiamo visto era un modello con sistema di movimentazione laterale, con capacità di stoccaggio automatizzato del tubo: ciò significa che il tubo può essere stoccato senza alcun intervento umano sul lato della piattaforma.

Quando si perfora un multiwell pad, l'intera piattaforma può essere spostata in qualsiasi direzione per perforare il pozzo successivo senza dover smontare o spostare le attrezzature di stoccaggio.

Ci stiamo avvicinando a vedere impianti di perforazione completamente automatizzati e monitorati da remoto–il che apre moltissime possibilità.

Il design modulare dell’impianto consente a Nabors di smontare e spostare tutte le attrezzature nel sito di perforazione successivo in appena 36 ore. La prossima versione di SmartRig, che verrà commercializzata come iRig, sarà dotata di un braccio robotico che automatizza completamente il movimento delle attrezzature del piano di perforazione e del tubo tramite i controlli Rigtelligent™, alimentati da Rockwell Automation.

È stato interessante vedere i modi innovativi in cui Nabors ha sfruttato le capacità degli MCC, dei PAC e del software per automatizzare il processo di perforazione dei pozzi. Il settore sta facendo passi da gigante e ci stiamo avvicinando a vedere impianti di perforazione completamente automatizzati e monitorati da remoto, il che apre molte possibilità aggiuntive per ridurre i costi di perforazione, migliorare le operazioni di perforazione e salvaguardare i lavoratori.

Per ulteriori informazioni sul lavoro che Nabors sta svolgendo, visitate il loro sito web. E per saperne di più sui modi in cui la tecnologia Rockwell Automation supporta una maggiore efficienza e innovazione nel settore oil and gas, visitate la sezione oil and gas del loro sito web.

Pubblicato 21 febbraio 2018

Argomenti: Oil & Gas

Luis Gamboa
Luis Gamboa
Oil & Gas Business Development Manager, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Le innovazioni migliorano l'accuratezza e l'efficienza della perforazione, portando a un aumento della produzione dei pozzi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: