Loading
Blog | Trasformazione digitale
Recent ActivityRecent Activity

Sfide e opportunità di Industrial Edge

I leader della trasformazione industriale (IX) trovano valore nei nuovi paradigmi di calcolo come l’edge computing

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Due operai con elmetto in piedi che si stringono la mano davanti a un laptop in un impianto e discutono del piano di produzione in fabbrica. Concetto di industria e ingegneria

Riprendendo i temi precedenti

Nel nostro blog precedente, abbiamo illustrato come i leader della trasformazione industriale (IX) stiano cercando di ottenere più valore dai nuovi paradigmi di calcolo come l'edge computing e di adattarsi alle esigenze uniche di un ambiente industriale. In questo blog, approfondiremo ulteriormente l'edge computing stesso ed esamineremo i vantaggi e le sfide prima di aspettarci il successo nell'IX. L'analisi di questi aspetti aiuterebbe i leader dell'IX a fondare le proprie decisioni su una soluzione di gestione edge solida.

Un rapido ripasso sull'Edge

Poiché andremo a valutare il paradigma dell'edge computing, è importante ricordare di cosa si tratta. Dopo un decennio di consolidamento dei datacenter IT e di migrazione verso infrastrutture cloud pubbliche, gli architetti hanno compreso che le architetture di calcolo centralizzate presentano limiti in termini di larghezza di banda e tempi di risposta.

Esistono diversi casi d'uso aziendali che richiedono lo spostamento dell'intelligenza basata sui dati vicino alla fonte dei dati per tempi di risposta più rapidi, piuttosto che il contrario. Il modello di edge computing consente il calcolo vicino al luogo fisico di raccolta e analisi dei dati, invece che su un server centralizzato o nel cloud.

Mentre i dati vengono mantenuti vicino alla fonte per elaborarli in modo sicuro in tempo reale in sede, altri dispositivi come i PC industriali sono comunque connessi alla rete. Questo modello di calcolo è un fattore chiave per la convergenza IT/OT. Crea nuovi e migliori modi per le aziende industriali e a livello enterprise di massimizzare l'efficienza operativa, migliorare le prestazioni e la sicurezza, automatizzare tutti i processi aziendali principali e ottenere una disponibilità sempre attiva.

Trasformazione digitale
Endress+Hauser Process Training Unit (PTU) il 21 e 22 maggio 2018 a Greenwood, IN.
Trasformazione digitale

Vi aiutiamo a integrare controllo e informazioni tra IT/OT e a fornire nuove informazioni sulle vostre operazioni per ottenere risultati aziendali più significativi.

Ulteriori informazioni

"Entro il 2023, più della metà delle nuove infrastrutture IT aziendali sarà all'edge, secondo IDC. Entro il 2025, Gartner prevede che il 75% dei dati generati dalle aziende sarà creato ed elaborato al di fuori di un data center o di un cloud tradizionale.[1]"

Texture di sfondo blu

I modelli di edge e cloud computing sono complementari e offrono una soluzione flessibile basata sulle esigenze uniche di ogni organizzazione. Per la raccolta e l'analisi in tempo reale, l'edge è ideale. Allo stesso tempo, per l'analisi centralizzata su larga scala, il cloud è ideale. Insieme, possono fornire informazioni in tempo reale e a lungo termine su iniziative di prestazioni come machine learning e gestione delle prestazioni degli asset.

Vantaggi dell'edge computing

In generale, l'edge computing può migliorare le soluzioni OT affrontando i problemi del cloud computing come prestazioni, latenza, larghezza di banda, sicurezza e prossimità. Attraverso questi aspetti, può alimentare la prossima rivoluzione industriale, trasformare la produzione e promuovere un ecosistema aziendale agile, più efficiente e più facile da gestire. Approfondiamo i principali vantaggi:

Minore latenza

Il motivo più comune per l'adozione di soluzioni edge è attribuito alla latenza di rete, che rappresenta un ritardo tra la richiesta di un'applicazione e la risposta risultante. Per le applicazioni in tempo reale, anche i millisecondi contano. In un ambiente OT, una latenza imprevedibile potrebbe significare un aumento dei tassi di difetto o problemi di sicurezza.

Minori limitazioni di larghezza di banda

Con la proliferazione dei dispositivi IoT e di altre apparecchiature connesse all'edge, la generazione di dati sta crescendo in modo esponenziale. A seconda della posizione, le connessioni di rete ad alta velocità potrebbero non essere disponibili o potrebbero essere proibitivamente costose. Pertanto, per affrontare i casi d'uso dell'IA che richiedono grandi volumi di dati all'edge, le organizzazioni stanno utilizzando l'edge computing per ridurre i requisiti di trasmissione dati filtrando ed elaborando i dati localmente.

Prestazioni superiori

Questo è un vantaggio diretto dell'ottenimento di una latenza e di una larghezza di banda inferiori. Posizionando l'infrastruttura e le applicazioni più vicino alla generazione e al consumo dei dati, le prestazioni complessive vengono ottimizzate—portando a una migliore esperienza utente.

Maggiore conformità

L'edge computing limita anche la movimentazione dei dati, aiutando a rispettare le politiche di governance aziendale o altre normative che richiedono che le informazioni sensibili rimangano in sede. In Europa, il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) detta le regole sulla sovranità dei dati in merito a dove i dati possono essere comunicati e archiviati. Altre giurisdizioni stanno seguendo l'esempio con leggi come il California Consumer Privacy Act (CCPA). L'edge offre un maggiore controllo su tale conformità.

Migliore continuità operativa

Infine, l'edge computing migliora la continuità operativa. Poiché sempre più organizzazioni automatizzano le operazioni, è fondamentale che i sistemi sottostanti rimangano disponibili anche se la rete o il cloud non lo sono. Ogni grande cloud provider ha avuto un'interruzione del servizio imprevista nell'ultimo anno—e probabilmente continuerà ad averne. Tuttavia, le applicazioni che girano su un'infrastruttura edge possono continuare a funzionare fino al ripristino dei servizi di rete, limitando l'impatto sulle operazioni aziendali.

Sfide dell'Edge

È giunto il momento di esaminare l'altro lato della medaglia e valutare i rischi che devono essere contrastati nelle iniziative di edge computing. Le sedi edge remote hanno risorse relativamente limitate, a differenza di una sede centrale aziendale, dove può esserci un data center in sede, una connettività Internet ad alta velocità per l'accesso al cloud e personale IT in sede. Approfondiamo un po' di più:

Punto singolo di guasto a causa di meno apparecchiature IT e spazio

Poche organizzazioni possono permettersi di installare server, dispositivi di archiviazione e di rete ridondanti di fascia alta in tutte le loro sedi remote. Invece, possono installare applicazioni critiche su server di base (e in alcuni casi, PC desktop) che non hanno componenti ridondanti (come alimentatori e dischi rigidi). Ancora peggio, le sedi edge potrebbero non avere una sala server o altri spazi con controllo ambientale per le apparecchiature IT. La mancanza di ridondanza, di alimentazione adeguata, di raffreddamento o di ventilazione può introdurre un singolo punto di guasto.

Connettività Internet più lenta e costosa

Molte sedi remote oggi sono collegate al datacenter aziendale e al cloud tramite una connessione Internet a banda larga da un provider Internet locale con contratti di livello di assistenza (SLA) minimi. Se la connessione a banda larga non è disponibile in alcune sedi remote, potrebbe essere necessario installare circuiti privati più costosi o utilizzare connessioni cellulari 4G o 5G con piani dati relativamente limitati e costosi. Per le organizzazioni che non dispongono di alcuna infrastruttura nelle loro sedi remote, un'interruzione di Internet può significare un completo arresto del lavoro in una sede remota.

Meno personale IT

Il personale IT specializzato si trova generalmente presso la sede centrale dell'azienda. Le sedi remote possono avere poco o nessun personale IT in sede, il che significa un arresto completo quando i sistemi sono inattivi. Per i siti che non hanno personale IT in sede, l'accesso remoto dalla sede centrale alle apparecchiature IT nella sede edge può essere difficile, con strumenti di gestione remota limitati e nessuna capacità pratica.

Conclusione

Con una maggiore consapevolezza dei vantaggi e delle potenziali aree di attenzione per il paradigma dell'edge computing, i leader IX devono considerare strategicamente questi aspetti nelle loro iniziative IX. Come accennato in precedenza, una strategia IX di successo con il paradigma dell'edge computing può richiedere investimenti in infrastrutture aggiuntive, connettività di rete e personale esperto. Tuttavia, i leader IX devono anche informarsi su ulteriori considerazioni per scegliere la giusta soluzione di gestione edge per le loro esigenze. Affronteremo questo argomento nella prossima tappa del nostro viaggio alla scoperta dell'edge.

 

[1] https://www.techtarget.com/searchcio/DrivingITSuccess/4-Things-You-Need-to-Know-Now-About-Edge-Computing

Pubblicato 22 agosto 2022

Argomenti: FactoryTalk Edge FactoryTalk InnovationSuite Software

Gaurav Verma
Gaurav Verma
Senior Manager, Software Solutions Marketing, Rockwell Automation
Gaurav evangelizes DX software solutions at Rockwell Automation via compelling messaging, launches & sales narratives to grow customers. An MBA from University of Michigan, he brings 23+ years of experience in enterprise B2B across Analytics, AI/ML, Retail, Field Service, & Mobile.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti
Consigliato per te
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Sfide e opportunità di Industrial Edge
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: