Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Aumentare l’agilità per affrontare l’incertezza: perché una mentalità orientata ai progetti è fondamentale per il successo nella produzione

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Aumentare l’agilità per affrontare l’incertezza: perché una mentalità orientata ai progetti è fondamentale per il successo nella produzione hero image

Il mondo di oggi, sia nel settore manifatturiero sia nel più ampio panorama socio-economico, può essere caratterizzato da quattro forze dominanti: volatilità, incertezza, complessità e ambiguità. In tempi senza precedenti come quelli che stiamo vivendo, è facile pensare che queste forze siano specifiche delle nostre circostanze. In realtà, sono sempre state presenti, semplicemente con un impatto meno visibile rispetto all'ambiente attuale.

Ci aspettiamo che questa visibilità aumenti ulteriormente. Rischi geopolitici emergenti e controversie commerciali; operazioni della catena logistica sempre più complesse che sembrano destinate a subire ulteriori revisioni; la tendenza verso una maggiore sostenibilità e pratiche etiche nelle operazioni di produzione: solo alcuni dei fattori che si manifesteranno nei prossimi anni e decenni. Combinati, possono avere un impatto profondo su approvvigionamento, produzione, commercio e logistica a ogni livello.

Per i produttori che cercano di navigare in questo ambiente, offriamo il seguente consiglio: sperate in una maggiore prevedibilità e semplicità, ma preparatevi a una realtà turbolenta e in continua evoluzione.

Con il cambiamento, tuttavia, arriva anche l'opportunità, almeno per alcuni. Il passaggio evidente a un mondo digitale e il cambiamento dei comportamenti che ne deriva daranno vita a nuovi modelli di business, mentre elimineranno quelli incapaci di resistere alle maree del cambiamento. Per muoversi con la corrente, i produttori di oggi devono pensare all'agilità e considerare specificamente l'adozione di un approccio “basato sui progetti” alle loro operazioni e consegne.

Il giusto approccio mentale

In passato, le attività produttive si concentravano sulla produzione di un singolo prodotto o di una serie di prodotti. Tutti gli investimenti e le attività di sviluppo, comprensibilmente, erano focalizzati sul miglioramento dei processi per creare più prodotti in meno tempo e a un costo inferiore. Con l'applicazione delle leggi dei rendimenti marginali decrescenti, il produttore in grado di rimanere redditizio al livello più basso sarebbe sopravvissuto e sarebbe stato in grado di reinvestire, creando un circolo virtuoso di maggiore produttività e profitto.

Ma oggi non basta più produrre sempre più unità. I produttori di oggi devono essere più in sintonia con ciò che il mercato vuole, che, come abbiamo visto recentemente, può cambiare rapidamente e drasticamente. Il mancato adattamento – ad esempio, continuando a produrre dopo che la domanda si è esaurita o esitando ad aumentare la produzione in risposta a un nuovo aumento della domanda – espone il produttore a costi significativi e a opportunità mancate.

L'adattabilità nella produzione significa introdurre strutture più flessibili e fluide per reagire alle circostanze e alle condizioni di mercato in continua evoluzione. L'attenzione si sposta dalla produzione di massa alla combinazione di un insieme diversificato di competenze e capacità provenienti da tutta l'azienda per raggiungere un determinato obiettivo finale. In sostanza, adottare un approccio mentale orientato al progetto.

Diventare un produttore basato su progetti richiede di costruire l'agilità nelle operazioni lungo tutto il ciclo di produzione. Questo attraversa diverse aree, tra cui macchinari flessibili e facilmente riconfigurabili, strutture di team fluide e processi per accedere alle competenze in base alle esigenze, e l'adattabilità per collegarsi a partner e reti della catena logistica per la condivisione delle informazioni.

Hub di Management Perspectives: risorse per i decisori esecutivi industriali

Management Perspectives Hub: risorse per i decisori industriali.

Prepararsi a ciò che verrà

Per essere pronti per il futuro, ci sono cinque caratteristiche che un produttore dovrebbe cercare di avere:

1. Collegarsi

Nessun produttore può pensare o lavorare in isolamento. Essere connessi con i propri fornitori, i fornitori di servizi e i clienti è essenziale. Questo si manifesta a livello tecnico, attraverso macchinari sicuri e interoperabili e operazioni integrate della catena logistica, ma anche a livello operativo ed ecosistemico attraverso l'allineamento dei processi e la condivisione delle informazioni.

2. Lavorare in modo più snello

Una catena logistica efficiente deve eliminare attriti e colli di bottiglia. Adottare strutture più snelle che integrino sia strumenti digitali sia nuovi modi di lavorare (come le operazioni da remoto) è un aspetto importante per raggiungere più rapidamente il risultato desiderato. La maggior parte dei produttori ha già implementato la gestione dei flussi di lavoro; il passo successivo è aggiungere funzionalità come assistenti virtuali e RPA per rendere i processi fluidi e ripetibili.

3. Rafforzare, non smontare

È un errore pensare che la modernizzazione significhi partire da zero. I produttori, nel corso degli anni, hanno generalmente fatto investimenti significativi nelle loro macchine e nei loro sistemi IT e dovrebbero cercare di mantenere ciò che ancora genera valore e di acquisire le conoscenze esistenti che definiscono il loro vantaggio. L'approccio è quindi quello di scalare ed estendere gli asset esistenti, piuttosto che sostituirli, per acquisire l'agilità necessaria a reagire più rapidamente alle dinamiche e alle richieste globali in continua evoluzione. Soprattutto, questo permette loro di identificare i sistemi obsoleti e di concentrare gli investimenti su queste aree per limitare i rischi.

4. Adattarsi ai nuovi dati

I sistemi di produzione generano una quantità significativa di dati in tutte le loro operazioni, dalle prestazioni delle macchine ai dati di magazzino e degli ordini dei clienti. Essere reattivi ai cambiamenti consente al produttore di adottare un approccio predittivo e correttivo alla produzione basato su informazioni in tempo reale.

5. Restare umani

Una narrazione prevalente, e profondamente dannosa, che viene continuamente perpetuata è che la digitalizzazione significhi sostituire la forza lavoro umana con le macchine. Questo semplicemente non è il caso; si tratta di permettere loro di lavorare insieme nel modo più efficiente e produttivo. I produttori possono migliorare l'uso delle persone potenziando le competenze umane, come la creatività e il riconoscimento dei modelli, aggiungendo competenze non tradizionali, come la data science e il design, sviluppando nuove competenze attraverso tecnologie come AR/VR e acquisendo e condividendo l'esperienza del gruppo.

Come i produttori possono mitigare i rischi della catena logistica per soddisfare le mutevoli richieste dei consumatori

Blog: Come i produttori possono mitigare i rischi della catena logistica per soddisfare le mutevoli richieste dei consumatori.

Dal fisico al digitale

Tradizionalmente, lo sviluppo dei prodotti è stato suddiviso in dipartimenti distinti con processi sequenziali. In un ambiente di produzione incerto e volatile, la chiave della competitività risiede nel promuovere una maggiore efficienza e strutture più snelle nelle operazioni di produzione. È chiaro che questo non può essere ottenuto in un ambiente di produzione isolato e disconnesso.

Le aziende che hanno già iniziato il loro percorso di trasformazione digitale e hanno adottato misure per la flessibilità vedranno probabilmente i benefici di una riduzione del time to market e saranno in una posizione molto migliore per adattarsi ai cambiamenti che vedremo nei prossimi anni.

Pubblicato 25 maggio 2020

Argomenti: Management Perspectives

Mike Loughran
Mike Loughran
Intelligent Devices, Software & Control Business Manager – North Region, EMEA, and CTO UK & Ireland
Mike has a passion for working with companies to help them unlock the benefits of digital manufacturing, and is the Connected Enterprise ambassador. Throughout his career, he has worked with both large and small manufacturing companies to advise and help set their automation strategy in order to help them achieve their productivity and sustainability goals through smarter use of technology.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Aumentare l’agilità per affrontare l’incertezza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: