Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Come gestire l’interoperabilità nell’ambiente industriale

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Come gestire l’interoperabilità nell’ambiente industriale hero image

Molto si è scritto sulla rivoluzione industriale in relazione all'Industrial Internet of Things (IIoT).

Il mio ultimo post ha trattato anche le principali sfide e difficoltà. Ciò di cui si parla meno, tuttavia, sono gli aspetti tecnici che consentono la connettività di un dispositivo nell'ambiente industriale. In effetti, una facile interoperabilità e connettività sono essenziali per ottenere un'integrazione completa e fluida.

In passato, non era facile abilitare la comunicazione diretta tra, ad esempio, un sensore e un sistema informativo che analizza il comportamento del processo.

Architetture industriali tipiche

L'architettura tipica di un sistema di automazione industriale di grandi dimensioni è costituita da tre livelli: un livello di sensori e dispositivi semplici (ad esempio, avviatori motore o relè di protezione elettronici), un livello di controllo con PLC, pannelli operatore o azionamenti motore intelligenti e un livello di sistemi informativi.

Ogni livello ha requisiti diversi per quanto riguarda il volume di dati scambiati, la velocità e il determinismo. L'approccio precedente affrontava questi vari requisiti con reti specializzate, soprattutto nel caso dei due livelli inferiori.

Inoltre, ogni fornitore di tecnologia più grande raccomandava un metodo di integrazione, secondo la propria preferenza. Di conseguenza, nelle applicazioni industriali esistenti possiamo incontrare molte reti e protocolli dati diversi. L'interoperabilità e la scalabilità dei sistemi progettati e implementati in questo modo sono, e saranno per molto tempo, un incubo per tutti gli integratori di sistemi e i proprietari di queste soluzioni.

La situazione era insostenibile anche prima dell'avvento di Industry 4.0 e Industrial Internet of Things. Come affrontare questo problema?

Idealmente, volevamo avere una soluzione simile a quella che esiste da anni per i sistemi informativi e per ufficio: Ethernet. Ethernet stesso è stato considerato uno standard (in realtà, una famiglia di standard, come specificato di seguito), che non è adatto all'ambiente industriale a causa delle sue caratteristiche (non deterministico per definizione, non supporta la messaggistica in tempo reale, abbastanza costoso, ecc.) per molto tempo.

Tuttavia, fattori come l'introduzione di nuove tecnologie (in particolare, switch intelligenti), i cambiamenti nella topologia di rete (da topologie ad albero a topologie a stella), una comunicazione full-duplex, velocità di trasmissione più elevate e la riduzione complessiva del prezzo della tecnologia Ethernet nel tempo hanno reso Ethernet una soluzione interessante da utilizzare anche per la comunicazione nei due livelli inferiori di un sistema di automazione industriale.

Ethernet, Ethernet non modificata, EtherNet/IP e interoperabilità in ambiente industriale

Prima di parlare dell'uso di Ethernet nelle applicazioni industriali, è necessario spiegare cos'è Ethernet.

In senso stretto, Ethernet è definita dallo standard IEEE 802.3 e rappresenta un'implementazione di due livelli inferiori (livelli fisico e di collegamento dati) del modello OSI (Open Systems Interconnection). In ambito industriale, come mezzo fisico vengono utilizzati principalmente collegamenti in fibra ottica o doppino intrecciato in rame.

Ethernet, nel senso più ampio del termine, è spesso intesa come tecnologia che consente la connessione a Internet, inclusi tutti i protocolli dei livelli di rete e di trasporto, in particolare i protocolli IP, TCP e UDP. 

Le ragioni per cui Ethernet è stata sempre più considerata nell'ambiente industriale sono già state indicate sopra. Tuttavia, i principali svantaggi di Ethernet per l'uso nel sistema di automazione industriale, ovvero la mancanza di supporto per la trasmissione dei dati in tempo reale e il non determinismo, non sono stati completamente risolti.

Tre soluzioni

Per soddisfare queste esigenze delle applicazioni industriali, sono state cercate delle soluzioni. Oggi, in generale, ne abbiamo tre. A causa dello spazio limitato, non possiamo entrare nei dettagli, ma possiamo iniziare dicendo che solo una soluzione, definita "Ethernet non modificata" in letteratura, viene utilizzata senza alcuna modifica dello standard Ethernet e dei protocolli TCP/IP e UDP di livello superiore.

Le altre due soluzioni richiedono modifiche ed estensioni dei protocolli standard o addirittura dell'hardware.

Solo gli standard per lo scambio di dati in ambiente industriale, basati su Ethernet non modificata, non richiedono alcuna modifica dell'infrastruttura (cioè switch, router speciali, ecc.), possono coesistere semplicemente con altri protocolli esistenti e, soprattutto, in termini di Industrial Internet of Things, consentono un'integrazione e un'interoperabilità ottimali.

Uno dei pochi standard basati completamente sui principi di Ethernet non modificata è EtherNet/IPTM. EtherNet/IPTM è uno standard aperto gestito da ODVA.

Siamo membri fondatori di questa associazione e abbiamo beneficiato di EtherNet/IPTM a lungo termine. Questa tecnologia è anche un elemento fondamentale della nostra soluzione per la digitalizzazione completa dell'automazione industriale chiamata The Connected Enterprise®, che, anche grazie ai vantaggi di EtherNet/IPTM, è una soluzione Industrial Internet of Things ideale.

Pubblicato 23 ottobre 2019


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Director of Research & Development, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliato per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Come gestire l’interoperabilità nell’ambiente industriale
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0} politica sulla riservatezza
CloseClose