Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Come affrontare un arretrato di obsolescenza delle macchine

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Come affrontare un arretrato di obsolescenza delle macchine hero image

Recentemente, ho avuto l'opportunità di visitare una miniera di un cliente e di incontrare la leadership del sito. Le nostre successive discussioni hanno evidenziato le sfide significative che le aziende minerarie devono affrontare mentre lavorano per modernizzare le loro operazioni – e rimanere competitive nell'ambiente odierno.

Un mercato delle materie prime volatile nell'ultimo decennio ha avuto un impatto trasformativo sull'industria mineraria. In risposta a condizioni imprevedibili, molte miniere hanno adottato misure per ottimizzare i livelli di personale – e per rinviare gli aggiornamenti delle attrezzature fino al ritorno di condizioni di mercato più favorevoli. 

Con un aumento dei prezzi delle materie prime – e previsioni più ottimistiche – le aziende minerarie si trovano ora di fronte a uno scenario classico di buone e cattive notizie.

  • Le buone notizie: molte miniere operano in modo più snello che mai e sono ben posizionate per la redditività.
  • Le cattive notizie: i budget di capitale rimangono limitati. E il continuo rinvio degli investimenti in attrezzature e sistemi di controllo può compromettere l'affidabilità e l'efficienza.
Blog: Scoprite nuove informazioni e migliorate l’efficienza nella miniera connessa

Per le attività minerarie, la sfida di gestire un arretrato di macchine obsolete in luoghi remoti è aggravata dalla riduzione della disponibilità di manodopera qualificata.

La verità è che asset intelligenti e connessi – e funzionalità come il monitoraggio remoto, l’analisi e l’intelligenza artificiale (AI) – possono aiutare a risolvere questi problemi. Tuttavia, i sistemi legacy obsoleti presenti in molte miniere semplicemente non dispongono della connettività e delle tecnologie di intelligence incorporate necessarie.

Nell’attuale contesto, quali strategie possono adottare le aziende minerarie per ridurre al minimo il rischio di obsolescenza, integrare nuove tecnologie e migliorare l’affidabilità delle macchine?

Questi passaggi forniscono una guida:

Fase 1: Installed Base Evaluation

Come recita il detto, non si può gestire ciò che non si può misurare. Ma, non potendo dedicare il personale limitato a questo compito, la maggior parte delle aziende minerarie non ha una comprensione approfondita dei vincoli delle proprie macchine esistenti o della propria esposizione al rischio di obsolescenza – e ai relativi costi di riparazione e ai tempi di fermo non pianificati.

Per molti, coinvolgere una terza parte esperta del settore minerario e della tecnologia di automazione per analizzare gli asset critici dell’impianto e le loro condizioni è il primo passo verso una valutazione tecnologica economica e una migrazione.

Una Installed Base Evaluation (IBE) fornisce un inventario di tutti gli asset hardware e software in tutti i siti rilevanti e informazioni accurate sul ciclo di vita di ciò che è attuale, obsoleto o superato.

Fase 2: valutazione della criticità

Una Installed Base Evaluation non solo individua il rischio di obsolescenza, ma fornisce anche un quadro per dare priorità ai miglioramenti.

In genere, la criticità di un asset si basa sul suo impatto diretto sulla produttività. In altre parole, cosa succede quando un asset si guasta – e quanto tempo ci vorrà per ripristinare la funzionalità?

Un compressore d’aria non funzionante – su una linea con cinque compressori d’aria simili – può avere un impatto immediato minimo sulla produzione. Al contrario, un’interruzione imprevista del drive potrebbe mettere fuori servizio un frantumatore per settimane.

Con una valutazione della criticità, le aziende possono prendere decisioni informate riguardo a tutto, dagli inventari dei ricambi e gli aggiornamenti software alle migrazioni dei sistemi e ai requisiti di formazione del personale – applicazione per applicazione – e più in generale, miniera per miniera.

Fase 3: pianificazione del ciclo di vita e strategie di budget

Sappiamo tutti che dare priorità agli aggiornamenti è solo una parte dell’equazione. Implementare miglioramenti nel rispetto dei vincoli del budget di capitale è spesso l’ostacolo principale da superare.

Tenete presente che esistono molti modi per integrare le nuove tecnologie, tra cui approcci di modernizzazione e migrazione graduale progettati per ridurre al minimo i rischi.

Realizzare la Connected Mine

Adottare un approccio strategico all’obsolescenza delle macchine – e modernizzare e standardizzare le apparecchiature di controllo e il software – può aiutare le aziende a realizzare una Connected Mine in modo incrementale ed economico.

E una Connected Mine che consente l’accesso a una grande quantità di informazioni diagnostiche in tempo reale, KPI e tendenze in loco e da remoto è un percorso efficace verso una migliore affidabilità delle macchine e un’efficienza produttiva superiore.

Scoprite di più sulle strategie che potete adottare per minimizzare il rischio di obsolescenza. E scoprite altri modi per creare e ottimizzare The Connected Mine.

Pubblicato 30 aprile 2018

Argomenti: Estrazione mineraria, metalli e cemento

Tessa Myers
Tessa Myers
President, North America Region, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left Come affrontare un arretrato di obsolescenza delle macchine
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: