Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

In che modo un contattore può contribuire alla riduzione dei costi durante la fase di progettazione di un quadro?

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
In che modo un contattore può contribuire alla riduzione dei costi durante la fase di progettazione di un quadro? hero image

Manodopera per la progettazione. Manodopera per l'installazione. Alimentatori di grandi dimensioni. Trasformatori di grandi dimensioni. Pannelli enormi. Una quantità immensa di energia per alimentare l'elettronica.

Quando si considera questo elenco, il prezzo del pannello aumenta e si preferirebbe spendere quei soldi altrove?

Quando si pensa alla riduzione dei costi, la mente probabilmente va a cose come la riduzione del cablaggio o l'installazione e il collaudo più rapidi. Molto probabilmente, i “contattori” non sono il primo pensiero che viene in mente quando si cerca di risparmiare denaro.

Tuttavia, i contattori moderni sono ora progettati per offrire una riduzione dei costi che dovrebbe essere presa in considerazione quando si cerca di ridurre i costi del pannello. Ma in che modo un contattore può farvi risparmiare denaro? Ci sono una serie di caratteristiche ingegnerizzate nei contattori moderni per ottimizzare il vostro budget.

Bobina universale

La prima caratteristica offerta dai moderni contattori è una bobina elettronica universale ad ampia gamma. Tradizionalmente, i contattori avevano una bobina per alimentazione CA o CC.

Per progettare un quadro, era necessario cercare tra una moltitudine di codici prodotto per trovare la bobina adatta alle esigenze specifiche dell'applicazione. Per ogni contattore necessario, era necessario dedicare tempo prezioso per esaminare numerose bobine con diverse versioni CA o CC, intervalli di frequenza in hertz e intervalli di tensione. 

Ora, i moderni contattori hanno abbandonato l'uso delle bobine tradizionali, che erano destinate al funzionamento CA o CC. Le nuove bobine elettroniche universali ad ampia gamma hanno capacità di alimentazione CA e CC in un'unica bobina.  Queste bobine sono anche in grado di gestire intervalli di tensione più ampi.

Ciò significa che una nuova bobina nei moderni contattori può coprire gli intervalli di potenza e tensione di numerose bobine tradizionali. Invece di cercare tra una moltitudine di codici prodotto per trovare la soluzione che soddisfa le vostre specifiche, è sufficiente considerare alcune opzioni che coprono le alternative tradizionali, risparmiando fase di progettazione e costi di manodopera.

Le nuove bobine non solo riducono i codici prodotto, ma hanno anche un consumo inferiore rispetto alle bobine tradizionali. Infatti, i moderni contattori possono avere una riduzione media del 40% dei requisiti di potenza rispetto ai contattori precedenti. Nel tempo, e soprattutto con numerosi contattori, questo può tradursi in grandi risparmi sui costi dell'energia.

...i contattori moderni possono avere una riduzione media del 40 % dei requisiti di potenza rispetto ai contattori tradizionali.

Poiché le bobine elettroniche universali a larga gamma richiedono un consumo energetico inferiore, è possibile ridurre anche altri componenti elettronici di supporto al contattore, con conseguente riduzione dei costi. Ad esempio, il trasformatore di controllo e l'alimentatore possono essere ridotti di dimensioni perché non è più necessario un trasformatore di controllo di grandi dimensioni e un alimentatore di grandi dimensioni per supportare la bobina ad alta efficienza energetica.

Dimensioni ridotte e peso leggero

La seconda caratteristica dei moderni contattori che consente la riduzione dei costi è la loro ridotta dimensione e il peso leggero rispetto ai contattori tradizionali. I moderni contattori sono in media il 25% più piccoli in larghezza rispetto ai prodotti tradizionali e il 50% più leggeri. Questa riduzione delle dimensioni consente un notevole risparmio di spazio nel quadro, non solo per il contattore, ma anche per il trasformatore di controllo e l'alimentatore più piccoli che ora possono accompagnare il contattore.

Grazie alla riduzione delle dimensioni, è possibile utilizzare pannelli più piccoli, con conseguente grande riduzione dei costi. Inoltre, i contattori più leggeri permettono di semplificare le operazioni di spedizione e installazione, riducendo i costi. Invece di utilizzare gru e grandi macchine per spostare contattori ingombranti, i contattori più piccoli e leggeri possono essere spostati e installati con facilità.

Certificazioni estese

La terza caratteristica dei moderni contattori è rappresentata dalle certificazioni estese che consentono di certificare lo stesso prodotto in tutto il mondo. Tradizionalmente, quando si acquistava un contattore, bisognava prendersi il tempo necessario per scoprire quale prodotto fosse certificato in determinate regioni del mondo.

Un prodotto poteva essere stato certificato in una regione, ma non a livello globale, quindi per le diverse regioni del mondo sarebbe stato necessario utilizzare prodotti diversi. Oggi, i contattori moderni sono certificati a livello globale, garantendo una selezione prodotti semplificata che può farvi risparmiare sui costi di manodopera nella fase di progettazione della scelta di un contattore.

Volete ridurre i costi nel vostro quadro? La prossima volta che pensate a come ottenere una riduzione dei costi, prendete in considerazione le piccole modifiche che potete apportare con i contattori moderni che possono portare a una grande riduzione dei costi di manodopera, spazio ed energia nel tempo.

Pubblicato 2 maggio 2018


Hannah M. Schermerhorn
Hannah M. Schermerhorn
Marketing Engineer, Rockwell Automation
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscriviti

Consigliati per te

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Azi...
  3. Chevron LeftChevron Left Notizie
  4. Chevron LeftChevron Left Blog
  5. Chevron LeftChevron Left In che modo un contattore può contribuire alla riduzione dei costi durante la fase di progettazione di un quadro?
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: