Loading
Blog | Prospettive di gestione
Recent ActivityRecent Activity

Un approccio abilitato al 5G: come aiuta i produttori a costruire la fabbrica del futuro

Come sarà la fabbrica del futuro? Esaminiamo come il 5G rivoluzionerà tutti i settori della produzione.

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una vista generica della città

La tecnologia non si ferma mai. Il cambiamento è inevitabile e le tecnologie dominanti di oggi lasciano il posto a nuove ondate di innovazione che spingono un settore in avanti. Questa tendenza è attualmente in atto nel mondo della produzione e delle operazioni B2B, poiché il 4G, lo standard di comunicazione dominante dell’ultimo decennio, sta ora per essere sostituito dal 5G.

Sebbene alla fine il 5G stesso sarà superato dalla prossima generazione, in questo momento offre ai produttori la promessa di essere una tecnologia wireless valida per aumentare e persino sostituire le tradizionali connessioni di rete industriale cablate. Questo ha il potenziale per essere un cambiamento di paradigma che può aiutare a definire e costruire le fabbriche del futuro. Una che aiuta a ridurre le spese e il time-to-market migliorando al contempo la flessibilità organizzativa e le comunicazioni.

Per i produttori, il 5G è ora un facilitatore della trasformazione digitale nella produzione intelligente per aiutare a ottenere risultati aziendali che vanno dall’incoraggiare l’agilità al miglioramento della sostenibilità. Le operazioni industriali possono sfruttare l’ascesa del 5G per soddisfare la loro necessità di connettività wireless ad alte prestazioni e usarla per evolversi in un’impresa più connessa.

Flessibilità in un mondo 5G

La fabbrica del futuro è costruita su una base di flessibilità. Gli ultimi anni hanno illustrato la necessità di poter cambiare rapidamente per affrontare una situazione in evoluzione e hanno dimostrato come la capacità di mantenere la funzionalità operativa durante i periodi di cambiamento sia fondamentale per il successo.

Questo può significare modificare le macchine per produrre un prodotto finale diverso o ottimizzare i sistemi per incorporare nuovi progetti, ma si torna sempre all'importanza di avere la flessibilità operativa necessaria fin dall'inizio.

Il 5G offre questa flessibilità e agilità in un reparto di produzione grazie alla riduzione dei tempi di consegna per le informazioni basate sui dati e al trasferimento rapido e senza interruzioni dei dati, sia da macchina a macchina che da macchina a robot. Un elemento chiave che il 5G può offrire è la tecnologia di comunicazione a bassa latenza, maggiore affidabilità e capacità superiore rispetto alle precedenti generazioni di reti mobili, il che significa che più dati possono essere trasmessi più velocemente e con meno ritardi. Questo è importante per abilitare la collaborazione tra dispositivi e sistemi in tempo reale, al fine di operare in modo efficace e ridurre i tempi di fermo non pianificati che possono essere estremamente costosi per i produttori.

Esplorazione delle soluzioni di gestione edge device industriale
Esplorazione delle soluzioni di gestione edge device industriale
Blog
Blog
Esplorazione delle soluzioni di gestione edge device industriale
Il paradigma dell'edge computing è qui e i leader IX si stanno preparando per nuove opportunità. Scoprite le soluzioni di gestione edge di un leader industriale comprovato.

Comunicazioni immediate

Per ottenere un livello di flessibilità maggiore, tuttavia, è necessario che le comunicazioni siano istantanee. Con un numero sempre maggiore di macchine autonome che operano in modo indipendente e veicoli senza conducente che diventano sempre più comuni negli stabilimenti, le comunicazioni tra operatori e macchine assumono una priorità superiore. Nell'era della produzione intelligente, dove flessibilità e agilità sono fondamentali, la capacità di comunicare in modo immediato e accurato è di grande importanza quando le esigenze cambiano.

In questo contesto, il 5G può essere un abilitatore per comunicazioni senza soluzione di continuità. I messaggi a bassa latenza, in cui un robot può comunicare con una base operativa centralizzata sulle operazioni richieste, consentono ai produttori di avere una maggiore visibilità sull'intero processo. Ma tutto questo si basa su comunicazioni affidabili. Attualmente, le comunicazioni possono avvenire in tutti gli scenari di uno stabilimento, sia attraverso Wi-Fi a circuito chiuso, sia tramite cavi cablati; tuttavia, è possibile ottenere di più attraverso la comunicazione wireless.

Creando una maglia di comunicazione wireless composta da centinaia, o addirittura migliaia di sensori, attuatori e macchine, è possibile ottenere comunicazioni senza soluzione di continuità tra esseri umani e macchine per contribuire a definire la fabbrica 5G del futuro.

La forza lavoro 5G

Con comunicazioni più veloci tra le macchine, arrivano anche comunicazioni più veloci tra le persone. La fabbrica del futuro è quella che facilita il lavoratore connesso. Guardando al futuro, non si tratta semplicemente di collegare un lavoratore a una macchina o a un asset, ma anche di collegare le persone tra loro.

Con una forza lavoro più mobile e diversificata, il buon funzionamento delle operazioni richiede comunicazioni in tempo reale. Questo aiuta i lavoratori a capire dove sono necessari o quale sarà il loro prossimo lavoro, il tutto facilitato dalle capacità wireless 5G. Anche se ricevono questi messaggi o supporto da un altro lavoratore che si trova potenzialmente a migliaia di chilometri di distanza. In parole povere, il 5G elimina i confini geografici e rende il mondo un luogo di lavoro più connesso.

Il 5G può anche rendere la fabbrica più sicura per i lavoratori. I lavoratori possono portare con sé dispositivi e chip variabili che sono sensori ibridi che richiedono comunicazioni wireless per avvisarli quando si avvicinano troppo a una macchina o entrano in un'area potenzialmente pericolosa per loro. Con questi sensori in funzione e che comunicano in tempo reale, i problemi possono essere rilevati prima che si verifichino e quindi prevenuti. 

Augmented Reality Comes of Age
Augmented Reality Comes of Age
Blog
Blog
Augmented Reality Comes of Age
Sebastien Grau, regional vice-president of sales in the Middle East, Turkey and Africa, explains why AR came of age in the pandemic and how it can help shape the future of digital transformation.

Collegare persone, processi e dati

Con l'avvento di nuove tecnologie come il 5G, sempre più diffuse, snelle e ubiquitarie nel mondo della produzione, è sempre più importante creare forti connessioni tra persone, processi e dati.

In questo mondo in costante connessione, il 5G consente di far funzionare tutto in modo più fluido, permettendo anche livelli di collaborazione più elevati. Sebbene la tecnologia wireless presenti molti vantaggi finanziari, operativi e sostenibili per un'azienda manifatturiera, è l'ambiente collaborativo che aiuta a creare che può fornire i maggiori vantaggi.

Collegare persone, processi e dati per generare informazioni utili in tempo reale è la base su cui saranno costruite le fabbriche del futuro, e le comunicazioni ibride attraverso le capacità del 5G permetteranno di realizzare questi obiettivi su scala industriale.

 
Per saperne di più, venite a trovarci alla Hannover Messe 2023, dal 17 al 21 aprile 2023.

Pubblicato 28 febbraio 2023

 
Argomenti: The Connected Enterprise Management Perspectives

Sachin Mathur
Sachin Mathur
EMEA Director, Software & Control Business Segment, Rockwell Automation
Sachin è specializzato nella gestione di programmi di trasformazione organizzativa; nell’identificazione e nell’abilitazione dei risultati aziendali dei clienti finali tramite nuove tecnologie ed ecosistemi di partner. È un vero sostenitore delle strategie di esecuzione “out of the box” e della promozione della trasformazione digitale collaborando con esperti di settore in un ecosistema di partner.
Connetti:
Iscriviti

Iscrivetevi a Rockwell Automation e ricevete le ultime notizie, approfondimenti e informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Come il 5G aiuta i produttori a costruire la fabbrica del futuro
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: